Armaturen für den Sanitär- und Industriebedarf
Jeder kennt sie und jeder benutzt sie, die Rede ist von Armaturen. Sie finden wir überall, ob im Bad am
Waschtisch, an der Dusche oder im industriellen Bereich. Aber was ist eine Armatur überhaupt und vor allem was zählt alles zu Armaturen?
Was ist eine Armatur?
Als Armatur wird ein Bedienelement bezeichnet, das sowohl im
Sanitärbereich, im Maschinen- und Rohrleitungsbau sowie in der Regel-,
Steuer- und Messtechnik verwendet wird, um Flüssigkeiten und Gase zu
regeln und zu steuern. Die Steuerung der jeweiligen Armaturen kann
dabei auf unterschiedliche Weise erfolgen -manuell von Hand oder
komfortabel per Motor.
Was zählt alles zu dem Begriff Armaturen?
Hinter dem Begriff Armatur verbirgt sich längst nicht nur die
Spühltisch-Armatur oder der einfache
Wasserhahn.
Im weitesten Sinne sind alle Ventile, Klappen, Sicherheitsarmaturen und
Schaugläser, die zur Steuerung und Regelung in Rohre oder
Schläuche
montiert werden können, Armaturen. Da es mittlerweile unzählige
Bauarten von Armaturen, in unterschiedlichen Größen und nicht zuletzt
für diverse Anwendungsbereiche gibt, werden Armaturen in
Sanitär-Armaturen und
Industrie-Armaturen untergliedert.
Sanitär-Armaturen
Zu Sanitär-Armaturen gehören unter anderem Küchen- und
Bad-Armaturen sowie
Eckventile,
um nur einige Beispiele zu nennen. Natürlich gibt es auch unter diesen
Armaturen bestimmte Ventile oder Schieber, die man im Bereich
Industrie-Armaturen ebenso einsetzen kann. Jedoch lässt sich die Sparte
der Armaturen nur schlecht gliedern, weshalb es des Öfteren zu
Überschneidungen beider Bereiche kommen kann. Sanitär-Armaturen sind in
öffentlichen und gewerblichen Dusch- und Waschräumen nicht gleich
Sanitär-Armaturen. Je nach Nutzungsart und Planungsziel stehen
zahlreiche Varianten in verschiedensten Designs für die
unterschiedliche Aufgabenstellungen zur Auswahl. Die Palette reicht von
der berührungslosen
Selbstschlussbatterie
über zeitgesteuerte Duscheinrichtungen bis hin zu elektronischen
Armaturen, die innerhalb eines EIB-Bussystems mit der anderen
Steuertechnik kommunizieren. In Sanitärräumen von öffentlich oder
gewerblich genutzten Gebäuden entfernen sich Architektur und
Ausstattung zunehmend von der Funktionalität der Armaturen. Mit neuen
Raumkonzepten und aufeinander abgestimmten Fließen oder Bodenbelägen
wie Kork bekommen Sanitärobjekte durch eine richtige
Beleuchtung ein völlig neues Antlitz.
Industrie-Armaturen
Industrie-Armaturen ist ein weitreichender Begriff. Jedes Rohr, ob
Kupfer
oder Edelstahl, wird erst dann zur idealen Förderverbindung, wenn je
nach Einsatzzweck auch die richtige Industrie-Armatur ausgewählt und
angeschlossen wird. Hier entscheidet der jeweilige Anwendungszweck und
das vorherrschende Einsatzgebiet über die Auswahl der richtigen
Armatur. Daher sind detaillierte Informationen über eine Reihe von
Einsatzspezifikationen erforderlich, um eine zuverlässige und letztlich
eine sichere Verbindung zwischen Rohr, Schlauch und Armaturen
herzustellen. Beispiele für
Industrie-Armaturen
sind unter anderem Klappen, die meist in schwierigsten Fällen zum
Regeln und Absperren benutzt werden. Schieber hingegen werden bevorzugt
für große unter hohem Druck stehende Anschlüsse verwendet, um Medien
wie Wasser, Dampf oder verschiedene Öle in einem Tank oder Behälter zu
behalten oder diese zu regeln. Auch in Hinsicht auf die Materialauswahl
werden bei Industrie-Armaturen deutlich höhere Maßstäbe in Bezug auf
die Druckbeständigkeit und Resistenz gegen aggressive Substanzen
gesetzt als bei Sanitär-Armaturen. Zum Einsatz kommen dabei vorwiegend
Werkstoffe wie Aluminium, Normstahl und in vereinzelten Fällen, in dem
besonders hohe Fertigkeiten oder Resistenzen gegen aggressive Medien
verlangt wird, auch Titan.
Sie suchen mehr aus dem Bereich Industriebedarf und technischen Handel?
Wir bieten es Ihnen. Von der
Antriebstechnik
über hydraulische sowie chemische und technische Produkte kann Ihnen
Mercateo eine Vielzahl an Produkten zur Verfügung stellen.