Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

  Schläuche  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Schläuche“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Schläuche
^

Schläuche - für eine flexible Verbindung im Garten, der Wirtschaft oder in der Lebensmittelindustrie


Schläuche bestehen aus den unterschiedlichsten Gummimischungen, Aluminium oder Stahl. Sie sind flexibel und können nahezu überall eingesetzt werden. Egal, ob Wasserschlauch-, Gartenschlauch oder Feuerwehrschlauch; Schläuche findet man immer und überall im täglichen Leben.
Nehmen wir zum Beispiel ein typisches Büro - Kopierer, Faxgeräte und Computer produzieren so viel Wärme, dass es einer ständigen Kühlung mit einer Klimaanlage bedarf. Um dabei die Luftmengen optimal verteilen zu können, verwendet man flexible Luftschläuche aus Aluminium. Ein weiteres Beispiel bietet der Feuerwehrschlauch, der nicht nur flexibel ist, sondern gleichzeitig mobil auf Einsatzfahrzeugen seinen Verwendungszweck findet. Er muss sogar temperatur- und scheuerbeständig, fäulnis- und verrottungsfest sowie schwer entflammbar zugleich sein. Sie sehen selbst, jeder Schlauch muss bestimmte Kriterien für sein spezifisches Anwendungsgebiet erfüllen.

Die verschiedenen Bereiche von Schläuchen

Da es eine enorm große Anzahl an Schläuchen sowie unterschiedliche Materialien zur Herstellung gibt, ist bei Mercateo das Schlauchsortiment kategorisiert und in mehrere Bereich untergliedert. So finden Sie mit Sicherheit immer genau den Schlauch, den Sie gerade benötigen. Vom Wasser- und Luft- über den Haushalts- bis hin zum Lebensmittelschlauch reicht hierbei die Auswahl.

Beispiele für verschiedene Schlaucharten

Sicherheitswasserschlauch

Dieser Schlauchtyp ist sozusagen eine Allround-Schlauch und wird deshalb in Kommunalbetrieben für Bewässerungszwecke ebenso eingesetzt wie in der Industrie und im Handwerk, wo er als Zulaufschlauch für einen Hochdruckreiniger dient. Hohe Druckbeständigkeit, Formstabilität und eine abriebfeste Schlauchdecke zeichnen diesen Schlauch aus.

Wasserschlauch

In der Industrie und im Gewerbe werden unterschiedlichste Schlauchtypen eingesetzt. Bereits beim Wasserschlauch gibt es allerdings gravierende Unterschiede. Die richtige Auswahl ist nicht immer einfach. Um die optimale Leistungsfähigkeit der Wasserschlauchleitung zu erreichen, muss jeder Schlauch für das spezifische Einsatzgebiet ausgewählt werden. Die Anforderungen, die der Einsatzbereich an den Wasserschlauch stellt, sind bei der Auswahl genauso mit in die Betrachtungen einzubeziehen wie die Abmessungen, der Typ und die Qualität des jeweiligen Schlauchtyps.

Trinkwasser und Lebensmittelschlauch

In der Lebensmittelindustrie und überall dort, wo Schläuche mit Trinkwasser in Berührung kommen, gelten andere gesetzliche Bestimmungen als bei einem Gartenschlauch. Mobile Getränke- und Imbissstände, Kneipen und Veranstalter eines Volksfestes müssen sich an diese Bestimmung halten. Diese besagt, dass  alle Leitungselemente wie Schläuche, Armaturen sowie Dichtungen dem neuen Standard entsprechen und für die Durchleitung von Trinkwasser zugelassen sein müssen.
Die Schläuche, mit denen Trinkwasser transportiert wird, müssen mehrere Prüfverfahren bestanden haben. Nach der Trinkwasserverordnung müssen diese Schläuche eine Zulassung nach KTE und DVGW Arbeitsblatt W 270 vorweisen können. Beachten Sie, dass diese Zulassungen vorliegen. Wenn Sie nicht nachweisen können, dass die eingesetzten Wasserschläuche über die Zulassungen verfügen, können Behörden bei einer Prüfung ein empfindlich hohes Bußgeld verlangen, wenn nicht den Betrieb sogar stilllegen. Achten Sie deshalb explizit beim Kauf von Lebensmittelschläuchen darauf, dass das entsprechende Zertifikat beim Kauf dem Produkt beiliegt.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Schläuche, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.