Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Badarmaturen  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Badarmaturen“
Überbegriffe
Bidetarmatur
Geeignet für Bidets, verfügt über einen Hebel oder zwei Griffe.
Duscharmatur
Gibt es für die Wand- als auch Unterputzmontage. Die Betätigung erfolgt z.B. durch ein Thermostat.
Unterputzarmatur
Diese Armatur ist speziell für die Unterputzmontage geeignet.
Urinalarmatur
Erhältlich zur Auf- oder Unterputzmontage, berührungslose Betätigung ist durch Infrarot möglich.
Wannenarmatur
Die Armatur für die Wanne, verschiedene Modelle z. B. mit Thermostat oder zwei Griffen werden angeboten.
Waschtisch- Armatur
Welches Modell soll es sein - infrarotgesteuert, mit Selbstschluss, Thermostat oder mit ein bzw. zwei Griffen?
Weitere Informationen zum Thema Badarmaturen
^

Die Badarmatur für Duschen, Waschtische, Wannen oder Bidets

Da mittlerweile ein großer Wert auf barrierefreie Bäder gelegt wird und häufig dazu umfangreiche Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen anstehen, sollte das Augenmerk auch auf die dazu passenden Badarmaturen gelegt werden.  Die Badarmatur spielt je nach Ausstattung des Badezimmers als Bidetarmatur,
Duscharmatur, Urinalarmatur, Wannenarmatur oder Waschtisch-Armatur
für die optimale und dauerhafte Nutzung der Sanitärkeramik eine wichtige Rolle.

Die Bidetarmatur

Als Badarmatur ist die Bidetarmatur etwas Besonderes, weil sie zur Intimpflege oder auch für Heilmassagen auch mit einem integrierten Schlauch und einer Brause zu haben ist. Für die normale Nutzung genügt jedoch auch eine Armatur, die einer Waschtischarmatur in kleinerer Ausführung ähnelt.

Die Duscharmatur

Hinsichtlich der Duscharmatur sollte man sich an den Wandanschlüssen für Warm- und Kaltwasser orientieren, sofern nicht geplant ist, den Wasseranschluss unter Putz zu legen und später mit Fliesen zu verkleiden. Ein Einhebelmischer lässt sich komfortabel bedienen und hilft zudem Wasser zu sparen.

Die Urinalarmatur

Auch Urinale haben in die Badezimmer schon länger Einzug gehalten. Diese Badarmaturen werden auch Spülarmaturen genannt. Es gibt Ausführungen mit Druckknopf und solche die berührungslos funktionieren.

Die Wannenarmatur

Wer nicht gleichzeitig über Wanne und Dusche verfügt, sollte als Badarmatur für die Wanne eine Wannenarmatur wählen, die zum einen über einen langen Auslauf verfügt, unter den man auch einen Putzeimer stellen kann, als auch einen Abzweig für einen Duschschlauch besitzt.

Die Waschtisch-Armatur

Die Waschtischarmatur wird in der Regel in Abhängigkeit von der Waschtischgröße ausgesucht. Für Gäste-WC gibt es sehr kleine Hähne, während für große Waschtische Armaturen mit langen Ausläufen vorteilhaft sind, unter denen man sich auch mal die Haare waschen kann.

Tipps und Tricks zur richtigen Auswahl

Es ist ein Unterschied, ob Sie ein barrierefreies Badezimmer in Unternehmen oder Hotelsuiten, Kreuzfahrtschiffen, Ferienhäusern bzw. in Krankenhäusern oder Pflegeheimen einrichten. Entsprechend variieren die Bedürfnisse, beispielsweise wenn es um den Schutz vor Keimverschleppung geht. Oft helfen Unterputzarmaturen den Putz- und Sterilisationsaufwand gering zu halten. Auch berührungslose Betätigungen oder Selbstschluss-Ventile für Waschtischarmaturen oder Urinalarmaturen sind erhältlich, dienen der Hygiene und helfen zudem, dauerhaft Wasser zu sparen. Einhebelmischer können auch bedient werden, während man sich mit der zweiten Hand an einem Griff festhält.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.