Tragbarer Mediaplayer für unterschiedliche Formate
Portable Medienplayer sind kleine, handliche Geräte zum Abspielen von unterschiedlichen Medienquellen wie Bilder, Videos oder Musik. Viele Geräte beherrschen auch weitere unterschiedliche Formate wie Präsentationen und Programme. Ausgestattet mit einem Akku und einem Display sind diese optimal für den mobilen Einsatz konzipiert.
Vor dem Kauf sollte man abwägen, ob der
Mediaplayer eher zum Abspielen von Musik benutzt wird oder ob komplexe Präsentationen, Videos und andere Formate verwendet werden. Je nach dem sollte auf Geräte mit größeren Displays zurückgegriffen werden.
Ziehen Sie auch in Betracht, ob die Anschaffung eines
Notebook nicht eventuell sinnvoller wäre, da sich die Geräte nur auf Unterhaltungsmedien beschränken. Büroarbeiten sind hiermit oft nicht umsetzbar.
Display
Zur Ausstattung der Geräte gehört ein LC-Display, über welches Videos, Bilder und Präsentationen abgespielt werden können. Die Größe variiert bei kleinen Geräten zwischen zwei und vier Zentimetern bis hin zu großen Geräten mit bis zu 22 Zentimetern. Auch Touchscreens werden häufig zur besseren Navigation in den Playern verbaut. Bei Geräten mit Touchscreen ist das Menü allgemein so aufgebaut, dass es mit einer Hand bedient werden kann. Die Steuerung der Player ist oft intuitiv, also sehr einfach.
Akku
Die Kapazität des Akkus begrenzt den mobilen Einsatz je nach Größe. Verschiedene Hersteller bieten zusätzlich Ersatzakkus an oder extra große Akkus mit mehr Leistung für längere Akkulaufzeiten. Die Displaygröße relativiert meist die Akkuleistung, denn das Display ist die stärkste Stromverbrauchsquelle. Durch das Abdunkeln im Betrieb und vorhandene Stromsparfunktionen kann die Lebensdauer der Akkus gesteigert werden. Diese Funktionen sind sehr oft am Player gekennzeichnet.
Speicher
Es gibt zwei verschiedene Speicherformate: Flash- oder Festplattenspeicher. Der Vorteil von Flashspeichern ist, dass sie sehr klein und platzsparend sind. Außerdem verbrauchen sie nur minimal Strom während der Benutzung. Der Nachteil ist, dass sie sehr teuer sind. Standardgröße von Flashspeicher sind 8 GB.
Die Alternative sind ca. 5 cm (1,8 Zoll) große Festplatten. Sie bieten mehr Speicherplatz. Aufgrund der Bauweise benötigen sie mehr Strom, da es sich um ein optisches Speichermedium handelt. Die Größe kann bis zu 320 GB umfassen.
Mediaplayer mit Festplatte fallen meist deutlich größer aus. Sie sollten sich genau überlegen, wie handlich Ihr gewünschtes Gerät sein soll.
Formate
Gängige Musikformate der Player sind MP3-, OGG- und das WMA-Format. Herstellereigene Formate sind sehr oft nicht zwischen verschiedenen Playern kompatibel. Videoformate wie Divx oder
MP4 werden durch viele Player unterstützt. Auch hierbei ist keine Kompatibilität zwischen den Geräten gewährleistet. Welche Formate Ihr Gerät unterstützt, ist aus der Gerätebeschreibung zu entnehmen. Hierbei sollten Sie sich genau informieren. Auch das Abspielen von Videos, Bildern und Ton ist nicht bei jedem Mediaplayer Voraussetzung, sehr oft geben die Geräte nur Musik wieder.
Wenige Player unterstützen bestimmte Office- und Buchformate wie PDF. Oft sind diese nur zum Lesen geeignet und können nicht bearbeitet werden.
Zubehör
Der Standardzubehör umfasst Ladekabel und ein Verbindungskabel für den PC. Schutzhüllen sind oft zusätzlich erhältlich und schützen das Gerät vor äußeren Einwirkungen im mobilen Einsatz. Zusatzakkus sind bei längeren Reisen eine gute Investition, da sie die Laufzeit der Geräte verlängern. Für bessere Audiowiedergaben sind Dockingstations im häuslichen Gebrauch sehr nützlich. Das Gerät wird an diese aufgesteckt oder per Kabel verbunden. Die Dockingstation beinhaltet eine bessere Lautsprecherkombination und sorgt für angenehmen Sound. Teilweise bieten diese Stationen auch eine Aufladefunktion für den eingesetzten Akku im Mediaplayer an.