Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Notbett

  Notbett  (31 Angebote unter 27.641.168 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Notbett“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Notbett
^

Das Feldbett ist unverzichtbar im Hilfseinsatz und beim Militär

Feldbetten sind Teil der Katastrophenausrüstung bei Hilfsorganisationen, dem Militär und Rettungsdiensten und finden auch oft bei Notfällen ihren Einsatz. Sie werden ebenfalls in jedem Rettungszelt als Schlafstätte und Liegemöglichkeit benötigt.

Vorteile und Einsatzgebiete

Schon seit vielen Jahrzehnten schätzt man die Vorteile dieser praktischen Liegen: Sie sind leicht, mit wenigen Handgriffen sehr schnell aufgebaut und zusammengeklappt können sie in Schutzhüllen platzsparend transportiert und verstaut werden. Durch den Abstand zum Boden ist man vor Insekten, Feuchtigkeit und Kälte wesentlich besser geschützt, als auf einer Unterlage am Boden. In tropischen Gebieten werden sie oft zusätzlich mit einem Moskitonetz oder Schlafzelt ausgestattet. Beim Militär, Rettungsdiensten und Hilfsorganisationen gehören sie schon lange zur Standardausrüstung und werden dort in großen Mengen benötigt. Sie kommen aber auch bei öffentlichen Veranstaltungen zum Einsatz. Falls dort Menschen ohnmächtig werden oder sich verletzen, müssen Liegemöglichkeiten bereitstehen.

Unterschiedliche Ausführungen

Einfache Ausführungen mit einem Aluminiumgestell sind häufig mit einem reißfesten Polyesterbezug bespannt und für eine Person von durchschnittlicher Größe geeignet. Für stark übergewichtige Personen sind diese aber oft zu schmal und können das Gewicht nicht immer tragen. Deshalb gibt es seit einiger Zeit zusätzlich extra breite Feldbetten, die auf ein größeres Gewicht ausgelegt sind. Das klappbare Gestell ist besonders stabil und die Liegefläche breiter als bei gewöhnlichen Modellen.

Für große Rettungseinsätze und in Katastrophengebieten werden überwiegend spezielle Betten verwendet. Sie sind häufig mit angenieteten Gurten ausgestattet und extrem belastbar. Die Gestelle werden dabei aus leichten aber sehr stabilen Materialien wie z.B. Aluminiumrohr mit verzinkten Beschlägen gefertigt. Dadurch sind diese Feldbetten sehr standfest für den Einsatz in Extremsituationen bestens geeignet.

Auch in Zeiten der Kunstfasern sind immer noch klassische Feldbetten mit einem Holzgestell erhältlich. Mit einem Bezug aus strapazierfähigem Leinen-Segeltuch sind sie ebenfalls für eine hohe Belastung ausgelegt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.