Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Ink-Jet-Papier

  Ink-Jet-Papier  (1.872 Angebote unter 37.601.408 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Ink-Jet-Papier“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis€  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Ink-Jet-Papier"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   125   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Ink-Jet-Papier
^

Inkjetpapier - das perfekte Papier für Tintenstrahldrucker

Tintenstrahldrucker sind eine gute Alternative zu den meist teureren Laserdruckgeräten. Die Technologie ermöglicht einen gestochen scharfen Fotodruck und hochwertige Textdrucke. Erreichbar ist eine professionelle Qualität nur mit Papier, das für die entsprechende Anwendung geeignet ist. Ein Überblick der Inkjet-geeigneten Papiere ist nachfolgend dargestellt.

Standardpapier - universell und gut

Meist als Kopierpapier bezeichnet, bietet das Standardpapier universelle Einsatzmöglichkeiten. Von handschriftlichen Aufzeichnungen, über Kopieren bis zum Bedrucken mit Tintenstrahl- oder Laserdruckern eignet es sich. Die universellen Eigenschaften des Kopierpapiers machen es zu einem Allrounder im Büro. Das holzfreie, ungestrichene Papier besteht aus Zellstoff oder Hadern, einem Mischprodukt aus Holz und Zellstoff. Die Oberfläche ist nicht behandelt.
Kopierpapier ist auch satiniert erhältlich. Die glatte Oberfläche entsteht durch die Behandlung mit heißen Walzen. Das Standardpapier wurde für Kopiergeräte entwickelt, erfüllt jedoch nicht die spezifischen Anforderungen des Tintendrucks. Die feinen Tintentröpfchen bilden keinen exakten Rand aus und dringen verschieden tief in das Papier ein. Das Druckbild erscheint meist matt und wenig klar. Positiv wirkt sich eine Verarbeitung mit höherem Papiervolumen aus. Die so entstehende höhere Lichtundurchlässigkeit unterstützt den Druckvorgang. Die Ausdrucke erscheinen etwas schärfer.

Spezialbeschichtung, die überzeugt

Durch einen Überzug mit einem Trägerstoff wie z. B. Kunststoff wird Standardpapier zu Inkjet-Papier veredelt. Es hat eine sehr glatte Oberfläche, die das Papier weißer erscheinen lässt. Die feinen Tintentropfen werden optimaler aufgenommen als mit Kopierpapier. So wirkt das Schriftbild klarer. Bunte Ausdrucke erscheinen farbtiefer und professioneller. Text und einfache Graphiken erhalten ein exaktes Druckbild.
Das spezialbeschichtete Inkjetpapier hat eine matte Oberfläche, die sich für Text sehr gut eignet. Auch das Duplex-Drucken ist auf diesem Papier möglich. Seine hohe Lichtundurchlässigkeit verhindert ein Durchscheinen der bedruckten Rückseite. Ein geeignetes Papier ist die Basis hochwertiger Ausdrucke. Doch nicht jedes Inkjetpapier ergänzt jeden Tintenstrahldrucker optimal. Ein Test mit verschiedenen Papiersorten und Herstellern empfiehlt sich.

Geeignet für Grafiken

Qualitativ hochwertiges Inkjetpapier eignet sich aufgrund der detailgetreuen Wiedergabe vor allem für Werbemittel wie Grafiken, Broschüren oder Präsentationen. Zum Drucken von Fotos ist Inkjetpapier nur bedingt geeignet. In diesem Fall empfiehlt es sich, Fotopapier in Kombination mit einem Fotodrucker zu verwenden. Kleiner Nachteil gegenüber entwickelten Fotos: auf Fotopapier gedruckte Bilder sind weniger lichtbeständig, auch die Farben halten nicht so dauerhaft.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.