Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Industriestichsäge

  Industriestichsäge  (154 Angebote unter 29.255.744 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Industriestichsäge“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Industriestichsäge
^

Der perfekte Schnitt mit der Stichsäge

Die Entwicklung

Die erste elektrische Stichsäge wurde 1946 erfunden. Weil man Kurven und Muster in verschiedene Materialien sägen wollte entstand die Idee, eine Nähmaschine mit einem Sägeblatt auszurüsten. Die Einführung auf den Markt erfolgte bereits ein Jahr später.

Die elektrische Stichsäge wird vorwiegend zum Trennen unterschiedlicher Werkstoffe benutzt. Präzise gerade oder kurvige Schnitte können problemlos ausgeführt werden. Durch ihre leichte Handhabung wird sie schon seit über 50 Jahren in vielen verschiedenen Bereichen erfolgreich genutzt.

Verschiedene Bauformen

Die Bauform der Stichsäge, die Sie beim Kauf wählen, hängt in erster Line von Ihrem persönlichen Geschmack ab. Zwei grundlegende Formen stehen zur Auswahl.

  • Bei der Knopf- oder Knaufform ist das Motorengehäuse eher schmal gehalten und in eine längliche Form gezogen. Zusätzlichen Halt gibt der ergonomisch geformte Knopf an der Stirnseite der Säge, wodurch optimaler Druck auf das zu zertrennende Werkstück ausgeübt werden kann. Der Knopfgriff soll nach Möglichkeit eine rutschfeste Oberfläche aufweisen, um mehr Griffsicherheit zu bieten und Unfällen vorzubeugen. Die Form eignet sich sowohl für Rechts- und Linkshänder.
  • Die Bügelgriffform ist die bekannteste Form der Stichsäge. Die Säge wird von oben durch den Bügelgriff sicher geführt. Auch diese Form eignet sich bestens für Rechts- bzw. Linkshänder.

Die richtige Säge

Die richtige Stichsäge für Ihre speziellen Anforderungen auszuwählen, stellt eine große Herausforderung dar. Verschiedene Kriterien müssen beachtet werden.

Die Schnitttiefe

Die Schnitttiefe definiert die Einsatzmöglichkeiten Ihrer Säge. Wählen Sie eine möglichst hohe Tiefe, um unterschiedliche Höhen zu überwinden. Über die Sägeblattlänge wird die Schnitttiefe dem jeweiligen Einsatz angepasst. Um ein gutes Ergebnis beim Zertrennen zu erhalten, wählen Sie das kürzeste Sägeblatt, das für die Materialstärke geeignet ist.

Leistung der Säge

Die Leistung des Gerätes sollte großzügig dimensioniert werden, da eine höhere Leistung den Sägekomfort und der Laufruhe zugute kommt. Auch das Tempo wird durch die Leistung bestimmt.

Einfache elektrische Stichsägen haben eine Leistung von 400 und 550 Watt. Diese Leistung reicht für einen Hobbyhandwerker meistens aus. Beim Sägen einer Arbeitsplatte oder Zertrennen stärkerer Bretter stoßen Sie damit allerdings schnell an die Grenzen der Leistungsfähigkeit. Für höhere Belastungen ist es ratsam, eine Stichsäge mit einer Wattzahl von 550 bis 850 Watt zu erwerben, um einen umfassenden Arbeitsbereich abdecken zu können.

Drehzahlregulierung

Beachten Sie beim Kauf einer elektrischen Stichsäge, dass die Drehzahl der Maschine stufenlos regulierbar ist. Materialien wie Holz und Gipskartonplatten sind leichter und schneller zu zertrennen. Metalle müssen auf Grund der höheren Dichte mit einer geringeren Drehzahl geschnitten werden als Holz. Durch die Anpassung der Drehzahl an das jeweilige Material ist das Blatt optimal vor Überhitzung geschützt und die Lebensdauer erhöht sich.

Pendelhub

Der Pendelhub bezeichnet die Auf- und Abbewegungen des Sägeblattes, die gleichzeitig von einer Vor- und Zurückbewegung überlagert sind. Durch diese Technik werden die Sägespäne vom zu sägenden Material entfernt und das Sägeblatt wird geschont. Weiterhin bleibt die Markierung sichtbar, an der entlanggeschnitten werden soll. Der Pendelhub sollte mehrere Stufen bieten, damit können Sie Kurven, Löcher und Muster in Materialien wie Holz, Plexiglas und Gipskartonplatten problemlos schneiden. Für einen geraden Schnitt schalten Sie den Hub aus.

Führungsplatte

Die Führungsplatte befindet sich unter der Säge. Mit ihr wird eine optimale Schnittführung möglich, da das Sägeblatt auf einen bestimmten Kurs gehalten wird. Die Führungsplatte ist bei den meisten Modellen variabel in der Neigung, damit werden auch Schnitte in verschiedenen Winkel ermöglicht. Solche Präzisionsschnitte werden als Gehrungs- oder Winkelschnitte bezeichnet.

Extras

Eine nützliche Funktion ist die Absaugung. Dabei werden die Sägespäne mit Hilfe eines Staubbeutels, der hinter der Stichsäge angebracht wird, aufgefangen und können nach dem Sägen problemlos entsorgt werden.

Ein zweites nützliches Highlight ist die Schnittführung per Laserpräzision. Der Laser ist entweder fest an der Stichsäge angebracht oder kann individuell befestigt und wieder entfernt werden. Der Laserstrahl dient als Hilfslinie. Sie folgen nur dem Laser und brauchen nicht mehr auf das Sägeblatt zu schauen. Millimetergenaues Arbeiten wird so ermöglicht.

Die Sägeblätter

Die enorme Vielfalt an Materialien, die mit einer Stichsäge zertrennt werden können, bedingt ein weit gefächertes Produktangebot an Sägeblättern. Die Entscheidung für das richtige Blatt fällt oft schwer. Material und Zahnung des Sägeblattes entscheiden über das Einsatzgebiet. Es ist wichtig, immer das richtige Blatt für das zu zertrennende Werkstück einzusetzen, um weder am Material, Blatt oder gar der Säge Schaden anzurichten.

Wechsel des Sägeblattes

Das Wechseln des Blattes sollte ohne großen Zeitaufwand und mit so wenig Werkzeug wie möglich erfolgen können. Einige Hersteller setzen hierbei auf die Variante, das Blatt mit Schrauben zu sichern. Der passende Schraubenschlüssel wird praktischerweise an der Stichsäge angesteckt. Ein Verlust des Schraubenschlüssels wird so minimiert. Andere Hersteller bedienen sich modernerer Methoden, die das Wechseln innerhalb von Sekunden und ohne Werkzeug ermöglichen. Mit einem kleinen Dreh rastet das Sägeblatt sicher ein, und die Arbeiten können ohne Verzögerungen fortgesetzt werden.

Aufrüstung durch Zubehör

Welches Zubehör jeder Einzelne benötigt muss nach den anfallenden Arbeiten definiert werden. Als sinnvoll haben sich Parallelanschlag, Kreisschneider, Schutzplatte, Führungslineal und ein Koffer erwiesen. Nicht zu vergessen ist allerdings das Stichsägeblatt.

Pflegehinweise

Reinigen Sie ihre Stichsäge nach jedem Gebrauch mit einem Pinsel oder Tuch. Geben Sie hin und wieder ein kleines bisschen Fett oder Öl auf die Hubstange, das erhöht die Lebensdauer. Damit haben Sie auch in Zukunft wieder Freude am Sägen.

Weitere Sägen

Bei Mercateo finden Sie neben elektrischen Sägen wie Akku-Säbelsäge, Kreissäge sowie Dekupiersäge auch Sägen für den Handbetrieb, z.B. Fuchsschwanzsäge, Dämmstoffsäge und Gipskartonsäge aus unserer Kategorie Sägen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.