Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: rapid handhefter, leitz handhefter, novus handhefter
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Handhefter

  Handhefter  (148 Angebote unter 27.603.723 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Handhefter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Handhefter"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Handhefter
^

Heftzangen – zusammenfügen, was zusammen gehört

Heftzangen werden nicht nur im Büro eingesetzt. Das Zusammenheften von Blättern gehört sicherlich zu den häufigsten Einsatzgebieten, allerdings werden sie auch im Lebensmittelhandel an der Fleisch- und Wursttheke genutzt, um den Preiszettel am Beutel zu befestigen oder andere Auszeichnungen vorzunehmen wie das Etikettieren mittels Heftzange von Wäschestücken. Im Handwerk und in der Industrie werden meist Tacker verwendet, die noch robustere Ausführung der Hefter.

Heftzangen- robuste Heftgeräte

Wo Standardheftgeräte nicht weiter helfen, weil sie aufgelegt werden müssen, um die ganze Heftleistung zu erhalten, oder nicht genügend Blätter und zu dünne Materialien heften können, da die Kraftübertragung nicht ausreicht, kommen Heftzangen zum Einsatz. Im Gegensatz zu Plastik hält die Metallheftzange auch größeren Belastungen stand.

Für starke Materialien

Robuste Verarbeitung und Materialien wie Stahl sorgen dafür, dass auch starke Materialien zusammengefügt werden können und durch die Heftklammern fest verbunden werden. Die Heftzange wird an beiden Seiten durch einen Griff bedient. Das ist einer der entscheidenden Unterschiede zu Standardheftgeräten, die Kraft wird durch das Zusammenpressen der Griffe mit beidseitiger Krafteinwirkung gut verteilt und die Heftung optimal durchgeführt.

Passend für Ihre Anwendung

Je nachdem, für welches Volumen und für welche Anwendung Sie die Heftzange verwenden, sollten Sie sich über die unterschiedlichen Möglichkeiten in Bauweise, Funktionsumfang und Funktionalität informieren und Ihre Auswahl treffen. Dadurch erhalten Sie das perfekt für Sie passende Gerät und werden sich bei jeder Anwendung auf Ihre Heftzange verlassen können.

Einsatzbereich

In erster Linie ist die Definition des Einsatzbereiches wichtig, wenn um den Einsatz der Heftzange im Lebensmittelbereich gehen soll. Bei solchen Geräten ist die Möglichkeit zur absolut hygienischen Reinigung und die Materialwahl besonders wichtig. Edelstahl ist in diesem Fall für Heftzangen prädestiniert. Im Handwerk, Büro anderen gewerblichen Bereichen können die Heftzangen individuell nach den einzelnen Erfordernissen gewählt werden.

Blattanzahl

Eines der wichtigsten Merkmale von Heftzange ist die Anzahl der gehefteten Blätter. Im Büro ist diese Spezifikation besonders wichtig. Prüfen Sie, wie viele Blätter Sie gewöhnlich zusammenfügen. Die Blattanzahl ist ein entscheidendes Kriterium und bestimmt, welches Papiervolumen später geheftet werden kann. Sie bezieht sich immer auf Normalpapier von 80 g/qm. Wollen Sie stärkeres Material heften, verringert sich die mögliche Blattanzahl.

Einlegetiefe

Die Einlegetiefe ist für tiefere Heftungen entscheidend. Meist wird im Büro am oberen Blattrand geheftet. Wird die Heftzange beispielsweise für die Kennzeichnung von Wäsche genutzt, kommt es auf eine hohe Einlegetiefe an. Sie definiert, wie weit die Klammerung sich später vom Rand entfernt befinden kann. Bei einer ausreichenden Einlegetiefe können beispielsweise Hefte in der Mitte nachgeheftet werden, ohne dass das Papier geknickt wird.

Formen der Heftung

Günstig ist eine Heftzange mit möglichst unterschiedlichen Heftungen. Durch die einfache Verstellmöglichkeit am Amboss wird es möglich, die offene und auch die geschlossene Heftung zu verwenden.
  • Die offene Heftung ist ideal für kurzzeitige Heftungen, die später wieder gelöst werden müssen. Durch die offene Heftung lassen sich die Heftklammern später auch ohne Heftklammerentferner leicht entfernen.
  • Die geschlossene Heftung sorgt für eine feste Verbindung. Sie wird verwendet, wenn das Papier über längere Zeiträume geheftet werden soll.
  • Die Flachheftung ist eine innovative Art, Papier zusammenzufügen. Hierbei werden die Heftklammern flach gebogen. Dadurch wird Platz bei der Ablage in Ordern eingespart.

Nachladen leicht gemacht

Die Kapazität, die mit einer Ladung in die Heftzange eingebracht werden kann, ist bei häufiger Verwendung ebenfalls ein wichtiges Kriterium. Je mehr Klammern eingelegt werden können, desto seltener müssen Sie ihre Arbeit unterbrechen.
Ob der Klammerer oben, vorn oder hinten beladen wird, ist Geschmackssache. Das Öffnen sollte allerdings, egal, um welche Lademechanik es sich handelt, per Knopfdruck möglich sein, so vermeiden Sie Anstrengungen und Materialbelastungen beim Öffnen.

Welche Klammer darf es sein?

Nicht jede Heftklammer kann eingelegt werden. Unterschiedliche Klammergrößen sollten möglich sein und gerade im Bürobereich ist es sinnvoll, kleinere Klammern für eine platzsparende Heftung zu verwenden. Die Klammerart ist auch wichtig, wenn es um das zu heftende Material und um die zu heftende Blattanzahl geht. Bei robustem Material muss die Klammer stärker sein, um mittels Heftzange in das Material einbringen zu können.

Griffe

Wichtig ist es, dass die Griffe der Heftzange ergonomisch geformt sind und gut in der Hand liegen. Die Kraft für die Heftung kommt aus der Hand und wird durch Federungen übertragen. Verschiedene Heftautomatiken sorgen dafür, dass bereits bei geringem Druck die Heftung soweit angestoßen wird, dass das Klammern auch ohne große Kraftanstrengung erfolgt. Gebogene Griffe mit abgerundeten Kanten und Ecken gewährleisten, dass die Heftzange gut in der Hand liegt. Riffelungen erlauben auch bei rutschigen Händen noch absolute Griffigkeit.

Blockieren ausgeschlossen

Durch spezielle Federmechanismen und Führungen blockiert die Heftzange bei falsch liegenden Klammern nicht, sondern kann weiter verwendet werden. Verfügt die Heftzange nicht über einen solchen Mechanismus, ist es wichtig, dass die Heftzange nach oben zu öffnen ist, um die verklemmten Heftzangen zu entfernen. Dies sollte leicht möglich sein, damit keine Beschädigungen durch Verbiegen des Federmechanismus zustande kommen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.