Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

  Beutel  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Beutel“
Überbegriffe
Adhäsions-verschlussbeutel
Sind Flachbeutel mit einer Klappe, an der sich ein Klebestreifen befindet. Die Beutel können mehrfach geöffnet werden.
ESD-Beutel
Bestehen aus unterschiedlichen Materialschichten und nutzen das Prinzip des Faradayschen Käfigs.
Bodenfaltenbeutel
Besitzen eine Faltung im Boden des Beutels, die die Aufnahmemenge vergrößert.
Druckverschluss-Beutel
Ist ein Flachbeutel mit integriertem Druckverschluss am oberen Ende, der beliebig oft benutzt werden kann.
Flachbeutel
Sind die einfachste Form und können abrissperforiert auf Rolle oder lose in einem Karton verpackt sein.
Gleitverschluss-Beutel
Haben an der offenen Seite eine Kunststoffschiene, an der eine Art Reißverschluss entlangläuft.
Grifflochbeutel
Besitzen am oberen Ende der offenen Seite eine Aussparung, dadurch bieten sie sich als als Tragetaschen an.
Hemdchenbeutel
Haben rechts wie links eine Tragevorrichtung, oft werden sie an Obstverkaufständen genutzt.
Kleiderschutzhüllen
Am oberen Ende der Hülle befindet sich eine Aussparung für den Kleiderbügel.
Kordelzugbeutel
Sind durch eine Baumwollkordel am oberen Ende wiederverschließbar.
Kreuzbodenbeutel
Können auf Grund ihrer speziellen Bodenform selbstständig stehen.
Luftpolsterbeutel
Haben luftgefüllte Polsternoppen, die wirkungsvoll selbst harte Stöße und Schläge beim Transport dämpfen.
Seitenfaltenbeutel
Die eingearbeiteten Seitenfalten vergrößern effektiv das Volumen dieses Beutels.
Siegelrandbeutel
Besteht aus einem Verbund aus mehreren Materialien und wird fast ausschließlich für das Verpacken mit Hilfe eines Vakuums genutzt.
Standbodenbeutel
Besitzen einen verstärkten Boden und ein größeres Volumen als ein gleichgroßer Flachbeutel.
Gefrierbeutel
Werden aus Folien hergestellt, die tiefkühlgeeignet sind und das Verderben des Gefiergutes durch Gefrierbrand verhindern.
Eiswürfelbeutel
Nach dem Befüllen und Gefrieren lassen sich die Eiswürfel schnell und einfach entnehmen.
Leinenbeutel
Sind Beutel die aus einem Baumwoll-, Leinenmaterial gefertigt sind und dementsprechend belastbarer sind.
Musterbeutel
Eine Kombination aus Beutel und Versandtaschen, die sich für das Versenden von Mustern, Warenproben usw. eignen.
Bäckerbeutel
Eignen sich für den Verkauf von trockenen und nicht fettenden Produkte wie Brot, Brötchen und Snacks.
Fleischsack
Extra reißfeste Beutel aus lebensmittelechtem Kunststoff zum Verpacken von Fleisch, Fisch und anderen Lebensmitteln.
Fleischer-/ Hähnchenbeutel
Faltenbeutel aus Pergamentpapier oder mehrschichtig mit Aluminiumeinlage für z.B. halbe Hähnchen und Fleisch- oder Fast-Food-Produkte.
Wasserdichter Beutel
Bietet Schutz vor Flüssigkeiten und Schutz vor Schmutz. Bedienung der meisten Kapazitiv-Displays durch die Folie möglich.
Spitztüten
Lebensmittelverpackungen für die Präsentation und den Verkauf von Süßwaren und Obst.
Imbissbeutel
Lebensmittelverpackungen für Pommes, Hamburger, Wraps und andere Snacks.
Sicherheitsbeutel
Cellulose Beutel
Korrosionsschutzbeutel
wasserlösliche Beutel
Thermobeutel
Weitere Informationen zum Thema Beutel
^

Beutel – zum Aufbewahren, Verpacken oder Transportieren

Beutel kommen in vielen Situationen zum Einsatz - sei es zum Aufbewahren, Verpacken oder Transportieren. Je nach Verwendungszweck werden im Handel verschiedene Beutelarten aus den unterschiedlichsten Materialien angeboten. Dies können zum Beispiel Beutel aus Folie, Papier, Stoff oder Leder sein. Einige Beutelarten besitzen eine Tragevorrichtung wie z. B. der Hemdchenbeutel, andere haben beispielsweise einen wieder verschließbaren Gleitverschluss wie der Gleitverschlussbeutel. Weitere Auswahlmöglichkeiten ergeben sich durch unterschiedliche Materialien, Größen und Formate - somit haben Sie für jeden Einsatz den richtigen Beutel zur Hand.

Beutel zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit

Folienbeutel sind geeignet, um Klein- und Ersatzteile zu verpacken, und so den Inhalt vor Kratzern, Feuchtigkeit oder Staub zu schützen. Möglich ist dies durch den thermoplastischen Kunststoff Polyethylen. Er ist mechanisch und chemisch gesehen sehr stabil, weshalb er universell verwendet wird.
Übrigens können diese transparenten Folien mehrfach verwendet werden, wodurch die Umwelt geschont wird. In Folienbeutel können Sie Artikel wie z. B. Schrauben, Muttern oder Nägel aufbewahren oder diese z. B. in einem Karton versenden. Beim Versand sehr empfindlicher Waren verwenden Sie am besten Luftpolsterbeutel, für elektronische Bauteile sind ESD-Beutel ratsam. So ist das Versandgut nicht nur vor Bruch bzw. Beschädigung geschützt, sondern auch vor elektrischer Aufladung.

Beutel aus Kunststoff

Beutel oder Tüten bestehen hauptsächlich aus Kunststoff. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit aus und sind wasserbeständig. Sie dienen dem Verbraucher u. a. als Einkaufstüte beziehungsweise als Verpackung und Transportmöglichkeit für Waren. Genau aus diesem Grund eignen sich Kunststoffbeutel perfekt als Werbeträger, denn Sie können diese individuell mit Ihrem Firmenlogo versehen. Die Auswahl an Beuteln ist enorm und bietet Ihnen somit die unterschiedlichsten Verwendungs- und Einsatzmöglichkeiten.

Druckverschlussbeutel zum luft- und wasserdichten Verschließen

Druckverschlussbeutel sind mit einem speziellen Verschluss versehen, mit dem Sie die Tüte wasser- und luftdicht verschließen können. Die Beutel bieten sich optimal als Verpackung im Versandbereich an. Zudem können Sie darin Kleinteile, welche vor Feuchtigkeit oder Verschmutzung geschützt werden sollen, aufbewahren. Aber auch für das Verpacken von Lebensmitteln ist diese Beutelart eine alternative Aufbewahrungsmöglichkeit.

Gefrierbeutel schützen das Gefriergut

In einem Gefrierbeutel können Sie Lebensmittel einfrieren und somit vor Gefrierbrand schützen. Die Tüten nehmen weniger Platz in Anspruch als eine Dose und sind praktisch in ihrer Anwendung. Sie können ganz mittels dazugehörigem Verschluss verschlossen werden und sind in der Regel mit einem Beschriftungsfeld versehen, damit Sie auch nach einigen Monaten der Aufbewahrung sofort erkennen, was sich in dem Folienbeutel befindet.

Beutel aus anderen Materialien

Neben der großen Auswahl an Kunststoffbeuteln sind auch solche aus Stoff oder aus Papier erhältlich. Papierbeutel sind ebenfalls in verschiedenen Ausführungen und Formaten erhältlich. Sie bieten sich als wirkungsvoller Werbeträger an und eignen sich daher hervorragend für die Verwendung in Boutiquen oder auf Messen. Wenn Sie einen stabilen, wiederverwendbaren Beutel suchen, der über eine hohe Festigkeit verfügt und gleichzeitig als Werbefläche für Ihre Firma dienen soll, an dem der Verbraucher lange Freude hat, empfiehlt sich die Verwendung von Stoff- oder Leinenbeuteln.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Beutel, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.