Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Gebäudereinigung

  Gebäudereinigung  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Unsere starken Marken in der Kategorie Gebäudereinigung
Die Kategorie Gebäudereinigung enthält 17 Kataloge
^
Weitere Informationen zum Thema Gebäudereinigung
^

Reinigung - unverzichtbar in vielen Bereichen

Reinigung ist das A und O. Das gilt für fast alle Bereiche. Denken Sie nur an die Gastronomie, die Industrie, das Handwerk oder den medizinischen Bereich. Reiniger gibt es für die unterschiedlichsten Oberflächen – beispielsweise für Kunststoff, Glas oder Metall. Denn schließlich macht es einen Unterschied, ob Sie einen Computermonitor oder Autositze reinigen oder Fettrückstände entfernen möchten.

Reinigungschemie

Es gibt viele verschiedene Arten von Reinigungsmitteln, die für unterschiedliche Zwecke und an unterschiedlichen Orten ihren Einsatz finden. Sie werden entsprechend der Einsatzbereiche in Haushaltsreiniger, Technische Reiniger, Büroreiniger, Waschmittel, Körperreiniger und Pflegemittel unterteilt. Reinigungsmittel für spezielle Anwendungsbereiche sind zum Beispiel Glas-, Sanitärreiniger, Abbeizer und Waschbenzin sowie Badezusatz.

Arten von Reinigern

Alkalische und saure Reiniger eignen sich für spezielle Ansprüche. So entfernt man mit einem alkalischen Reiniger organische Verschmutzungen und Lebensmittelrückstände – also tierische und pflanzliche Fette und Öle sowie Stärke oder Proteine. Dafür müssen die zu säubernden Oberflächen alkalibeständig sein; nicht geeignet sind z. B. Email und Aluminium. Vor allem im lebensmittelverarbeitenden Bereichen wie z. B. Restaurants oder Küchen werden sie verwendet. Mineralische Verschmutzungen wie Kalk entfernt man hingegen mit sauren Schaumreinigern. Die Oberflächen müssen hierfür säurebeständig und abwaschbar sein. Auch sie werden in der lebensmittelverarbeitenden Industrie eingesetzt. Im Labor- und Praxisbereich nutzt man zur Reinigung desinfizierende Schaumreiniger. Hardware-Komponenten wie Tastaturen oder Computer reinigt man oft mit antistatischen Reinigern, die aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung Staubablagerungen reduzieren sollen.

Reinigungsgeräte und -maschinen

Um Reiniger aufzutragen, benötigt man Reinigungsgeräte. Dazu zählen beispielsweise Scheibenwischer, Putzlappen oder Schwämme. Auch das notwendige Zubehör für Bodenreinigungsgeräte wie Eimer, Besen oder Kehrgarnitur oder Wischmopp finden Sie in diesem Bereich. Den durch die Reinigung entstehenden Abfall sollten Sie auch entsorgen. Hilfreich sind hierbei Abfallbehälter, Mülltonne oder Müllsäcke. Reinigungszubehör in Form von Küchenrolle oder Mikrofasertuch helfen Ihnen, Gegenstände zu reinigen. Doch nicht immer kann man die Verschmutzung per Hand entfernen. Technik ist also gefragt, beispielsweise in Form von Reinigungsmaschinen. Dazu gehören u. a. Kehrmaschine, Bodenstaubsauger sowie Waschmaschine oder Industriestaubsauger.

Hygieneartikel für die Körperpflege

Nicht nur Gegenstände können schmutzig werden und bedürfen einer Reinigung, auch wir Menschen sollten regelmäßig von einer Dusche Gebrauch machen. Wenn es sich um die Körperpflege dreht, spricht man von Hygiene. Darunter fällt die Körperreinigung durch Seifen, Toilettenpapier sowie Waschlappen oder die Mundpflege mit Zahnpasta, Zahnbürste oder Zahnseide. Zur Pflege der Haut verwendet man diverse Cremes wie Handcreme, Bodylotion oder Tagescreme. Zur weiteren Pflege des Körpers setzt man ebenfalls Rasierer, Nagelschere oder Tampons ein.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.