Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

  Desinfektion  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Desinfektion“
Überbegriffe
Desinfektionsmittel
Werden zur intensiven Rei­nigung und Desinfektion von Flächen, Wäsche aber auch zur Körperhygiene eingesetzt.
Desinfektionsspray
Flächen- oder Handreiniger als Zerstäuber zum Einsatz in Medizin, Industrie oder im Gewerbe.
Desinfektionstuch
Antibakterielle Tücher zur Hand- oder Flächenreini­gung.
Flächendesinfektion
Oberflächen in Medizin, Gastronomie oder Gewerbe werden mit diesen Reini­gern hygienisch sauber.
Händedesinfektion
Ob in Tuch-, Gel- oder Sprayform – diese Reiniger stellen die Desinfektion der Hände sicher.
Instrumentendesin­fektion
Reinigen und sterilisieren Instrumente, die im medizi­nischen Bereich zum Ein­satz kommen.
Desinfektionswasch­mittel
Reinigt Wäschestücke und enfernt Bakterien.
Anti­keimfolie
Diese Folien, meist selbst­klebend, werden auf Ober­flächen angebracht und schützen vor Viren und Bakterien.
Spender und Geräte
Desinfektionsmittel­spender
Spendervarianten in allen Größen, z. B. mit Armhe­beln, zum Aufstellen auf Tischen oder zur Wand­montage geeignet.
Desinfektionssäule
Diese Spendersysteme er­weisen sich als eine gute Alternative zu Wandspen­dern.
Desinfektionssprüh­gerät
Stellen die großflächige Desinfektion im Innen- und Außenbereich sicher.
Desinfektionstresor
Der Fremdzugriff auf Des­infektionsmittel wird damit verhindert.
Desinfektions­armband
Kann mit Desinfektionsmit­tel befüllt werden und ist ideal für unterwegs.
Weitere Informationen zum Thema Desinfektion
^

Mit ausreichender Desinfektion die Infektionsgefahr minimieren

Neben einer gründlichen Reinigung und Sterilisation ist in vielen Branchen auch die Desinfektion von entscheidender Bedeutung, zumal sichtbar sauber nicht frei von Bakterien, Keimen oder anderen gesundheitsgefährdenden Schadstoffen bedeutet. Die Desinfektion betrifft nicht nur Instrumente, Geräte, Möbel, Flächen, Teppiche oder Textilien sondern auch Hände und Arme. Desinfektion ist allerdings nicht mit Sterilisation zu verwechseln; diese bietet einen gründlicheren Schutz vor Infektionen.

Desinfektion - Kontamination

Sehr gefährliche Verunreinigungen werden unter dem Begriff der Kontamination zusammengefasst, wobei es um Gefährdungen radioaktiver, biologischer oder chemischer Natur geht. Die Beseitigung solcher Verunreinigungen nennt man Dekontamination. Die Dekontamination sagt aber nichts über die Effektivität der Keimbeseitigung. In vielen Fällen der Dekontamination biologischer oder chemischer Art wird daher in der Praxis zu passenden Desinfektionsmitteln oder gar zur Sterilisation gegriffen.

Wirksame Mittel zur Desinfektion

  • Desinfektions-Waschmittel dient der Reinigung von Textilien wie Kleidung, Bettbezüge oder Handtücher. Je nach Temperaturbereich der Wäsche findet eine chemothermische Desinfektion bei Wirksamkeit gegen Bakterien, Viren, Pilze einschließlich Hepatitis, MRSA (Infektionen durch antibiotika-resistente Bakterien) bzw. Noro/Rota-Viren (gefährliche Magen-/Darmviren) statt.
  • Desinfektionsmittel bezeichnet die Flüssigkeit, die es je nach Verwendung für die Desinfektion der Hände zum Auffüllen von Spendern oder der Flächen anstatt Putzmittelzusatz in unterschiedlichen Gebindegrößen gibt.
  • Das Desinfektionsspray: Der Sprühnebel erlaubt eine kontaktfreie Desinfektion und verbreitet sich auch problemlos in Ritzen und Ecken und ist damit sehr effektiv.
  • Das Desinfektionstuch: Sein Vorteil liegt in der Schnelldesinfektion, weshalb es Spenderdosen und Spenderboxen gibt.
  • Die Flächendesinfektion: Diese Mittel sind von der Größe der Fläche abhängig. Es gibt daher für Böden Kanister, aber auch Tücher und Sprays und sogar Tupfer.
  • Die Händedesinfektion: Die Händedesinfektion gibt es in zwei Varianten zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Auch hier gibt es Kombipräparate.
  • Die Instrumentendesinfektion: Die Flüssigkeit darf hier das Material der Instrumente keinesfalls angreifen.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.