Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Mundpflege  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Mundpflege“
Überbegriffe
Elektrische Zahnbürste
Ist die gründlichste Form der Zahnreinigung. Beugt Zahnbelägen vor und för­dert die Gesundheit von Zähnen und Zahnfleisch.
Gebissreiniger
Auch Zahnersatz bedarf ei­ner gründlichen Reinigung und Pflege. Gebissreiniger säubern und verringern Ver­färbungen an den Zähnen.
Haftcreme
Damit Zahnersatz perfekt sitzt und Einschränkungen im Alltag vermieden wer­den können.
Interdentalbürste
Diese Spezialbürsten hel­fen, Zahnzwischenräume sowie Brackets gründlich zu reinigen.
Munddusche
Das Ergänzungsgerät für die Zahnfleischmassage sowie tägliche Mundhygiene.
Mundspülung
Diese Spüllösungen wirken im gesamten Mundraum und sorgen aktiv und lang­anhaltend für frischen Atem.
Zahnbürste
Ist der Klassiker zur Reini­gung und Pflege der Zäh­ne. Sie werden in unter­schiedlichen Härtegraden, Größen und Formen ange­boten.
Zahnpasta
Erhöht die Wirkung der me­chanischen Zahnreinigung und ist ein wichtiger Teil täglicher Mundhygiene.
Zahnpflegekaugummi
Sind die kleinen Helfer für eine schnelle Zahnreini­gung unterwegs, sie erset­zen aber keine gründliche Zahnreinigung.
Zahnpflegeset
Sind meistens seperat ver­packte Kombinationen von Zahnbürste und Zahnpasta. Unentbehrlich, wenn man viel auf Reisen ist.
Zahnputzbecher
Sind nicht nur Badacces­soires, sondern erleichtern auch die Mundpflege bzw. -spülung.
Zahnseide
Mit Ihrer Hilfe können die Zahnzwischenräume gründ­lich von Zahnbelägen und Essensresten befreit werden.
Zahnstocher
Bestehen vorwiegend aus angespitztem Holz und hel­fen, die Zähne von Speise­resten zu befreien.
Zungenreiniger
Beseitigen Beläge auf der Zunge und beugen so un­terstützend Mundgeruch vor.
Beißring
Zahnungshilfen, die das Zahnfleisch und den Gau­men zahnender Babys massieren.
Weitere Informationen zum Thema Mundpflege
^

Zahnpflege – für ein strahlendes Lächeln

Nichts ist unangenehmer, als wenn unser Gegenüber schlecht gepflegte Zähne oder Mundgeruch hat. Daher ist es wichtig, die Zähne täglich und vor allem gründlich zu reinigen. Es kommt jedoch nicht nur auf die Häufigkeit der Reinigung, sondern auch auf die Verwendung der zur Verfügung stehenden Zahnpflegeprodukte und deren ordnungsgemäße Anwendung an.

Produkte der Zahnpflege-Grundausstattung

Zur Grundausstattung gehören Zahnbürste und Zahnpasta, diese sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, so dass Sie die Möglichkeit haben, die Produkte genau nach den Bedürfnisse Ihrer Zähne auszuwählen.
Zahnbürsten sind der ideale Nährboden für Keime und Bakterien und sollten daher immer nur von einer Person verwendet und circa aller zwei Monate durch eine neue Bürste ersetzt werden. Angeboten werden neben verschiedenen Größen auch Modelle mit Kunststoff- oder Naturborsten. Auch sollten Sie sich entscheiden, ob Sie eine Handzahnbürste oder eine elektrische Zahnbürste verwenden möchten. Verschiedene Borstenstärken wie sensitiv, mittel oder hart stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung.
Zahnpasta versorgt die Zähne mit Floriden, welche den Zahnschmelz festigen und widerstandsfähiger gegen Säure machen. Zudem enthält Zahnpasta milde Schleifkörper, die den Zahn sanft und schonend von Belägen befreit. Neben verschiedenen Geschmacksrichtungen von z. B. fruchtig süß bis minzig scharf werden Zahnpasten für verschiedene Altersgruppen angeboten.

Zusätzliche Produkte für eine perfekte Zahnpflege

Oftmals reicht jedoch die normale Reinigung mit Zahnbürste und Zahnpasta nicht aus für ein strahlendes und weißes Lächeln. Der Handel bietet daher zahlreiche Alternativen beziehungsweise Ergänzungsprodukte für eine optimale Mundhygiene an.
Mit Zahnseide ist es Ihnen möglich auch die Zahnzwischenräume, wo eine Zahnbürste meist nicht hingelangt, zu reinigen. Idealerweise sollten Sie in Fluorid getränkte Zahnseide verwenden, damit lassen sich bei täglicher Anwendung Kariesschäden vermeiden. Die Anwendung einer Mundspülung verringert die Neubildung von Zahnbelag und beugt Zahnfleischentzündungen und Zahnfleischbluten vor. Jedoch sollten Sie von einer dauerhaften Anwendung absehen, da Mundspülungen bei längerem Gebrauch zu Zahnverfärbungen oder Geschmacksirritationen führen können. Um die für Sie geeignete Mundspülung zu finden, ist es ratsam, im Vorfeld einen Zahnarzt zu konsultieren, welcher Ihnen genau sagen kann, auf welche Produkte Sie zurückgreifen können. Mundwasser als hochkonzentrierte Lösung sorgt für frischen Atem und einen angenehmen Geschmack im Mund, jedoch dient ein Mundwasser in keinem Fall der täglichen Zahnreinigung und sollte daher nur als Zusatzprodukt verwendet werden.
Dies ist nur eine kleine Auswahl an Zahnpflegeprodukten. In unserem Sortiment finden Sie alle Produkte und Artikel, die Sie für eine perfekte und gründliche Zahnpflege benötigen. Zudem finden Sie ein großes Angebot an Pflege- und Hygieneartikeln.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.