Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Staubsauger  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Staubsauger“
Überbegriffe
Akkusauger
Diesen kleinen handlichen Geräte, auch Tischsauger genannt, laufen unabhän­gig von einer vorhandenen Stromversorgung.
Beutellose Boden­staubsauger
Der integrierte und leicht zu reinigende Staubfangbe­hälter erspart lästiges Wech­seln der Staubbeutel.
Bodenstaubsauger
Leistungsstark und flexibel für gründliche Reinigung, auch bei größeren Flächen.
Bürstsauger
in Kombination mit Tep­pichpulver kennzeichnen sie die professionelle Rei­nigung und Pflege von Teppichböden.
Druckluftsauger
Druckluftsauger wurden für alle Situationen entwickelt, in denen elektrischer Strom nicht zur Verfügung steht.
Handstaubsauger
Der Klassiker, der aus einem Gerätekörper besteht, ist die klassische Ausführung. Mitt­lerweile gibt es ihn auch als akkubetriebenes Gerät, das einen flexibleren Einsatz er­möglicht.
Nass- und Trocken­sauger
Diese Geräte verbinden die Funktion eines Staubsau­gers mit der eines Wasser­saugers und bieten deshalb vielfältige Einsatzmöglich­keiten.
Rucksackstaubsauger
Dank eines ergonomisch an­gepassten Tragegestells kann mit diesen Geräten lange ermüdungsfrei gear­beitet werden.
Waschsauger
Diese Sauger können sprü­hen und absaugen in ei­nem Arbeitsschritt. Sie eig­nen sich für die porentiefe Reinigung textiler Ober­flächen.
Saugroboter
Haushaltsroboter, die mittels Sensoreinheiten selbsttätig Räume reinigen können.
Industriestaubsauger
Gibt es in verschiedensten Ausführungen, z. B. auch als Schlammsauger oder auch als Baustellensauger.
Tonerstaubsauger
Für Servicetechniker ideal, ein spezieller Sauger zum Reinigen von Laserdruckern und Kopiergeräten.
Zentralstaubsauger
Der Vorteil ist die räumliche Trennung zwischen Sauger und dem Saugschlauch bei der Nutzung von Saugdo­sen direkt in den Räumlich­keiten.
Zubehör/Ersatzteile
Adapter
Mit Hilfe von Adaptern kön­nen verschiede Zubehörtei­le an entsprechende Sau­ger angeschlossen werden.
Aschefilter
Dieser Zusatzfilter ermög­licht das Absaugen kalter Asche aus Öfen, Kaminen und Grills.
Blasadapter
Ermöglicht das Ableiten der Ausblasluft über einen se­paraten Schlauch. Kann auch zum Blasen mit dem Saugschlauch verwendet werden.
Düsen / Bürsten
Düsen und Bürsten für Sau­ger für unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten.
Motor
Durch den Austausch eines defekten Motors lässt sich die Lebensdauer eines Sau­gers erheblich verlängern.
Motorfilter
Der Luftfilter des Saugers sollte regelmäßig erneuert werden, damit der Sauger seine Leistungsfähigkeit behält.
Staubsaugerdeo
Sorgt für frischen Duft beim Saugen und macht Schluss mit schlechten Gerüchen.
Staubsaugerrohr
Rohre in unterschiedlichen Ausführungen machen den Staubsauger flexibel.
Staubsaugerschlauch
Einen defekten Schlauch ersetzen erspart den Kauf eines neuen Gerätes.
Transporttasche
Für den praktischen Trans­port des Staubsaugers und des benötigten Zubehörs
Krümmer
Verbindet Saugschlauch und Rohr für bessere Hand­habung.
Zubehörset
Zubehörsets beinhalten viele einzelne Zubehör­teile.
Spänekorb
Sammelt Späne beim Nasssaugen.
Filtersäcke
Spezielle Säcke für Staub­sauger mit großem Auffang­behälter, wie z. B. Nass- und Trockensauger.
Staubbeutel
Fangen das Sauggut bzw. den Staub auf und lassen sich leicht und schnell ent­sorgen.
Flachfaltenfilter
Ermöglicht das Nass- und Trockensaugen ohne Wech­sel des Filters.
Faltenfilter
Filterpatronen, die teilweise auswaschbar sind.
Dauerfilter
Wiederverwendbare Filter für langfristigen Einsatz.
Staubsaugergriff
Ergonomische Verbindung zwischen Saugschlauch und Rohr.
Filterschaum
Waschbarer Vorfilter für gro­ben Schmutz im Sauger.
Staubsaugerkabel
Robuste Stromzufuhr für flexible Saugnutzung.
Netzteil für Staubsauger
Weiteres Staubsaugerzubehör
Weitere Informationen zum Thema Staubsauger
^

Staubsauger - Staub entfernen statt aufwirbeln!

Staubsauger finden Sie in den unterschiedlichsten Ausführungen je nach Gebrauchseinsatz. Allen Modellen gemeinsam ist der erzeugte Unterdruck, der Staub und Schmutzteile in das Gerät saugt. Durch den Einsatz von Filtern wird die eingesaugte Luft vom Schmutz befreit.

Verschiedene Modelle für verschiedene Einsatzgebiete

Für das Grobe: Industriestaubsauger

Industriestaubsauger zeichnen sich durch eine sehr hohe Saugleistung aus. Während Geräte für den Hausgebrauch maximal über eine Saugleistung von 2.000 Watt verfügen, bieten Industriestaubsauger Leistungen bis zu 8.000 Watt. Sie können diese Geräte unter anderem in den Bereichen Chemie, Asbestsanierung und Pharmazie einsetzen. Hier werden bevorzugt Kesselsausger - auch Allessauger genannt - eingesetzt, mit denen Sie neben trockenem Schmutz auch Flüssigkeiten aufsaugen können.

Mobil oder auch tragbar: Hand- und Bodenstaubsauger

Für den Hausgebrauch und das kleinere Büro haben sich transportable Staubsauger etabliert. Je nach Belieben und Zimmergröße werden hier entweder Bodenstaubsauger oder Handstaubsauger eingesetzt. Bodenstaubsauger verfügen über Rollen am Gerätekörper, in dem sich Motor, Gebläse, Fulter und Beutel befinden. Handstaubsauger zeichnen sich durch eine schmale Bauart aus, sind aber eher für kleine Räumlichkeiten sinnvoll.

Für den Einsatz unter sehr beengten Platzverhältnissen eignen sich Rucksackssauger, die dank eines ergonomisch angepassten Tragegestells auch nach Stunden noch ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglichen. Die bis zu 15 Meter Kabellänge bietet einen großen Aktionsradius.

Tischstaubsauger

Falls Sie eine kleinere, batteriebetriebene Alternative suchen, ist ein Tischstaubsauger für Sie das richtige. Dieses auch als Akkusauger bezeichnete Gerät bietet Ihnen durch das fehlende  Kabel eine erhöhte Flexibilität, ist aber im Vergleich zu den größeren Modellen weit weniger leistungsstark.

Leistungsmerkmale

Die Saugkraft eines Staubsaugers können Sie von verschiedenen Maßangaben ableiten: Kubikmeter pro Sekunde, Meter pro Sekunde oder Pascal. Dabei gilt: je höher deren Messzahlen, desto höher die Saugleistung. In den meisten Fällen finden Sie statt dieser Größen die Leistungsaufnahme in Watt. Diese Angabe ist jedoch weniger aussagekräftig, was die tatsächliche Saugleistung betrifft. Dennoch können Sie mit dieser Auskunft gezielt Ihren Strombedarf kalkulieren. Und berücksichtigen Sie, dass leistungsstärkere Modelle meist schwerer sind als leistungsschwächere Geräte. Das Gewicht spielt beim mobilen Einsatz von Staubsaugern eine Rolle, besonders wenn es sich um langandauernde Arbeiten handelt.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.