Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: akku-kappsäge dewalt, akku-kappsäge metabo
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Akku-Kappsäge

  Akku-Kappsäge  (57 Angebote unter 27.911.557 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Akku-Kappsäge“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Akku-Kappsäge"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Akku-Kappsäge
^

Mit der Akku-Paneelsäge präzise Schnitte tätigen

Eine Akku-Paneelsäge ist eine mit einem Akku betriebene Paneelsäge. Die spezielle Akku-Säge ermöglicht ein vielseitiges Einstellen des Schnittwinkels. Der Akkubetrieb nimmt Ihnen die Suche nach einer Spannungsquelle am Arbeitsplatz ab. Leistung und Ausdauer bestimmt neben dem Motor der Säge auch noch der Akku, weshalb dieser bei der Gerätewahl besonders beachtet werden sollte.

Dank des Akkus setzen Sie diese Säge auch dort ein, wo keine Steckdose verfügbar ist. Wie bei normalen Paneelsägen nutzen Sie die Modelle mit Akku für präzise Schnitte und exakte Schnittkanten. Dafür sorgen der Tisch des Gerätes und Einstellmöglichkeiten für Gehrung und Neigung. Die Akku-Paneelsäge eignet sich insbesondere für Objekte wie kleine Balken, Latten, Rohre und Stangen. Bretter schneiden Sie nur bedingt mit einer solchen Säge, die Größe des Sägeblattes bestimmt hierbei den Erfolg. Der Durchmesser des Sägeblatts gibt näherungsweise die maximale Schnittbreite an. Für exakte Angaben ist es ratsam, die technischen Daten der Säge einzusehen.

Bedeutung der Voltangabe für den Akku

Akkus von Akku-Paneelsägen arbeiten meist mit Voltzahlen zwischen 12 und 24 Volt. Dabei lassen die zugesicherten Volt keine eindeutige Aussage über die Leistung zu. Diese wird auch von der Kapazität des Akkus beeinflusst. Die Größe und das Gewicht der Akkus lassen sich dagegen durch die Voltzahl abschätzen, da diese über die Anzahl der verwendeten Energiezellen im Akkupack informieren. Bei einem 18-Volt-Akku beispielsweise sind 15 einzelne Zellen verbaut, da jede einzelne Zelle 1,2 Volt hat. Je mehr Zellen im Akku sind, umso größer und schwerer wird dieser.

Energiedichte und Handhabung von Akkus

Die Energiedichte bei Akkus variiert deutlich. Den besten Wert erzielt hier ein moderner Lithium-Ionen-Akku. Dieser hat etwa die doppelte Energiedichte eines Nickel-Metallhybrid-Akkus und die vierfache Dichte eines Nickel-Cadmium-Akkus. Vorteilhaft erweist sich der Li-Ionen-Akku auch bei Gewicht und Haltbarkeit. Er ist bei gleicher Voltzahl leichter als Nickel-Akkus und lässt sich ohne zu erwartende Schädigung des Speichervermögens praktisch jederzeit laden.

Tipps zur Wahl der Akku-Paneelsäge

  • Bearbeiten Sie lange Werkstücke, ist ein Gerät mit einstellbarer Tischverlängerung anzuraten. Dies sollte als benutzerfreundliche Ausführung werkzeuglos einstellbar sein.
  • Achten Sie auf die maximal einstellbaren Winkel. Diese bestimmen, wie flexibel und vielfältig Sie Werkstücke be- und verarbeiten.
  • Bevorzugen Sie Akkuwerkzeuge, bei denen kurze Ladezeiten angegeben sind. Im Gegensatz zu früheren Empfehlungen wird heute zur Hightech-Schnell-Ladung geraten, da diese sanft und computergesteuert läuft und so den Akku länger leben lässt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.