Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Vergrößerungsglas

  Vergrößerungsglas  (478 Angebote unter 27.902.626 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Vergrößerungsglas“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   32   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Vergrößerungsglas
^

Lupen - Vergrößerung leicht gemacht

Mit einer Lupe wird es ganz einfach, Details genau zu erkennen. Die geschliffenen Linsen ermöglichen es, von der 2- bis zur 20-fachen Vergrößerung einen präzisen und detailgenauen Überblick zu erhalten.

Vergrößerung mit Kompromiss

Lupen sind nichts Anderes als gewölbte Linsen. Je höher die Vergrößerung sein soll, umso stärker muss die Linse gewölbt sein. Der Lupendurchmesser nimmt somit mit der Größe der Vergrößerung ab und das Sehfeld wird geringer. Sie sollten sich daher auf die nötige Vergrößerung beschränken, um noch einen ausreichend großen Bereich betrachten zu können. Neben diesem Aspekt ist es bei einer Vergrößerung über das 10-Fache hinaus nötig, dass zu vergrößernde Objekt sehr nah an die Lupe zu führen, was zu Beleuchtungsdefizienten führt.

Anwendungsgebiete der Lupen

Egal, ob Sie einfach nur mal eben die klein gedruckte Inventarnummer lesen wollen oder bei der Installation oder Instandhaltung eine genauere Betrachtung benötigen, um kleinste Bauteile oder Schwachstellen erkennen zu können, mit einer passenden Lupe wird dies zum Kinderspiel. Bei solchen Anwendungen wird meist eine Vergrößerung bis zum 4-Fachen gewählt. Lupen, die hohen Herausforderungen mit 8- bis 10-facher Vergrößerung nachkommen, werden meist in der Medizin, im Juwelier- und Uhrmacherhandwerk eingesetzt. Unterschiedliche Lupenarten helfen Ihnen bei Ihrer speziellen Anwendung und sind bestens auf die entstehenden Anforderungen abgestimmt. Lassen Sie sich von Ihrem Einsatzbereich leiten.

Freihändig nachsehen

Während die Leselupe mit einer Hand gehalten werden muss, ist dies bei aufwendigen und komplexen Arbeiten meist sehr hinderlich. Deshalb werden verschiedene Systeme angeboten, die es freihändiges Arbeiten trotz Lupenverwendung ermöglichen. Augenlupen werden am Auge eingeklemmt, Standlupen bringen ihre eigenen Halter mit und Kopfbandlupen lassen sich, wie der Name schon sagt, am Kopfband oder Helm befestigen und im Sichtfeld positionieren.
Binokulare Lupen oder so genannte Lupenbrillen vergrößern nicht nur für ein Auge, sondern ermöglichen es, die gleiche Vergrößerung auf beiden Augen zu sehen. Bei besonders feinen und länger dauernden Aufgaben wird somit die Anstrengung auf beide Augen verteilt und das räumliche Sehen bleibt auch mit Vergrößerung erhalten. Dadurch sind solche Modelle in der Medizin unersetzbar.

Gut beleuchtet

Damit Sie auch bei nah an die Lupe herangeführtem Objekt die beste Sicht behalten, sollten Sie, genau wie bei unzureichender Beleuchtung, auf eine beleuchtete Lupe setzen. Dabei wird der Sichtbereich optimal ausgeleuchtet und Sie sehen jedes einzelne Detail. LED sind besonders empfehlenswert, da sie eine hohe Lichtausbeute mit einem geringen Energieverbrauch bieten.

Die Lupenspezifikation

In einigen Bereichen, in denen es lediglich auf einfache Vergrößerungen im Alltag ankommt, spielen die genauen Spezifikationen der Lupe oftmals nur eine untergeordnete Rolle. Betrachten Sie neben der Vergrößerung auch den Arbeitsabstand, der eingehalten werden soll, das benötigte Übersichtsfeld und vergessen Sie nicht die Tiefenschärfe. Diese Parameter sind wichtige Indikatoren für die spätere Sichtqualität.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.