Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Trackball (PC)

  Trackball (PC)  (29 Angebote unter 29.255.866 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Trackball (PC)“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Trackball (PC)"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Trackball (PC)
^

Trackball – die Alternative zur Computermaus

Die herkömmliche Maus bekommt Konkurrenz. Ein Trackball – auch Rollkugel genannt – ist wie die Maus ein Eingabegerät, nur dass die Kugel nicht nach unten, sondern nach oben zeigt. Das Gehäuse verfügt über eine Kugel, deren Bewegungen an einen Sensor weitergeleitet werden.

Gelenkschonende Bewegungen

Entscheidender Vorteil eines Trackball ist die ergonomische und gelenkschonende Form – die Hand ruht auf ihm, während nur wenige Finger benötigt werden, um den Cursor zu bewegen. Deshalb sehen viele die Rollkugel als Alternative zur Maus an; kein Wunder, schließlich klagen immer mehr  Computernutzer über gesundheitliche Probleme wie eine Sehnenscheidenentzündung oder den so genannten „Computerarm“.
Weiterer Vorteil ist der geringe Platzbedarf, während die Maus meist auf einem Mousepad bewegt wird, steuert man beim Trackball nur die Kugel und nicht das ganze Eingabegerät. Das erleichtert die Handhabung und erlaubt eine sehr präzise Cursorsteuerung. Zusätzliche programmiere Tasten wie z. B. Vor- und Zurück- oder Klick-und-Ziehentasten machen ein einfaches Navigieren von Dokumenten oder im Internet möglich. Der Trackball ist meist über USB oder über PS/2 an den Computer angeschlossen und funktioniert auch sehr oft über Batterien. Dadurch können Sie Ihren Schreibtisch vom Kabelgewirr befreien.

Vor Vandalismus und Umwelteinflüsse geschützt

Trackballs werden in den unterschiedlichsten Bereichen angewendet, was durch  unterschiedliche Bauformen begründet ist. Im öffentlichen und industriellen Bereich findet man sie häufiger. Gegenüber einer herkömmlichen Maus ist ein Trackball vor Vandalismus besser geschützt, da er fest eingebaut ist und meist aus Edelstahl besteht. Dadurch ist er auch vor Einflüssen wie Staub und Wasser gefeit. Da – wie schon erwähnt - nur die Kugel bewegt wird und nicht das gesamte Gerät, benötigt der Trackball weniger Platz. Neben dieser Form von Rollkugeln gibt es Tastaturen mit integrierten Trackball. Beispiele, wo Trackballs eingesetzt werden, sind z. B. Terminals oder Tastaturen von Bankautomaten. Verwendung finden sie ebenfalls in Ultraschallgeräte, Mischpulten oder Radarsystemen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.