Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schreibtischleuchte

  Schreibtischleuchte  (4.423 Angebote unter 27.603.898 Artikeln)Zum Expertenwissen

Topseller
ab € 139,46*
 Stück 
Topseller
ab € 41,22*
 Stück 
Topseller
ab € 42,40*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schreibtischleuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schreibtischleuchte"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   295   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schreibtischleuchte
^

Mit Tischleuchten den Arbeitsplatz perfekt ausleuchten

Es ist medizinisch belegt: falsches Licht am Arbeitsplatz kann zu Kopfschmerzen, Augenbeschwerden, Nervosität und im schlimmsten Fall sogar zu Erkrankungen im Schulter-, Nacken- und Armbereich führen. Bei der Einrichtung eines Arbeitsplatzes sollte also nicht nur jeder freie Raum optimal ausgenutzt, sondern auch an ein passendes Beleuchtungskonzept gedacht werden. Wichtig ist dies nicht nur für die gesamte Raumbeleuchtung, sondern auch für die einzelnen Arbeitsplätze. Hinzu kommen zahlreiche Arbeitsschutzvorschriften, die genaue Beleuchtungsstandards enthalten. Für den Bereich des direkten Arbeitsplatzes wird etwa eine Beleuchtungsstärke von 500 Lux empfohlen. Erzielt werden kann diese Helligkeit zum Beispiel mit einer Schreibtischlampe.

Kunstlicht oder Tageslicht?

Die Frage lässt sich schnell beantworten: Tageslicht ist in jedem Fall besser als Kunstlicht. Das sollte auch bei der Wahl des Leuchtmittels bedacht werden. Spezielle Tageslichtlampen, auch Vollspektrumlampen genannt, weisen eine Farbtemperatur von 5300 Kelvin bis 6500 Kelvin auf. Damit ähnelt deren Farbspektrum in etwa dem des natürlichen Tageslichtes.

Energie sparen mit einer Tischleuchte am Arbeitsplatz?

Das ist durchaus möglich und sollte auch genutzt werden. Sehr verbreitet  sind mittlerweile Schreibtischlampen, die mit LED-Leuchtmitteln ausgestattet sind. Der Vorteil: neben dem geringeren Stromverbrauch halten die LEDs im Normalfall auch wesentlich länger. Die Kosten für Ersatz-Leuchtmittel werden also geringer – ein durchaus interessanter Zusatzaspekt. Ein Spareffekt kann auch mit Energiesparlampen erzielt werden. Auch hier gibt es Lampen mit verschiedenen Farbtemperaturen. Empfehlenswert sind zudem so genannte „Schnellstart-Lampen“, die sofort den Großteil ihrer Helligkeit entfalten und nicht erst nach einigen Minuten.

Links, rechts? Direkt oder indirekt? – Die Standortentscheidung

Die Schreibtischlampe sollte so aufgestellt werden, dass sie nicht blendet. Bei vielen Modellen sind die Höhe, der Winkel und die Lichtstärke individuell einstellbar. Es wird empfohlen, kein direktes, sondern zerstreutes Licht bei Tischlampen zu verwenden. Die Lampe sollte also auf dem Schreibtisch so platziert werden, dass man nicht direkt in das Licht schaut. Indirekte Beleuchtung ist angenehmer und schont die Augen. Für Rechtshänder empfiehlt es sich, die Leuchte in die linke Ecke des Schreibtisches zu stellen. Linkshänder sollten die rechte Ecke dafür wählen.

Welches Leuchtmittel?

Allgebrauchslampen

Allgebrauchslampen

Allgebrauchslampen werden umgangssprachlich Glühlampen oder Glühbirnen genannt. Bis vor wenigen Jahren waren sie die beliebtesten und auch verbreitetsten Leuchtmittel. Der Nachteil der Lampen ist allerdings, dass ein Großteil der benötigten Energie nicht in Licht, sondern in Wärme umgesetzt wird. Aufgrund einer EU-Verordnung wurden Glühlampen daher auch schrittweise vom Markt genommen.





Halogenlampe

Halogenlampen

Auch Halogenlampen besitzen einen „Glühfaden“. Der Unterschied zur Glühlampe ist, dass sich im Glaskolben noch Halogengas befindet. Das sorgt u.a. dafür, dass die Lichtausbeute höher und die Lebensdauer länger ist.






Kompaktleuchtstofflampe

Kompaktleuchtstofflampen

Kompaktleuchtstofflampen werden umgangssprachlich auch oft als Energiesparlampen bezeichnet. Es handelt sich um kleine Leuchtstofflampen, die, je nach Modell, besonders geformt sind. Die Lampen besitzen oft einen E27 oder E14-Sockel und können so als direkte Alternative zur Glühlampe benutzt werden. Die Vorteile sind eine längere Lebensdauer und ein deutlich geringerer Stromverbrauch.





LED-Lampe

LED-Lampen

LED-Lampen zeichnen sich vor allem durch ihren geringen Energieverbrauch und ihre - im Vergleich zur herkömmlichen Glühklampe -  extrem langen Lebensdauer aus. Hinzu kommt, dass die Lampen, je nach Modell, keine oder nur geringe Wärme entwickeln. Das lässt eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten zu.





Leuchtstofflampe

Leuchtstofflampen

Auch Leuchtstofflampen sind mit einem Gas-Gemisch gefüllt. Beim Anschalten wird UV-Licht erzeugt, das durch einen an der Innenseite der Glasröhre aufgebrachten Leuchtstoff in weißes Licht umgewandelt wird. Alle Leuchtstoffröhren benötigen zum Betrieb ein Vorschaltgerät, das meist in der Fassung/Halterung untergebracht ist.




Rund? Eckig? Mit Draht? – Die Sockelwahl

Lampensockel sind die Halterungen, in der die Leuchtmittel befestigt werden und die auch den elektrischen Kontakt herstellen. Je nach Modell gibt es verschiedene Arten Lampensockel. Hier ein kleiner Überblick:


Schraubsockel E27 Schraubsockel E14 Stiftsockel G4 Stiftsockel GU10 Stecksockel G9 Sockel für Leuchtstofflampen G23
Sockel E27 Sockel E14 Sockel G4 Sockel GU10 Sockel G9 Sockel G23

Stecksockel R7s

Sockel für Leuchtstofflampen 2G11

Stiftsockel GX53

Sockel für Leuchtstofflampen 2G7

Sockel für Leuchtstofflampen G24Q

Sockel für Leuchtstofflampen G5

Sockel R7S Sockel 2G11 Sockel GX53 Sockel 2G7 Sockel G24Q 1 Sockel G5

Interessante Produkte sowie weitere Informationen bietet Ihnen der Hersteller Maul.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.