Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: renovierungsdichtung elton
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Renovierungsdichtung

  Renovierungsdichtung  (74 Angebote unter 28.125.651 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Renovierungsdichtung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Renovierungsdichtung"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Renovierungsdichtung
^

Mit der Schlauchdichtung Zugluft vermeiden

Die Schlauchdichtung wird als Türdichtung an Fenstern und Türen verwendet, um schmale Schlitze abzudichten, damit keine Zugluft oder Feuchtigkeit durchdringt. Der Name Schlauchdichtung rührt daher, dass das Dichtungsmaterial im Querschnitt eine Hohlkammer besitzt, die meist rund ist. Die Dichtung ähnelt dadurch in ihrer Länge einem Schlauch. Kurze Schlauchdichtungen für Abschlüsse hingegen ähneln mehr einem durch eine Abschlusskappe verschlossenem Stöpsel.

Verwendungsmöglichkeiten

Die Dichtungen sind je nach Form auf unterschiedliche Materialien abgestimmt. Es gibt daher Schlauchdichtungen für Fenster und Türen aus
  • Aluminium,
  • Holz,
  • Kunststoff oder
  • Aluminium und Kunststoff.
Im Bereich der Altbaurenovierung und des Denkmalschutzes werden alte Fenster und Türen ersetzt und hierbei auch Schlauchdichtungen verwendet.

Zum Aufbau von Schlauchdichtungen

Die Schlauchdichtungen werden meist mit einem Fuß in einer Nut befestigt. Hier sollte man auf die erforderliche Nuttiefe und Nutbreite achten. Andere Dichtungen sind auf einer Seite her eben und werden verklebt. Wichtig ist natürlich auch der Durchmesser des Hohlraums, auch Kopf genannt sowie die Gesamtlänge der Schlauchdichtung. Eine Länge von zehn Metern und mehr oder eine Lieferung auf Rollen ist nicht ungewöhnlich.

Das Material

Als Material für die Schlauchdichtungen ist ein flexibles Material erforderlich, weshalb oft PVC oder TPE verwendet werden. PVC ist die Abkürzung für Polyvinylchlorid, einem thermoplastischen Kunststoff. TPE steht für thermoplastische Elastomere. Der temperaturtechnische Einsatzbereich liegt bei beiden bei ca. -40 bis +115 Grad Celsius. Oft werden auch Silikone angeboten, deren Temperaturbereiche bei -60 bis +200 Grad liegen. Wichtige Eigenschaften sind zudem die Ozonbeständigkeit, die Ölbeständigkeit, die Gasundurchlässigkeit und die Lösungsmittelbeständigkeit, die bei gut bis sehr gut liegt. Da die Schlauchdichtungen nachgeben müssen, spielen hier auch Attribute wie der Härtebereich, die Zerreißfestigkeit, die Bruchdehnung und Rückprallelastizität eine Rolle. Die Lebensmittelgüte ist für bestimmte Einsatzbereiche sehr wichtig und kann je nach Material vom Hersteller ausgewiesen werden.

Die Farben von Schlauchdichtungen

Die Dichtungen sind in weiß, schwarz, grau, braun, beige und transparent zu haben. Für die Abdichtung von Holzfenstern wird man auf braune oder transparente Dichtungen zurückgreifen, während für Aluminium etwa grau verwendet wird.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.