Natriumdampf-Hochdrucklampen zur Beleuchtung von Großflächen
Natriumdampf-Hochdrucklampen werden zu den
Entladungslampen gezählt und bestehen aus einem mit Natrium gefüllten Brenner, auch Entladungsgefäß genannt. Der Brenner ist zusätzlich mit einem Glaskolben umschlossen, der einerseits der thermischen Isolation des Entladungsgefäßes dient und andererseits die Haltedrähte vor Oxidation schützt. Die aus Metall gefertigten Haltedrähte werden nicht nur zur Fixierung des Brenners benötigt, sondern sind auch für die Stromzuführung verantwortlich. Darüber hinaus verfügen alle Lampen über einen Sockel, mit dessen Hilfe die Natriumdampf-Hochdrucklampe in die Fassung eingedreht werden kann. Die meisten Lampen sind außerdem mit einem integrierten Hochspannungszündgerät ausgestattet, welches die sofortige Wiederentzündung der Lampe möglich macht.
Verwendung von Natriumdampf-Hochdrucklampen
Die
Leuchtmittel werden aber gerne bei Theaterinszenierungen als Effektlicht oder bei der Spielfilmmontage verwendet. Des Weiteren werden die Lampen als Zusatzbeleuchtung im Nutz- und Zierpflanzenbetrieb oder zur Ausleuchtung von Auslagen in Verkaufsbereichen eingesetzt. Wegen ihres angenehmen Farbspektrums sind sie auch beliebte Lichtspender in Terrarien und werden als Dunkelkammerbeleuchtung sehr geschätzt. Im Gegensatz dazu finden Natriumdampf-Niederdrucklampen vor allem bei der Straßenbeleuchtung oder der Beleuchtung von Lager- und Werkhallen ihren Einsatz.
Welche Eigenschaften haben Natriumdampf-Hochdrucklampen?
Nach dem Einschalten verfügen die Lampen zunächst über einen relativ schwachen Lichtpegel. Es dauert etwa 4 bis 6 Minuten bis die maximale Leuchtkraft erreicht ist. Ist eine Natriumdampf-Hochdrucklampe mit einem Heißluft- oder Sofortzündgerät ausgestattet, kann die Lampe nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden. Bei Standardzündgeräten brauchen die Lampen zunächst eine Ruhepause bevor sie wieder angeschaltet werden können.
Natriumdampf-Hochdrucklampen überzeugen vor allem durch hohe Lichtausbeute (bis zu 150 Im/W) und lange Betriebsdauer. Bei bestimmten Modellen ist eine Leistungsabsenkung bis zu 50 % möglich. Dies kann sich besonders bei Nachtschaltungen als vorteilhaft erweisen.
Farbgebung und Lichtstrom
Die Lampen sind vor allem für die Wiedergabe eines warmen Farbspektrums bekannt. Das bedeutet, dass die Illumination von Räumen, Gegenständen, Lebensmitteln und Pflanzen hauptsächlich in roten und gelben Farbtönen erfolgt. Wer die exakte Helligkeitsstufe bzw. den Lichtstrom der einzelnen Lampe erfahren möchte, sollte auf die vom Hersteller aufgeführten Angaben achten. Der Lichtstrom wird hierbei in der der Einheit Lumen (Im) angegeben. Je höher die Lumenzahl, desto höher die Helligkeit und der Stromverbrauch.
Sockel
Mehr über die
Sockelbeschaffenheit der Lampe erfährt der Kunde anhand einer Zahlen-Buchstaben-Kombination. Der Buchstabe bezeichnet dabei die Sockelart und die Zahl gibt den Durchmesser des Lampensockels in Millimetern an.
Sockelcodes:
E = Sockel mit Schraubgewinde
F = Sockel mit einzelnen Stiften oder Flachsteckern
G = Sockel mit mehreren Stiften oder Flachsteckern
P = Einstellsockel
R = Sockel mit besonders vertieften Kontakten
X = Stablampe