Der Minenspitzer zum Anspitzen feiner Minen
Sind Minenstifte aufgrund häufiger Nutzung abgestumpft und soll die Mine wieder spitz und einsatzbereit sein, sodass auch die feinsten Details klar erkennbar sind, ist ein Minenspitzer als praktisches Hilfsmittel für Künstler und auch Architekten empfehlenswert. Im Etui verstaut, kann der spezielle
Anspitzer des Weiteren als Schulbedarf für Feinminenstifte und Fallminenstifte überzeugen.
Modelle von Minenspitzern und deren Besonderheiten im Überblick
Je nach Bedarf stehen beispielsweise Minenspitzer für
Druckbleistifte zur Wahl. Mithilfe des vorhandenen Behälters, der aufgesteckt oder aufgedreht werden kann, landen keine feinen Minenspäne oder Minenstaub auf oder rund um den Schreibtisch herum auf dem Boden. Ist der Behälter gefüllt, kann er daraufhin im Papierkorb entleert werden. Alternativ sind auch Anspitzer für Minen in flachen Designs empfehlenswert, die direkt über dem Abfalleimer, etc. zum Einsatz kommen können und sich ebenfalls problemlos in der Schublade unterbringen lassen. Besonders für in Holz gefasste Minen sind diese Modelle anzuraten, um ein leichtes und zügiges Anspitzen vorzunehmen. Bei der Auswahl sollte des Weiteren darauf geachtet werden, dass die Minen in ihren Durchmessern differenzieren können, sodass für jede Mine genau der richtige Anspitzer zur Hand ist. Mit zwei Messvorrichtungen für
Bleistifte bzw. Druckbleistifte oder für die Zeichenspitze versehen, überzeugt der Minenspitzer nicht nur als Architekturbedarf, sondern auch als Künstlerbedarf. Zeichenstifte mit verschiedenen Minenstärken können somit ohne Aufwand angespitzt werden. Ein integrierter Spitzstopp gewährleistet daraufhin, dass die Mine nicht zu weit gekürzt wird. Ist ein Staubabstreifer vorhanden, so wird der Minenstaub nicht auf dem Papier oder Pappe verteilt, sodass der
Radierstift oder andere Radiergummis verwendet werden müssen, womit ein weiterer Vorteil einhergeht. Für ganz feine Spitzarbeiten ist darüber hinaus ein Minenschärfblock /
Minenschärfer anzuraten, der mit grobem oder feinem Sandpapier bestückt werden kann. Gleichermaßen eignet sich diese Variante ebenfalls zum Herstellen von feinerem oder groberem Pastellpulver.
Weitere Empfehlungen für das Büro
Ersatzringe können nach Verbrauch neu eingesetzt werden, wie auch Ersatzmesser bzw. Ersatzklingen zur Vermeidung von erhöhtem Minenbruch, der aufgrund von stumpfen Messern vorkommen kann. Schreibgeräte jeglicher Art vervollständigen das vielseitige Sortiment, wobei auch Radierer, Radierschablonen, Zirkel zum Zeichnen und für das Büro im Angebot zu finden sind.