Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Maschinen-Schrank

  maschinen schrank  (38 Angebote unter 28.139.844 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „maschinen schrank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Maschinen-Schrank"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema maschinen schrank
^

Der Maschinenschrank - Ordnung muss sein

In vielen Betrieben wird in der Produktion oder Wartung mit Maschinen gearbeitet. Es gibt Bohrmaschinen, Heißluftmaschinen, Schleifmaschinen, Stichsägen und Kreissägen, Bandschleifer oder auch Nagelmaschinen. Diese Maschinen werden beispielsweise vor und nach Gebrauch in speziellen Lagerschränken aufbewahrt. Da die Maschinen sehr schwer sind, bedarf es Fächer und Auszugsböden mit hoher Tragfähigkeit. Kleinteile wie Bohrer, Sägeblätter, Ersatzakkus oder Schleifbänder werden hingegen meist in Schubladen aufgehoben.

Auszugbodenanzahl

Auszugsbödenanzahl besagt, wie viele Böden man aus dem Maschinenschrank herausziehen kann. Kann der Boden zu 100 % herausgezogen werden, spricht man von einem Vollauszugsboden. Der Auszugsboden kann eine doppelt so hohe Traglast wie ein Fachboden besitzen. Am wenigsten Traglast halten Schubladen aus. Vorteil des Auszugbodens ist, dass man leicht an die Maschine herankommt und auch Wartungen vornehmen kann.

Schlossart

Werkzeug ist nicht billig, daher muss es vor Verlust bzw. Diebstahl besonders geschützt werden. Den Maschinenschrank gibt es daher mit abschließbarem Zentralschloss oder auch Einzelschubladensperre. Das Schloss selbst kann aus Kunststoff oder Metall bestehen. Als Sicherheitsschloss ist es aus Metall und auch in einem Drehgriff zu finden. In diesem Fall muss ein potentieller Dieb nicht nur das Schloss knacken, sondern auch noch den Drehmechanismus bedienen. Beides zusammen ist sehr zeitintensiv, was häufig dazu führt, dass Diebe unverrichteter Dinge wieder weggehen. Zu diesen Arten von Schlössern gehören Schlüssel. Es gibt auch Schlösser ohne Schlüssel, die meist aus Kunststoff bestehen, mit einem Flügelknopf oder Griff, einfach nur um Schubladen oder Flügeltüren vor unbeabsichtigtem Öffnen zu bewahren.

Schubladenanzahl

Im Gegensatz zu Auszugsböden besitzen Schubladen einen erhöhten Rand. Die Schubladenanzahl gibt an, wie viele Schubladen im Maschinenschrank zu finden sind. Teilweise reicht der Rand der Schublade bis zum darüber liegenden Regalboden, so dass die Schublade komplett schließt und sogar ein absperrbares Schloss eingebaut sein kann, um besonders wichtige Kleinteile oder kleine Maschinen gegen Diebstahl zu schützen. Die Schubladen haben meist eine geringere Traglast als Fach- oder Auszugsböden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.