Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Lederhandschuhe

  Lederhandschuhe  (3.390 Angebote unter 28.150.488 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lederhandschuhe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   226   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lederhandschuhe
^

Lederhandschuhe als robuste Arbeits- und Schutzhandschuhe

Leder ist seit jeher ein beliebtes Material für Arbeitshandschuhe. Ob beim Schweißen, als Schutz vor Schnitten und andere Verletzungen - Lederhandschuhe verfügen über viele gute Eigenschaften, die sie auch im Zeitalter modernster synthetischer Materialien als Schutzhandschuhe unverzichtbar machen. Benötigt werden sie überwiegend im Handwerk, der Land- und Forstwirtschaft, im Handwerk, Baugewerbe, der Industrie und im Transportwesen.

Vorteile von Lederhandschuhen

Leder ist sehr  robust, langlebig und dennoch geschmeidig. Im Gegensatz zu Gummihandschuhen sind Handschuhe aus Leder atmungsaktiv, nehmen den Schweiß gut auf und transportieren ihn ab, weshalb Lederhandschuhe auch über längere Zeit getragen werden können. Hinzu kommen die wertvollen Ledereigenschaften: Es reißt nicht, wirkt leicht isolierend gegen Hitze und Kälte und ist nur schwer entflammbar. Hinzu kommt die gute Griffigkeit und Flexibilität des Materials.

Die verschiedenen Lederarten

Arbeits- und Schutzhandschuhe sind in vielen verschiedenen Lederarten erhältlich, von hochwertigem Ziegennappaleder über Rindsvollleder, Narbenspaltleder bis hin zu einfachem Schweinsleder. Nappaleder ist besonders weich, elastisch und relativ dünn, während Handschuhe aus Schweinsleder deutlich härter sind. Ebenfalls sehr hochwertig mit vielen guten Eigenschaften ist Hirschleder. Es ist sehr strapazierfähig und robust, dabei aber weich und somit ideal für ein sicheres Greifen. Spaltleder wird häufig für Schweißerschutzhandschuhe verwendet, da es über einen höheren Wärmeschutz verfügt, ebenso zeichnet es sich durch gute Schnittfestigkeit aus. Schafslederhandschuhe sind sehr leicht, dehnbar und ermöglichen somit eine weiche Griffigkeit.Eine Alternative stellen Kunstlederhandschuhe dar. Die hochwertigsten Ausführungen sind robuster und leichter als echtes Leder, mit dem Vorteil, dass sich die meisten Kunstlederhandschuhe problemlos waschen lassen.

Auch als spezielle Schutzhandschuhe erhältlich

Lederhandschuhe gibt es für so gut wie alle Arbeitsbereiche und Anforderungen: Als Hitze- und Kälteschutzhandschuhe, Schweißerhandschuhe, und vielseitig einsetzbare Arbeitshandschuhe. Sie sind auch als wasser- und ölabweisende Ausführungen erhältlich, sowie als gefütterte Winterhandschuhe. Bei der Wahl der geeigneten Lederhandschuhe sollte immer auf die angegebenen DIN-Normen geachtet werden, sie geben Aufschluss über die jeweilige Schutzwirkung und Schutzklasse. Die übergeordnete Norm ist hier die DIN EN 420, Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken müssen zudem nach der EN 407 geprüft sein, für Schweißerschutzhandschuhe gilt die EN 12477, und Schutz vor mechanischen Risiken bieten Lederhandschuhe, die der EN 388 entsprechen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.