Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Lagerungshilfen  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Sonstige Lagerungshilfen und Zubehör

Sonstige Lagerungshilfen und Zubehör

Weitere Informationen zum Thema Lagerungshilfen
^

Nutzen Sie die Vorteile von Lagerungshilfen

Überall, wo Patienten behandelt werden müssen, sind Lagerungshilfen unabdingbar. Dabei spielen vor allem die Qualität und der Einsatz der richtigen Lagerungshilfe eine entscheidende Rolle. Denken Sie nur daran, wenn eine lange Operation bevorsteht und der Patient vielleicht durch Alter oder Konstitution vorbelastet ist, kann eine unsachgemäße Patientenlagerung schlimme Folgen haben. Es können unter Umständen schmerzhafte Druckgeschwüre entstehen, die den Patienten nur unnötig belasten, quälen würden und für das Krankenhaus beziehungsweise das Personal einen Mehraufwand bedeuten. Lagerungshilfen helfen also, dem Patienten und dem Pflegepersonal den Untersuchungs- und Behandlungsalltag zu erleichtern.

Lagerungshilfen - für eine bequeme Lage des Patienten

Egal, ob auf einer Behandlungsliege oder Massageliege, der Patient sollte sich relativ bequem hinlegen können. Bei einer Massageliege kommt jedoch noch der Wohlfühlfaktor hinzu, denn schließlich soll sich der Patient während der Behandlung entspannen können. Je nach Verwendungszweck haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Modellen. Diese können unterschiedlich stark gepolstert, komplett höhenverstellbar oder mit einem verstellbaren Kopf- oder Fußteil versehen sein. Einige Liegen sind mit Schubkästen oder Halterungen für beispielsweise Ärztekrepp versehen.

Hygiene sollte immer an erster Stelle stehen

Auch im Bereich der Lagerungshilfen sollte Hygiene immer das oberste Gebot sein. Damit sich Ihre Patienten etwas wohler bei einer Behandlung fühlen, steht Ihnen ein großes Sortiment an Zubehör zur Verfügung. Dies ist zum einen Ärztekrepp, welches Sie einfach über die Behandlungsliege legen können und nach der Untersuchung einfach durch eine neue Bahn ersetzen. So arbeiten Sie hygienisch und die Liege bleibt entsprechend sauber, was Ihnen einen unnötigen Arbeitsschritt, der durch eine Reinigung der Liege erfolgen müsste, vereinfacht. Damit sich der Patient in einem Krankenhaus wohlfühlt, gehört auch diverses Bettenzubehör zur Ausstattung wie z. B. Aufrichtehilfe oder Matratzenschoner.

Für jeden Fall gewappnet mit der passenden Lagerungshilfe

Täglich werden die unterschiedlichsten Untersuchungen praktiziert, die ohne eine entsprechende Lagerungshilfe nur bedingt oder gar nicht durch zu führen wären. So gibt es neben den verschiedene Liegen auch diverse Kissen oder Rollen zum Unterlegen, Schienen und Manschetten zum Stabilisieren oder zum Fixieren wie beispielsweise Beinkissen oder Knierolle sowie eine Reihe an Lagerungskeilen, die die Behandlung vereinfachen und die Untersuchung für den Patienten so bequem wie möglich zu machen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.