Das Bauchlagekissen - eine besondere Lagerungshilfe
Das Bauchlagekissen ist eine besondere
Lagerungshilfe, die benutzt wird, um Patienten in Bauchlage auf einer
Behandlungsliege, einer
Massageliege oder in einem Bett zu behandeln. Bauchlagekissen gibt es daher in Arztpraxen, physiotherapeutischen Praxen, Krankenhäusern, Pflegeheimen und Reha-Kliniken, ebenso in Massagepraxen oder in Wellnessbereichen. Stimmen Sie die Farbe ruhig mit der Einrichtung ab.
Unterschiedliche Formen
Bauchlagekissen sind in den unterschiedlichsten Formen erhältlich. Es gibt Kissen, die einen Ausschnitt zur Aufnahme des Gesichts bieten, wenn der Kopf nicht zur Seite gedreht werden soll, wie es bei einer Massage des Nackens von Vorteil ist. Von der eckigen U-Form bis hin zur runden C-Form gibt es diverse Varianten. Je höher das Kissen am Rand ist, desto angenehmer empfindet man eine Abflachung des Materials zu den Schultern hin. Andere Bauchlagekissen sind viereckig und durchgängig und dafür geeignet, dass man den Kopf auf die Seite gedreht ablegen kann, etwa um zu schlafen.
Die Materialien variieren
Bauchlagekissen, die zu Behandlungszwecken im medizinischen Bereich verwendet werden, werden häufig in kurzen Zeitabschnitten von vielen verschiedenen Patienten genutzt. Aus hygienischen Gründen muss hier für jeden Nutzer ein frisches Kissen bereitgehalten werden. Hier ist es von Vorteil, wenn man die Oberfläche - wie bei Kunstleder - abwischen und desinfizieren kann oder aber diverse Kissenbezüge aus Baumwolle, Frottee oder Kunstfasern zum Wechseln zur Verfügung hat. Schlafkissen sind dagegen für eine längere Verweildauer vorgesehen. Hier ist es besonders wichtig, über eine lange Zeit bequem zu liegen und nicht zu schwitzen. Solche Bauchlagekissen sollten daher nicht zu prall gefüllt sein und aus atmungsaktiven Füllungen und Obermaterialien bestehen. Daunen- oder Naturhaarfüllungen werden dabei allerdings gerne vermieden, damit sich keine Hausstaubmilben im Gewebe absetzen können. Viele Menschen sind dagegen allergisch.
Achten Sie auf die Verarbeitung der Bauchlagekissen
Nähte sind in der Regel unbequem und sollten sich nur am äußeren Rand des Kissens befinden. Ist die Füllung schwer, wie etwa bei Naturkernen, hält eine Doppelnaht länger. Wenn man Kissenbezüge verwendet, sollten sie immer auf die Maße des Inlet abgestimmt sein, um eine Faltenbildung zu vermeiden. Bauchlagekissen, die einen Reißverschluss besitzen, erlauben es, die Füllung zu tauschen oder zu verringern, wenn das für den Nutzer angenehmer ist.