Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Dekubitusprophylaxe  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Dekubitusprophylaxe“
Überbegriffe
Hautpflege
Öl- oder Gel-Einreibungen als Körperpflege zur Dekubitusprophylaxe.
Fersenring
Schaumstoffringe zur Entlastung der Ferse bei Bettlägerigkeit.
Antidekubitusfell
Dichte Felle aus Kunst-
fasern oder Echthaar verringern den Auflagedruck.
Fellschuh
Schuhe ohne Sohle aus Medizinfell, die den ganzen Fuss weich und warm lagern.
Fersenschoner
Fell-, Woll- oder Gelpolster schützen die Ferse vor Liege-Druckstellen.
Ellenbogenschoner
Schoner für die Ellenbogen, die ebenfalls meist aus Kunstfell bestehen.
Sitzkissen
Antidekubituskissen lagern weich mit Schaumstoff-, Gel- oder Luftpolstern.
Bettauflage
Bettauflagen aus Schaumstoff oder mit Hohlfaserfüllung zur Dekubitusprophylaxe.
Schaumstoffmatratze
Antidekubitusmatratzen bestehen aus Schaumstoffwürfeln verschiedener Härten.
Wechseldruck-Matratze
In die Luftzellen der Matratze wird zur Druckentlastung abwechselnd Luft gepumt.
Weitere Informationen zum Thema Dekubitusprophylaxe
^

Hilfsmittel für die Dekubitusprophylaxe 

Bei Dekubitus handelt es sich um eine schlecht oder nur sehr langsam heilende Wunde, die durch unzureichende Durchblutung der Haut, bei der die Druckentlastung fehlt, entsteht. Dekubitus tritt bei anhaltender Immobilität auf. Zur Vorbeugung von Dekubitus stehen diverse Hilfsmittel zur Verfügung, die alle das Ziel haben, den auf die Hautpartie ausgeübten Druck zur verringern.

Die Systeme

Weichlagerungssysteme, wie zum Beispiel Bettauflagen, haben die Aufgabe, die Auflagefläche des Körpers oder der Hautpartie zu vergrößern und so den Auflagedruck zu vermindern.

Bei Wechseldrucksystemen hingegen kann eine wechselnde Druckentlastung geboten werden. Die dafür angebotenen Matratzen bestehen aus Luftkissen, welche abwechselnd mit Luft befüllt werden. Diese Matratzen haben den Vorteil, dass sie über mehrere Jahre eingesetzt werden können. Diese Variante sollte jedoch nicht bei Patienten zum Einsatz kommen, die an starken Schmerzen oder an Wahrnehmungsstörungen leiden, da es aufgrund des Wechseldrucks zu Muskeltonus oder zu Spastiken kommen kann.

Die Materialien

Weitere Hilfsmittel, wie zum Beispiel Ellenbogenschoner, Fellschuhe oder Fersenschoner sind aus Schaffellen gefertigt, welche druckentlastend wirken. Aber auch der hygienische Aspekt dieser Hilfsmittel ist von Vorteil, da das Fell bis zu 95 °C waschbar ist. Gel- oder Schaumstofffüllungen dienen ebenso als Druckentlastung. Diese Materialien kommen vor allem bei Sitzkissen oder Fersenringen zum Einsatz.

Hygiene - ein wichtiger Aspekt in Sachen Dekubitusprophylaxe

Neben all den Hilfsmitteln sollte die richtige Körper- und Hautpflege nicht zu kurz kommen. Nur wenn die Haut sauber, trocken und intakt gehalten wird, kann eine Dekubitusprophylaxe Wirkung zeigen. Tägliche Waschungen, Einreibungen sowie regelmäßige durchblutungsfördernde Massagen mit Ölen oder Gels sind daher empfehlenswert.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Dekubitusprophylaxe, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG