Flachpinsel - universelle Allzweckpinsel
Flachpinsel sind universell einsetzbare
Allzweckpinsel. Im Gegensatz zu einem Rundpinsel, bei dem die Haare kreisförmig angeordnet sind, sind die Borsten oder Haare eines Flachpinsels in rechteckiger, flacher Form angeordnet. Dadurch haben sie keine Pinselspitze, sondern eine gerade Kante. Durch die flache Form ist der Pinselstrich entsprechend breit, aus diesem Grund werden diese
Pinsel in großen Größen auch Flächenstreicher genannt.
Flachpinsel werden in Breiten zwischen 5 mm und 14 cm angeboten. Sie werden mit unterschiedlichen Haaren oder Borsten besteckt, zudem unterscheiden sie sich in der Besteckungsdichte. Je dichter ein Pinsel besteckt ist, desto höher ist sein Vermögen, Farbe aufzunehmen. Trotzdem sagt die Besteckungsdichte nicht unbedingt etwas über die Qualität eines Pinsels aus. Modelle mit einer niedrigen Borstenstärke sind entsprechend flacher, so dass mit ihnen genauer gemalt werden kann. Flachpinsel werden sowohl für den Künstlerbedarf als auch als
Handwerkerpinsel angeboten. Künstlerpinsel sind in der Regel bedeutend flacher.
Flachpinsel für den Handwerkerbedarf
Flachpinsel für den Handwerkerbedarf sind ideale Lackierpinsel. Sie sind dichter besteckt als Künstlerpinsel und nehmen, je nach Haar- bzw. Borstenart, besonders viel Farbe auf. Solche Lackierpinsel sind mit Zwingen aus rostfreiem Blech, Aluminium oder Messing eingefasst. Auch schnelltrocknende
Lacke lassen sich mit einem solchen, hochwertigen Modell gut und gleichmäßig auftragen. Flachpinsel haben einen stabilen, kurzen und handlichen Stiel.
Heizkörperpinsel
Eine Sonderform sind die Heizkörperpinsel. Dabei handelt es sich um einen Flachpinsel mit einem längeren Stiel und einem abgewinkelten Pinselkopf. Mit diesen Spezialpinseln lassen sich auch schwer zugängige Stellen streichen.
Auch die Schrägstrichzieher gehören zu den Flachpinseln. Sie haben eine einseitig abgeschrägte Kante, dadurch ist eine präzise Linienführung möglich. Sie werden zum Beispiel für das Streichen von Fensterrahmen verwendet.
Flachpinsel für den Künstlerbedarf
Flachpinsel für den
Künstlerbedarf sind in der Regel bedeutend flacher als Handwerkerpinsel. Mit ihnen gelingen sowohl präzise als auch großflächige Farbaufträge. Die meisten Flachpinsel sind mit Borsten besteckt. Solche Borstenpinsel sind besonders gut für pastose Farbaufträge in der Acryl- oder Ölmalerei geeignet. Flachpinsel eignen sich jedoch nicht nur für Ölfarbe und Acrylfarbe, sondern auch für viele weitere Künstlerfarben wie zum Beispiel
Gouachefarbe oder
Plakatfarbe. Die meisten Künstler-Flachpinsel haben ein Loch im Stiel, damit sie zum Trocknen kopfüber aufgehängt werden können.
Die Pinsel sind sowohl einzeln als auch als Set mit unterschiedlichen Größen erhältlich.
Die unterschiedlichen Borsten und Haare
Für die Verwendungseigenschaften eines Pinsels ist neben der Form das Material der Borsten oder Haare ausschlaggebend. Grundsätzlich wird zwischen Borsten und Haaren unterschieden. Flachpinsel sind, bis auf wenige Ausnahmen, Borstenpinsel. Die Borsten bestehen entweder aus Naturmaterialien oder aus synthetischen Ersatzmaterialien.
Synthetikpinsel können heutzutage sehr hochwertig sein. Vor allem für den Künstlerbedarf werden sehr gute und robuste Flachpinsel mit synthetischen Borsten angeboten. Naturborsten für Flachpinsel stammen meistens vom Schwein. Schweineborsten werden auch als Chinaborsten bezeichnet, da die Borsten für die Pinselproduktion heute vorwiegend aus China stammen. Schweineborsten sind besonders robust und verfügen über gute Saugeigenschaften. Sie sind zudem relativ unempfindlich gegenüber Lösungsmitteln, so dass sie auch für Alkydharzlack oder Polyurethanlack verwendet werden können.
Einige wenige Hersteller bieten auch Flachpinsel aus Dachshaar an. Diese Pinsel sind sehr weich und gut für feine Lackierungen und Lasuren geeignet.