Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb
Alle Kategorien --- Suche „Pinsel“
Werbung
icon_architektur.gif

Pinsel

Infos zum Thema finden Sie am Ende dieser Seite
Kosmetik
Küche
Sätze
Zum Seitenanfang

Das Genie in der Malerei: der Pinsel

Ein Pinsel ist ein Werkzeug, mit dem Sie Farbe oder Tusche auftragen können. Pinsel werden nicht nur in der Kunst und im Schulunterricht eingesetzt, sondern auch zur Haarpflege und in der Kosmetik.

Verschiedene Formen des Pinsels

Pinsel für das Streichen und Malen bestehen aus 3 Teilen: dem Pinselhaar, dem Griff und der Zwinge, die das Haar und den Griff bindet.
Es gibt 3 verschiedene Grundformen des Pinsels bezüglich der Anordnung der Pinselborsten:

  • Rund: Diese Pinsel können mehr Farbe halten als andere Pinsel, da sie über lange, dicht stehende Borsten verfügen. Deshalb werden sie für größere Flächen bevorzugt genutzt.
  • Flach: Diese Art von Pinsel verteilen die Farbe sehr gut.
  • Fächerförmig: Mit dieser Pinselform lassen sich die Farben äußerst gut mischen.

Für viele Anwendungsfälle gibt es spezielle Pinsel, deren Eignung man bereits dem Namen entnehmen kann. Beispiele dafür sind Abbeizpinsel, Emaillepinsel, Firnispinsel und Heizkörperpinsel.

Besondere Pflege

Sofort nach ihrer Verwendung müssen die Pinsel gereinigt werden. Besonders bei Öl- oder Acrylfarbe ist das wichtig, da sich diese Farben im trockenen Zustand kaum entfernen lassen. Somit können die Borsten ausgerissen werden und der Pinsel würde seine Form verlieren. Pinsel dürfen nie für längere Zeit mit den Borsten nach unten im Wasser oder Lösungsmitteln stehen. Die Form des Pinsels würde somit zerstört werden. Es ist besser die Pinsel mit der Hand oder einem feuchten Tuch zu reinigen. Für den nächsten Einsatz sollte der Pinsel gut durchgetrocknet sein.

Herstellung des Pinsels

Pinsel werden in der Industrie maschinell hergestellt oder auch handwerklich durch die so genannten Pinselmacher. Diese fertigen Pinsel an, die besondere Ansprüche erfüllen müssen, wie z. B. in der Porzellanmalerei. Die Gründung des deutschen Feinhaarpinselhandwerks wird Johann Caspar Bühler zugesagt, der sich um 1790 im Kirchenbuch von Königshofen als Schreinermeister und Pinselmacher eintrug. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts werden die dort hergestellten Pinsel auf dem Weltmarkt angeboten. Noch heute befindet sich dort eine Berufsfachschule für das Pinselmacherhandwerk.

Sie suchen mehr?

In unserer Kategorie Künstlerbedarf finden Sie noch weitere Artikel rund um die Kunst, wie z. B. Staffelei, Mischpalette oder Aquarellfarbkasten.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
Bieten Sie uns Ihr Expertenwissen an - werden Sie Autor für Mercateo
Mehr dazu auf der Informationsseite für Autoren
Lexmark T640 + 300 EURO* Cashback
€ 647,44*
€ 770,45
Details...
ACER 22 Zoll TFT AL2216w
€ 154,11*
€ 183,39
Details...
Dell OptiPlex 745
€ 279,83*
€ 333,00
Details...
Netgear ReadyNAS mit 2x 500 GB
€ 730,90*
€ 869,77
Details...
AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270
€ 151,90*
€ 180,76
Details...
 Weitere Artikel ...

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG