Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Laborinstrumente  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Laborinstrumente“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Laborinstrumente
^

Laborinstrumente für den vielseitigen Einsatz

Für die Arbeit in chemischen und biologischen Untersuchungs- und Versuchslaboren, aber auch in der Apotheke und in der Praxis zählen Laborinstrumente zu den wichtigsten Werkzeugen. Vielfach sind exakte Arbeitsergebnisse nur möglich, wenn unter sterilen Bedingungen gearbeitet oder die Vermischung verschiedener Stoffe vermieden wird. Hilfreich ist daher eine ausreichende Anzahl an Löffeln, Spateln, Zangen und Pinzetten.

Löffel und Spatel – Laborinstrumente zum Messen und Rühren

Um kleine Mengen abzumessen und diese gleichzeitig in Flüssigkeiten einzurühren, sind verschiedene Laborinstrumente in Form spezieller Löffel eine notwendige Ausstattung für Labor, Apotheke und Praxis. Ein praktisches Instrument ist der Apothekerlöffel, da er häufig Löffel und Spatel in sich vereint. Weitere wichtige Laborinstrumente in Form von Löffeln sind Einwiegelöffel, die mit und ohne Spatel angeboten werden. Einwiegelöffel sind gerade oder gebogen, so dass eine vollständige Aufnahme aller Stoffe beim Umrühren auch in bauchigen Kolben gewährleistet ist. Spezielle Phosphorlöffel haben eine große Vertiefung und die Form einer kleinen Kelle und spezielle Natriumlöffel sind filigrane Netze aus Kupfergewebe.
Die Auswahl an Spateln, die kleine, aber wichtige Laborinstrumente darstellen, reicht vom Alginatspatel, der insbesondere im zahntechnischen Labor benötigt wird, und dem extra breiten Apothekerspatel mit Holzgriff bis hin zu Wachsspateln, speziellen Pulverspateln und Spateln, die besonders für die Arbeit mit Petrischalen geeignet sind. Der Knopfspatel dient aufgrund der am Löffelstiel angebrachten Metallkugel gleichzeitig zum Zerdrücken. Laborlöffel und Spatel zeichnen sich durch lange Stiele aus, um sie auch in tiefen Laborgläsern verwenden zu können.

Messer und Scheren als Laborinstrumente zum Trennen fester Stoffe

Die am häufigsten in Laboratorien verwendeten Laborinstrumente zum Trennen fester Stoffe sind Skalpelle. Insbesondere das Einmal-Skalpell ist ein praktisches und preisgünstiges Werkzeug. Folienmesser dienen in erster Linie der Öffnung von Verschlüssen und Verpackungen, während Keramikmesser aufgrund ihrer harten und rostfreien Klinge in Labor- und Praxisbereich vielfältige Verwendung finden. Besonders scharf ist die Klinge des Laborklappmessers, daher wird sie im Messergriff versenkt, wenn es nicht in Gebrauch ist. Laborinstrumente wie das Spatelmesser zeichnen sich durch vielseitige Verwendungsmöglichkeiten aus.
Spezielle Laborscheren sind Laborinstrumente aus hochwertigem Edelstahl in unterschiedlichen Formen, die sich vielfältigen Einsatzbereichen anpassen. Gerade im Umgang mit kleinen, filigranen Stoffen verwendet man im Labor Mikro-Scheren mit einem handlichen Griff und einer sehr kleinen Schnittfläche, während die gerade und schmale Mikroskopierschere sowie die gebogenen Präparierscheren besonders feine und präzise Schnitte erlauben.

Zangen und Pinzetten für die Laborarbeit

Wichtige Laborinstrumente sind Pinzetten, die in vielen verschiedenen Formen verfügbar sind, um auch die kleinsten Materialien und Stoffe damit greifen zu können. Die vielfältigen Pinzetten sind darüber hinaus wichtig für den Einsatz in der Praxis und im OP-Bereich. Zangen als Laborinstrumente dienen in erster Linie dazu, Dinge zu fassen, die mit bloßen Händen nicht greifbar sind. So sorgt die Ampullenzange für ausreichende Sterilität und die Becherzange, die Tiegelzange sowie die Kolbenzange dienen dazu, auch heiße Laborgefäße gut greifen zu können.

Instrumenten-Sets für den umfassenden Einsatz im Labor

Spezielle Instrumenten-Sets enthalten die wichtigsten Laborinstrumente für den Einsatz im biologischen und chemischen Labor. Zum Mikroskopierbesteck gehören alle wichtigen Laborinstrumente für die Arbeit direkt am Mikroskop, während das Präparierbesteck ebenfalls alle wichtigen Laborinstrumente für die Präparation beinhaltet.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.