Ein wirklich wirkungsvolles Heilmittel - das Kirschkernkissen
Ein Kirschkernkissen ist ein mit losen Kirschkernen gefülltes Baumwollsäckchen.
Diese Methode der Anwendung kommt ursprünglich aus der Schweiz und wurde
bereits im Spätmittelalter als Heilmittel angewendet. In der westfälischen Stadt
Münster wurden bei archäologischen Ausgrabungen die Reste eines Kirschkernkissens
gefunden. Schon damals wurden die gefüllten Säckchen auf Öfen gelegt und als
Wärmflaschenersatz genutzt.
Wie funktioniert's?
Kirschkerne sind ein reines Naturprodukt und in der Natur Hitze, Kälte,
Trockenheit und Feuchtigkeit ausgesetzt. Somit eignen sie sich für ein Wärmekissen,
speziell dem Kirschkernkissen.
Kirschkerne besitzen die Eigenschaft, Wärme aber auch Kälte schnell aufzunehmen
und sehr lange zu speichern. Dies bietet den Vorteil, dass Wärme sowie Kälte
über einen langen Zeitraum dosiert und konstant abgegeben werden können.
Das Kirschkernkissen dazu einfach kurz in die Mikrowelle oder in den Backofen legen
und auf Temperatur bringen. Je nach Größe des Kissens in der Mikrowelle ein bis drei
Minuten und im Backofen etwa zehn bis 15 Minuten bei 100 °C erwärmen.
Bei geringerem Wärmebedarf das Kirschkernkissen einfach auf den Heizkörper zu legen.
Auch als Kältekissen einsetzbar
Kirschkernkissen sind ebenfalls ideal zur Kühlung von Verletzungen, Verstauchungen,
Prellungen oder Insektenstichen. Die Schmerzen werden gelindert und eine Schwellung
wird verhindert oder gelindert.
Einfach das Kirschkernkissen in einer Plastiktüte ins Gefrierfach legen und bei Bedarf
als Kühlakku auf die betroffenen Stellen legen.
Sonstige Anwendungsbereiche des Kirschkernkissens
Das als "trockene Wärmflasche" bezeichnete Kirschkernkissen
wird gerne bei Magen-Darm-Beschwerden und rheumatischen Erkrankungen eingesetzt.
Häufig wird es bei den 3-Monats-Koliken bei Säuglingen verwendet.
Des Weiteren wird es bei Verspannungen, Gelenkschmerzen,
Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Nervosität, Ohrenleiden sowie
kalten Füßen als Therapiemöglichkeit genutzt.
Einen angenehmen Nebeneffekt bietet die leichte Massagewirkung der Kirschkerne
bei der Behandlung. Gerade auch bei Kindern ist das Kirschkernkissen sehr beliebt
und hervorragend einsetzbar z. B. zur Hand- und Fußgymnastik.
Das Kirschkernhörnchen und Kirschkernherz
Das Kirschkernhörnchen besitzt die gleichen
Eigenschaften wie das Kirschkernkissen, es eignet sich jedoch besonders gut zur
Behandlung von Erkältungen und Verspannungen in der Schulter-Nacken-Region.
Das Kirschkernherz hat ebenfalls die gleichen
Funktionen wie das Kirschkernkissen, ist allerdings bei der Behandlung mit Kindern sehr beliebt.
Weitere Links zum Thema...
...finden Sie in unserer Kategorie Physiotherapie
wie z. B. Nackenkissen oder Keil-Ballkissen.