Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Hausnummernleuchte

  Hausnummernleuchte  (177 Angebote unter 27.581.243 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hausnummernleuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hausnummernleuchte
^

Hausnummernleuchten - lassen Sie sich finden

Hausnummernleuchten sorgen dafür, dass Ihre Kunden, Geschäftspartner und Lieferanten Sie auch noch im Dunkeln schnell und einfach finden. Eine beleuchtete Hausnummer zieht die Aufmerksamkeit auf sich wie ein Magnet. Um die richtige Auswahl zu treffen, sind Größe, Design, Beschaffenheit und vor allem die Beleuchtungstechnik wichtige Indikatoren, die beim Kauf berücksichtigt werden müssen.

Wie groß sollte die Hausnummernleuchte sein?

Die Hausnummernleuchte sollte in jedem Fall zur Gebäudegröße passen und auch in ausreichendem Maß sichtbar sein. Je weiter die Straße oder der Weg vom Anbringungsort der Hausnummer entfernt sind, umso größer muss die Hausnummernleuchte ausfallen. Zudem ist unbedingt darauf zu achten, dass die aufgebrachten Ziffern ausreichend groß und einfach gehalten sind.

Sinnvolles und stilvoll

Neben der Form der Leuchte an sich gibt es verschiedene Farbkombinationen. Ein besonders starker Kontrast zwischen den später aufgebrachten Ziffern und Buchstaben zum Untergrund sorgt für eine gute Lesbarkeit. Zudem sollte die Hausnummernleuchte nicht blenden und mit abgetöntem Glas oder Milchglas versehen sein. Ob die Grundfläche oder die Ziffern ausgeleuchtet werden, ist eine Geschmackssache. Einfacher im Handling ist die Ausleuchtung der Grundfläche, daher ist diese Variante auch am gebräuchlichsten.

Die Beschaffenheit der Hausnummernleuchte

Achten Sie bei jeder Hausnummer auf witterungsbeständiges Material. Bei einer Hausnummernleuchte kommt noch hinzu, dass neben der materiellen Beständigkeit die Elektrik und die Lampenfassung in ausreichendem Maß vor Feuchtigkeit, Nässe und Staub geschützt werden müssen. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl die angegebene Schutzart. Ein allseitiger Spritzwasserschutz ist in vielen Bereichen ausreichend. Da die Hausnummernleuchte meist an der Hauswand oder an einer Mauer installiert wird, reicht für die herkömmliche Anwendung die Schutzart IP44 aus.

Beleuchtungstechnik

Das Kernstück der Hausnummernleuchte ist die Beleuchtungstechnik und das Leuchtmittel. Beim Betrieb kommen mehrere Stunden zusammen, daher sollte die gesamte Leuchte möglichst energieeffizient und mit einer hohen Lichtausbeute arbeiten. Neben dem Leuchtmittel stehen von der Solar-Hausnummernleuchte bis hin zum Modell, das an das Stromnetz angeschlossen wird, die verschiedensten Techniken zur Verfügung.
  • Hausnummernleuchten mit Solar: Solarenergie ist kostenlos und erneuerbar. Wichtig bei einer solchen Hausnummernleuchte ist es, dass das Sonnenlicht auch tagsüber die Leuchte aufladen kann und die gespeicherte Energie im Dunkeln wieder abgibt. Eine besonders einfache Wandmontage ohne Kabelverlegen wird möglich. Achten Sie bei diesen Modellen besonders auf einen leistungsstarken Akku, der die Energie in ausreichendem Umfang speichern kann, und auf ein leuchtstarkes und doch wenig Energie verbrauchendes Leuchtmittel wie LED.
  • Hausnummernleuchten mit Elekro-Anschluss: Der herkömmliche Anschluss an das Stromnetz macht es möglich, die Hausnummer immer und dauerhaft mit Energie zu versorgen. Wichtig bei dieser Betriebsart sind nicht nur vorhandene Anschlussmöglichkeiten, sondern auch ein Dämmerungssensor, dadurch schaltet sich die Beleuchtung der Hausnummer nur bei Bedarf zu. Auch hierbei liegen LED vorn. Leuchtstofflampen sind vom Energieverbrauch und der Lebensdauer ebenfalls empfehlenswert. Halogenleuchtmittel sind nur bedingt ratsam.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.