Bürsten für den Haushalt
Haushaltsbürsten werden nicht nur im normalen Haushalt genutzt, sondern auch in der Gastronomie und in anderen Bereichen, in denen Hygiene wichtig ist. Diese werden je nach Modell für die Reinigung von Objekten und Materialien eingesetzt. So gibt es beispielsweise Bürsten zum Spülen, Polieren, Reinigen von Schuhen, Heizkörpern oder sanitären Objekten.
Aus welchen Materialien sind Haushaltsbürsten gefertigt?
Haushaltsbürsten bestehen in der Regel aus einem Stiel oder einem Bürstenkörper aus Holz oder aus Kunststoff, an dem entweder ein Bürstenkopf oder ein Bürstenbesatz angebracht ist. Dieser besitzt je nach Einsatzgebiet oder Verwendungszweck Kunststoff- oder Naturhaarborsten.
Welche Bürste erfüllt welchen Zweck?
- Mit einer Spülbürste können Sie hartnäckige Verschmutzungen oder Verkrustungen durch angetrocknete Speisereste am Geschirr entfernen. Sie besteht in der Regel aus einem etwa 30 Zentimeter langen Stiel, an dem entweder ein runder oder eckiger Bürstenkopf aus Kunststoff- oder Naturborsten angebracht ist.
- Verschmutzungen am Heizkörper gehören mit diesen Heizkörperbürsten der Vergangenheit an. Erhältlich sind sie in unterschiedlichen Varianten für verschiedene Heizkörperarten. So können Sie bequem den anfallenden Staub zwischen den Heizkörperlammelen beseitigen.
- Die Scheuerbürste ist eine Allrounder, denn damit können Sie hartnäckige Verschmutzungen auf Fußböden, auf Arbeitsflächen oder in Kesseln beseitigen. Die Bürsten sind sehr robust und in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- In der Toilette sammeln sich nicht nur Keime, sondern auch hartnäckige Kalkablagerungen, die Sie mit Hilfe einer Toilettenbürste beseitigen können. Einige Modelle sind mit einem Randreiniger ausgestattet, so dass Sie auch bequem die Verschmutzungen unter dem WC-Rand entfernen können.