Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: haug gläserbürste
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Gläserbürste

  Gläserbürste  (43 Angebote unter 30.803.836 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gläserbürste“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gläserbürste"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gläserbürste
^

Die Spülbürste ist eine nützliche Haushaltsbürste

Die Spülbürste ist ein nicht wegzudenkendes Utensil der Haushaltsbürsten. Sie kommt in jedem Unternehmen vor, das über eine Kaffeeküche oder Kantine verfügt. Die Spülbürste dient dazu, Nahrungsmittelreste aus Behältnissen wie Dosen oder Töpfen oder von Geschirr, Besteck oder Gläsern abzuwaschen. Darüber hinaus wird sie auch in Food-Betrieben wie Bäckereien, Fleisch- und Wurstbetrieben oder Molkereien zur Reinigung von Arbeitsmaterial eingesetzt. Daran ist zu erkennen, dass es für alle Zwecke mehr oder weniger geeignete Spülbürsten gibt.

Aufbau der Spülbürste

Die Spülbürste hat einen Kopf, in dem Borsten aus Kunststoff oder Naturborsten stecken. Die Art der Besteckung sagt aus, in welche Richtung die Borsten wegstehen, etwa nur nach unten oder auch seitwärts, was Auswirkungen auf die Arbeitsfläche hat. Der Bürstenkopf ist rund, länglich oder drei- bzw. viereckig geformt und mit einem längeren Griff verbunden, der meist ergonomisch günstig leicht abgewinkelt befestigt ist, damit die Hand beim Spülen trocken bleibt. Eine abgeflachte gerade Stelle am Bürstenkopf erlaubt die zusätzliche Verwendung als Schaber, mit dem sich auch eingetrocknete Speisereste leicht entfernen lassen. Ist der Bürstenkopf auswechselbar, können Sie Abfall sparen, ohne auf Hygiene verzichten zu müssen.

Stimmen Sie die Spülbürste auf die Verwendung ab

Die Bürste und die Borsten müssen je nach Spülmittel gewissen Chemikalien standhalten. Achten Sie daher auf die Resistenz gegen starke Reinigungs- oder sogar Desinfektionsmittel, wenn solche eingesetzt werden müssen. Borsten aus Kunststoff sind meist gegen Bakterienansammlungen besser geschützt als Naturborsten. Gläser können Sie mit weichen Borsten gut reinigen, für Pfannen müssen die Borsten sehr stabil sein.

Ergänzungen

Ergänzen Sie Ihre Reinigungstextilien durch Pfannenbürsten oder Topfreiniger. Topfreiniger sind Schwämme, die an der Unterseite eine mineralisch oder durch Kunststoff verstärkte Schicht besitzen, mit der sich auch angebrannte Fett- und Nahrungsmittelreste entfernen lassen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.