Der Hand-Fliesenmeißel für eine schöne Fliesenfläche
Der Hand-Fliesenmeißel ist ein handgeführtes, metallenes Werkzeug. Im Gegensatz zum
Hand-Fugenmeißel, der in einer flach-ovalen Schneide oft ausläuft, ist die Spitzen- und Schneidengeometrie der Hand-Fliesenmeißel recht vielfältig nutzbar. Der Hand-Fliesenmeißel wird unter anderem dazu verwendet, Fliesen oder einzelne Plättchen von der Wand zu lösen. Der Hand-Fliesenmeißel wird auch gerne abgekürzt nur als Fliesenmeißel bezeichnet und ist ein berufsspezifisches Werkzeug der
Fliesen- bzw. Plattenleger.
Beispiel zum Umgang mit dem Hand-Fliesenmeißel
Sind Fliesen beschädigt oder sollen ausgetauscht werden, so müssen sie aus ihrem Gefüge entfernt werden. Dabei wird zunächst der Fugenmörtel, welcher die Fliese hält, mit einem Fugenkratzer entfernt. Im Anschluss kommt der Fliesenmeißel zum Einsatz, dessen Schneide am Fliesenrand angesetzt wird, das Schaftende mit dem
Hammer bearbeitet und die Fliese herausgetrennt wird. Man muss jedoch aufpassen, dass durch die Resonanz des Hammerschlages keine anderen Fliesen beschädigt werden oder von der Wand fallen lässt. Entfernt man nun den alten Fugenmörtel und Fliesenkleber, kann eine neue Fliese befestigt und verfugt werden.
Die Schneidenform und Material
Hand-Fliesenmeißel verfügen in der Regel über eine flache Schneide, die auch bedeutend breiter als der Schaft ausgeformt sein kann, oder eine Spitze, mit der man eine Fliese aufbrechen kann. Hergestellt wird der Hand-Fliesenmeißel häufig von aus einem einzigen Stück Stahl. Stahl gibt es in vielfältigen Ausgestaltungen wie Chrom-Vanadium-Stahl (59CrV4), das geschmiedet und gehärtet wurde. Der Stahl verbindet gute mechanische Eigenschaften mit guter Korrosionsbeständigkeit. Chrom-Stahl wird auch Edelstahl genannt.