Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Schlagwerkzeug

  Schlagwerkzeug  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Schlagwerkzeug
^

Schlagwerkzeug für eine kraftvolle Materialbearbeitung

Unter dem Handwerkzeug wie Hebelwerkzeug, Biegewerkzeug, Schraubwerkzeug, Zwingen oder Zangen findet man auch das Schlagwerkzeug. Es dient am häufigsten der Materialbearbeitung von Holz oder Metall, wobei das Werkstück vom Schlagwerkzeug nicht direkt getroffen werden muss. Eingesetzt wird es beispielsweise, um Nägel einzuschlagen oder Nägel zu ziehen, beim Arbeiten mit Schlagstempeln, Beiteln, Durchschlägern, Setzeisen oder Körnern, die mit einem Hammer bedient werden. Ein wichtiger Bereich des Schlagwerkzeuges ist auch das Trennen, wie es mit Äxten geschieht.

Wo wird Schlagwerkzeug gebraucht?

In den Werkstätten und Arbeitsbereichen der Schreiner, Möbelbauer, Steinmetze (mit Fäustel Steine zertrümmern), Forstleute (Äxte zum Zerkleinern von Holz), Gartenbauarbeiter, Schlosser (Nägel, Bauklammern und Bolzen einschlagen) und auch Schmiede oder Holzschnitzer findet man Schlagwerkzeug, das auf konkrete Arbeiten optimiert ist. Wichtig ist: Zur Unfallvermeidung bei Hämmern und Beilen sollte man vor Gebrauch immer auf den festen Sitz der Stiele oder Keile achten.

Beispiele für die Auswahl an Schlagwerkzeugen

Der Flachmeißel

Der Flachmeißel besitzt eine quadratische Arbeitsfläche, die an der Vorderseite angeschliffen ist. Der Meißel dient meist zum Trennen von Blech, Band- und Flachstahl, wenn es keine hochlegierten Stähle sind.

Der Durchschläger

Der Durchschläger wird auch als Durchtreiber bezeichnet und besitzt eine konisch, sich nach vorne hin verjüngende Werkzeugspitze. Beim Durchschläger handelt es sich jedenfalls um ein Dorn für das Durchschlagen von Holz. Durchtreiber aus sehr hartem Stahl vermeiden am Material eine Wulstbildung, Umbördelung oder ein Absplittern. Durchschlagen geht meist schneller als Bohren.

Äxte

Unter den Schlagwerkzeugen machen die Äxte keinen kleinen Teil aus. Äxte werden als Forstwerkzeug, Feuerholzwerkzeug, Bildhauerwerkzeug, Zimmereiwerkzeug, Werkzeuge für weitere Gewerke wie die Feuerwehraxt oder das Jägerbeil, historische Werkzeuge wie die Bartaxt oder Dechsel, deren Schneidblatt quer zum Griff steht, genutzt.

Der Körner

Der Körner dient zur Verschönerung von Metall- oder Holzoberflächen mit kleinen Eindellungen, der sogenannten Körnung.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.