Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Fliesenlegerhammer  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Fliesenlegerhammer“
Überbegriffe
Fliesenhammer
Hammer mit langem Stiel; mit Schneide oder Spitze.
Fliesenschon-Hammer
fleckfrei, mit weichem Gummischlagkopf.
Anreibhammer
mit Anreibfläche für Bodenbelagsarbeiten.
Weitere Informationen zum Thema Fliesenlegerhammer
^

Der Fliesenlegerhammer für die Arbeit an Böden und Wänden

Bei Fliesenlegearbeiten sind viele verschiedene Fliesenleger-Werkzeuge notwendig, da die Fliesen nicht nur in funktioneller Hinsicht, sondern auch in Bezug auf Optik und Sauberkeit mit höchster Vorsicht und Professionalität angebracht werden müssen. Hierbei greifen Fliesenleger auf eine Vielzahl an verschiedenen Hämmern zurück.

Mit einem Fliesenlegerhammer alleine kommt man zum Fliesenlegen nicht aus. Neben dem Fliesenhammer benötigt man einen Fliesenschon-Hammer und für die Bodenbelagsarbeiten einen Anreibhammer. Fliesen eignen sich für Wände und Böden als Belag und können verarbeitet werden, wenn der Untergrund eben, tragfähig, trocken, fest, rissfrei und frei von haftungsmindernden Stoffen wie Staub oder Sandkörnchen ist. Zementestriche müssen wenigstens 28 Tage alt und trocken sein. Für Problemuntergründe wie Holz- oder Heizestrich benötigt man flexible Spezialkleber.

Der klassische Fliesenhammer

Der klassische Fliesenhammer kommt zum Tausch einer einzelnen Fliese aus einem komplett gefliesten Boden zum Einsatz. Nicht selten fallen Teller, Tassen, oder Glasflaschen auf einen gefliesten Boden und hinterlassen neben Scherben und Splittern auch einen unübersehbaren Riss in einer Fliese. Diese Fliese muss nun mit einem Fliesenhammer mit Spitze oder Schneide ganz vorsichtig in kleinste Teilchen zerschlagen und entsorgt werden, damit eine Ersatzfliese eingefügt werden kann. Die Fliesenhämmer haben daher einen relativ langen Stiel und sind vom Gewicht her mit 50 Gramm und mehr recht leicht.

Der Fliesenschon-Hammer

Der Fliesenschon-Hammer kommt zum Einsatz, wenn sich die Ersatzfliese nicht problemlos in die Lücke einfügen will. Der weiche tonnenförmige Gummischlagkopf schont die Fliese vor Beschädigungen. Fleckfreies Material spart in jedem Fall ein Nacharbeiten der Fliesen mit Seife und Wurzelbürste. Der Hammer besitzt sehr oft einen Holzstiel.

Der Anreibhammer

Der Anreibhammer fällt oft durch eine schmale und breite Pinne auf, die an einen Hammerhai erinnert. Der Hammer wird zum anreiben von Bodenbelägen genutzt. Wenn Teppichboden oder PVC verklebt werden, wird deren Oberfläche auf dem Kleber erst quer und dann längs angerieben, um Blasen zu verhindern. Andere sehen im Anreibhammer die Profi-Reißklaue zum Entfernen verklebter Bodenbeläge in groben Teilen; der Boden bedarf danach einer weiteren Säuberung bevor der Fliesenkleber aufgebracht werden kann.

Tipps und Tricks

Spaltplatten oder Bodenklinkerplatten sind häufig zu dick, um mit dem Fliesenschneider geschnitten zu werden, erst recht wenn man die eine oder andere Aussparung braucht. Hier wird die Fliese auf der Glasurseite angeritzt und durch vorsichtiges Schlagen mit dem Fliesenhammer auf der Rückseite der Fliese entlang der Ritzlinie getrennt.


* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.