| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Haft-Magnet"Überbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema haft magnet | | | Haftmagnete für Ihre werbewirksame Präsentation
Wenn man von Präsentationen spricht, fällt vielen mit Sicherheit das Whiteboard, welches auch Weißwandtafel genannt wird, oder aber das Flipchart ein. Whiteboards sind weiße Tafeln, die mit speziellen Stiften, den Whiteboardmarkern, beschrieben und hinterher wieder streifenfrei mit einem Whiteboardlöscher gereinigt werden können. Es gibt sie als mobiles Standmodell oder aber zur Wandmontage. Flipcharts sind ebenfalls Tafeln, welche meist einen Fuß auf Rollen oder drei klappbare Füße haben, wodurch man mobil ist.
Präsentationsmaterial bleibt ohne Beschädigungen
Eine wichtige Eigenschaft dieser Tafeln ist der Magnetismus. Sie erweitern durch diese Eigenschaft Ihre Möglichkeiten. Arbeiten Sie mit Moderationskarten oder vorgefertigten Entwürfen. Ohne Magnete funktioniert dies aber nicht. Diese praktischen Helfer sorgen dafür, dass Ihre Präsentationsmaterial auch hängen bleibt. Haftmagnete und Rundmagnete können ganz einfach befestigt und wieder gelöst werden. So bleiben Ihre Unterlagen ohne Beschädigungen. Dabei ist es egal, ob Sie das Material im Hoch- oder Querformat einsetzen. Zur besseren Übersicht empfiehlt es sich, mit verschiedenen Farben zu arbeiten. Häufig werden diese Magneten deshalb in unterschiedlichen Größen und farbig sortierten Sets angeboten.
Was und wie viel ein solcher Magnet halten kann, hängt von seiner Stärke (Haftkraft), also dem ihm umgebenden Magnetfeld, ab. Während bei einer Pinwand Nadeln verwendet werden, sind Magnete deutlich anwenderfreundlich.
Wichtige Informationen für jeden sichtbar
Doch nicht nur während einer Präsentation können Sie Rundmagnete verwenden. In Büros oder Schulen macht man sich diese magnetischen Helfer ebenfalls zu nutze, in dem man Bekanntmachungen, Arbeitsanweisungen oder andere wichtige Informationen beispielsweise in Schaukästen aufhängt und diese somit für jeden sichtbar macht. Die Daten lassen sich auch schnell wieder abnehmen und mit neuen auswechseln. Das, was gerade wichtig ist, kann somit schnell angebracht werden. So sind Ihre Mitarbeiter immer auf dem neuesten Stand.
|
|
| | | |