Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Hängematte

  Hängematte  (110 Angebote unter 30.788.723 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hängematte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hängematte
^

In Hängematten gesund relaxen

Verspannungen durch ständige Bürotätigkeit oder monotone Arbeit an Maschinen, an der Kasse sowie langes Stehen und Sitzen belasten den Körper. Anders als bei statischen Möbeln wie Bett und Sofa erleben Sie in einer Hängematte fließende Schaukelbewegungen. Dadurch wird der Bewegungsapparat entlastet und die Muskulatur kann sich besonders schnell und effektiv entspannen. Im Therapie- und Wellnessbereich werden Hängematten daher immer beliebter. Sie eignen sich daher ebenso als Hilfsmittel beim Motoriktraining oder können als Mittel bei der Entspannungstherapie eingesetzt werden.

Hängematten drinnen und draußen nutzen

In erster Linie ist es wichtig, wie und wo die Hängematte befestigt werden soll. Nicht immer ist es möglich, den passenden Abstand zwischen zwei Befestigungspunkten zu finden. Alternativ gibt es die Möglichkeit, passende Hängematten-Gestelle zu erwerben. Damit kann die Matte unabhängig von starren und fest verankerten Punkten mittels Aufhängeseilen überall aufgehängt werden. Wird die Matte im Außenbereich eingesetzt, sollten Sie unbedingt auf witterungsbeständiges Material achten.

Netz oder Tuch

Tuchmatten sorgen für ein besonders angenehmes Liegegefühl, da der gesamte Liegebereich als Auflagefläche dient. Bei Netzhängematten kann es durch das durchbrochene Gewebe schnell zu unangenehmem Druckempfinden an einzelnen Auflagepunkten kommen. Auf jeden Fall muss das Gewebe atmungsaktiv und robust sein. Die klassischen Modelle verjüngen sich am Ende. Wer auf mehr Komfort Wert legt, kann aber auch Hängematten mit Spreizstäben erwerben. Sie halten die Liegefläche offen und erleichtern das Hineinlegen, da eine dauerhaft aufgefächerte Liegefläche entsteht. Passend dazu kann die Liegefläche mit einem Einlegeboden versehen werden. 

Genug Platz und Tragkraft

Wichtig für ein komfortables Liegen ist die Größe der Liegefläche. Eine Länge von 220 und eine Breite von 180 cm sind für eine Person ausreichend. Soll die Hängematte 2 Personen aufnehmen, sollte eine Breite von mindestens 230 cm gewählt werden. Wichtig im Zusammenhang mit der Größe der Liegefläche ist auch die Tragkraft. Diese sollte nicht überschritten werden, um neben einem Reißen des Mattenmaterials auch eine sichere Befestigung zu gewährleisten.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.