Geben Sie der Umwelt zurück, was Sie Ihr nehmen
Der ewige Kreislauf der Natur: Die Natur gibt uns viele Dinge, die wir zum Leben dringend benötigen. Luft zum Atmen, Früchte zum Essen und vor allem immer wieder saftig grüne Wiesen, Sträucher und Bäume, die unseren tristen Lebensalltag durch ihr leuchtendes Grün erfreuen. Mit einem guten Häcksler können wir der Natur einiges zurückgeben, in dem wir das Schnittgut wiederverwerten. Gerade im Herbst, wenn die Blätter fallen und die Hecken und Bäume zurück geschnitten werden müssen, stellen Häcksler eine enorme Arbeitserleichterung dar.
Kosten sparen mit Häckslern
Der Häcksler ist in jedem Fall eine lohnende Investition. Denn mit ihm können Abfallgebühren für Biomüll gesenkt werden. Die grüne Tonne beispielsweise braucht nicht mehr so oft entleert werden. Ein anderes Beispiel für die Kostenersparnis: Sie stellen Ihren eigenen Dünger oder Mulch her und düngen damit Beete oder Pflanzen auf Ihrem Firmengelände. Oder Sie legen schöne Wege in Parks an, denn das gehäckselte Holzmaterial lässt sich auch als Wegbelag wunderbar nutzen. So brauchen schlaue Garten- und Landschaftsbauer nicht mehr den Abtransport des Schnittgutes organisieren, sondern lediglich den An- und Abtransport des Häckslers.
Für wen eignen sich Häcksler?
Da es bei Häckslern die unterschiedlichsten Modelle mit verschiedenen Antriebsvarianten gib, eignen sich die Geräte für Förster und Waldarbeiter genauso wie für Garten- und Landschaftsbauer. Auch in Gemeinden, Kommunen und Schulen werden Häcksler schon seit Jahren eingesetzt, um Parkanlagen oder den Schulgärten zu pflegen.
Kaufkriterien, die zu beachten sind
Vor dem Kauf eines Häckslers machen sich im Allgemeinen die wenigsten Nutzer Gedanken über das Material, was später zu zerkleinern oder zu zerhäckseln ist,.Das ist meist ein großer Fehler. Das erstbeste und damit meist auch billigste Gerät wird gekauft. Aststärken von 40 mm scheinen ausreichend zu sein. Aber niemand denkt an Materialien wie Wurzeln, stärkere Äste oder sperriges Schnittgut. Doch genau bei diesen Sonderfällen entscheidet die Qualität eines Häckslers. Es gibt fast kein Firmengelände und keinen Park, in dem im Laufe eines Jahres so etwas nicht anfällt.
Aber meist schon beim ersten Einsatz tritt dann einer der besagten Fälle ein. Dann wird der Frust schnell groß. Das Gerät ist dauernd verstopft, die Arbeit geht nicht voran, manches Schnittgut lässt sich erst gar nicht häckseln. Dann wird das billige Gerät schnell zu einer teuren Investition. Wer kann es wieder in Gang bringen oder wer schärft und wechselt die Schneidwerkzeuge aus? Um dies zu vermeiden, sollten Sie beim Kauf eines Häckslers im wahrsten Sinne des Wortes einen Gang hochschalten. Das heißt: lieber ein Gerät wählen, das eine stärkere Motorisierung hat.
Ein häufiges Problem stellt bei Häckslern allerdings auch die Verstopfung der Geräte dar. Das Beseitigen von Verstopfungen kann sehr viel Zeit und Geduld in Anspruch nehmen. Immer mehr Hersteller von hochwertigen Häckslern bauen deshalb Rückwärtsgänge ein, die die Messer freilaufen lassen. Bei guten Geräten verwendet man deshalb auch wendbare Doppelklingen, diese sind aus gehärtetem Stahl und können selbstverständlich auch nachgeschliffen werden.
Auch über den Transport von Häckslern sollte man sich vorher Gedanken machen, denn diese Geräte sind nicht gerade leicht. Ein ergonomisch geformter Griff und ein breites Fahrwerk mit großen Rädern sorgen für einen bequemen Transport und sicheren Stand.
Die Antriebsvarianten
Hier haben Sie als Käufer die Wahl, es stehen gleich mehrere Varianten zur Auswahl.
Wechselstrommotoren mit 230 Volt
Die wohl am häufigsten verwendete Antriebsmethode stellt der mit Wechselstrom betriebene Motor dar. Dieser wird mit 230 Volt angetrieben und erreicht dabei eine Leistung von 2.000 bis 2.500 Watt. Mit diesen Häckslern können sie Aststärken von 3 bis 4 cm mühelos zerkleinern. Diese Geräte liegen im untersten Preissegment und werden daher auch als Hobbyhäcksler bezeichnet.
Drehstrommotoren mit 380 Volt (Kraft- oder Starkstrom)
Starkstrommotoren erweitern das Segment. Geräte mit dieser Antriebsvariante bringen es bereits auf eine Leistung von 3 kW. Hier stellen sogar Aststärken von 8 cm Durchmesser, teilweise sogar mehr, kein nennenswertes Hindernis dar. Wer also sehr viele Bäume, Hecken, Sträucher und Büsche auf seinem Firmengelände verschneiden muss, für den ist dieser Häcksler die richtige Wahl.
Verbrennungsmotoren
Häcksler, die mit einem Benzin- oder sogar Dieselmotor angetrieben werden, sind wahre Kraftwunder. In der Regel werden diese Geräte mit Zwei- oder Viertakt Motoren betrieben. Die Dieselvariante ist dagegen nicht so häufig, da sie vorwiegend im Forstbereich eingesetzt wird. All diese Motoren, ob Benzin oder Diesel, haben eines gemeinsam: ihre Leistung nimmt natürlich mit der des Motors zu, ebenso die zu verarbeitenden Aststärken. Der entscheidende Vorteil bei dieser Variante von Häckslern ist natürlich, dass sie netzunabhängig sind und somit überall eingesetzt werden können.
Tipps und Tricks im Umgang mit Häckslern
Pflege
Zum Thema Pflege ist zu erwähnen, dass der Häcksler auf keinen Fall mit Wasser abgespritzt werden darf, da die Gefahr des Verrostens des Schneidwerkes sehr hoch ist. Hochwertige Geräte sollten grundsätzlich zur Überprüfung in einen Fachbetrieb gegeben werden. Lassen Sie auch die Schneidmesser regelmäßig schleifen. Pflegen Sie den Häcksler mit ein wenig Öl oder speziellen Pflegesprays, dies wirkt manchmal Wunder.
Verbessern Sie ihr Schnittergebnis
Um ein ideales Schnittergebnis zu erzielen und so wenig Arbeit wie möglich zu haben, sollte man wissen, dass sich frische Zweige besser schneiden lassen als trockenes Holz. Zudem sollten stark verzweigte Äste vor dem Häckseln in kleinere Stücke geschnitten werden, so sind Verstopfungen des Häckslers quasi ausgeschlossen.
Sicherheit
Die Sicherheit ist das A und O im Umgang mit Gartenhäcksler. Für den sicheren Umgang sollten daher immer feste Sicherheitsschuhe, Arbeitshandschuhe und eine Schutzbrille getragen werden. Verzichten Sie bitte auf Schmuck wie lange Ketten. Sind die Geräte besonders laut, bietet es sich an, einen Gehörschutz zu verwenden. Befindet sich der Häcksler in Betrieb, sollten sich keine weiteren Personen in unmittelbarere Nähe des Häckslers aufhalten, da sie von herumfliegenden Teilen schnell getroffen werden können.
Weitere Links zum Thema
Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Rasentraktor, Motorsense und Holzspalter aus unserer Kategorie Gartenmaschinen. Wussten Sie eigentlich, dass wir auch ein umfangreiches Sortiment an Gartengeräten führen?