Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: gürtelholster taschenlampe
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Gürtelholster

  Gürtelholster  (1.115 Angebote unter 29.297.703 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gürtelholster“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   75   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gürtelholster
^

Mit einer Werkzeuggürteltasche haben Sie alles am Mann

Beim Einsatz als Handwerker oder Installateur ist es besonders wichtig, das benötigte Werkzeug immer parat zu haben. Sei es bei Arbeiten in schwindelerregenden Höhen oder bei Arbeitseinsätzen in Schächten, selbst bei der normalen Montage werden immer wieder unterschiedliche Werkzeuge und Befestigungsmaterialien benötigt. Damit lange Wege und aufwendiges Zusammensuchen unterbleiben, sollten Sie eine gut bestückte Werkzeuggürteltasche verwenden, die auf Ihre Ansprüche zugeschnitten ist.

Gut bestückt

Wichtig bei der Auswahl der passenden Gürteltasche sind vor allem die Fachanzahl, Fachgröße, Anordnung sowie Beschaffenheit und Sicherung der einzelnen Werkzeuge. Je nach Gewerk kommen unterschiedliche Halterungen und Platzanforderungen auf die Werkzeuggürteltasche zu. Neben komplett mit einem Werkzeugsatz bestückten Varianten ist der Erwerb einer leeren Gürteltasche möglich, die bereits vorhandenes Werkzeug aufnehmen kann. Während beim Elektriker verschiedene Zangen, Stromprüfer, Schraubendreher, Isolierband und Lüsterklemmen benötigt werden, brauchen andere Gewerke eher Hämmer, Nägel und Schrauben. Speziell für Zimmerleute gibt es übrigens Nageltaschen, die aus robustem Leder bestehen und verschiedene Fächer besitzen.

Fest gesteckt

Das verstaute Werkzeug soll einerseits leicht zu entnehmen sein, andererseits nicht aus den Taschen und Ösen herausfallen. Gerade, wenn im Liegen oder gebeugt gearbeitet werden muss, kann dies schnell zur Herausforderung werden. Gummieinsätze bei den Halterungen ermöglichen einen guten Sitz bei gleichzeitiger Benutzerfreundlichkeit, eine entsprechende Materialqualität sollte unbedingt berücksichtigt werden, damit der vorhandene Gummi nicht ausleiert. Taschen für Kleinmaterialien wie Schrauben, Nägel, Unterlegscheiben und Muttern sollten über eine Klappe verfügen, die mit einem Druckknopf oder Klettverschluss verschlossen wird. Diese sind auch mit einer Hand leicht zu öffnen und lassen sich trotzdem schnell und sicher wieder verschließen.

Volle Bewegungsfreiheit mit der Werkzeuggürteltasche

Die Werkzeuggürteltasche verschafft Ihrem Mitarbeiter zusätzlichen Freiraum. Es ist nicht mehr erforderlich, den gesamten Werkzeugkoffer mit vor Ort zu nehmen, sondern ein Bestücken mit den nötigen Werkzeugen und Arbeitsmaterialien erfolgt einfach und schnell vor Arbeitsantritt. Die Werkzeuggürteltasche wird umgeschnallt und behindert durch einen perfekten Sitz am Bund nicht bei der Arbeit. Die Hände sind frei, um ihrer wesentlichen handwerklichen Aufgabe nachzukommen.
Achten Sie darauf, dass spitze Gegenstände und Werkzeuge richtig in den Werkzeuggürtel eingelegt werden, damit es nicht zu Verletzungen und Sicherheitsrisiken kommt. Besonders geeignet sind umschnallbare Werkzeuggürteltaschen. Einige Ausführungen werden auch in den Gürtel eingefädelt.

Robustes Material

Neben einer ausreichend großen Ausführung und verstellbarer Bundweite für einen angenehmen Sitz und eine bestmöglichen Passform kommt es auch auf qualitativ hochwertiges Material an. Lederausführungen sind besonders robust. Nylon kommt immer häufiger zum Einsatz, da es nicht nur besonders abriebfest und belastbar ist, sondern auch eine gute chemische Beständigkeit und eine Temperaturresistenz bis 150 °C aufweist.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.