STAEDTLER ist mit einer über 175-jährigen Firmenhistorie eines der ältesten Industrieunternehmen in Deutschland und stolz auf seine lange Produktionstradition „made in Germany“. Innovationen auf Produktebene und für Herstellungsverfahren stammen alle aus dem eigenen Haus. In den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von STAEDTLER wird kontinuierlich und vorausschauend an neuen Ideen gearbeitet, um noch bessere Schreib-, Mal-, Zeichengeräte und Kreativprodukte zu entwickeln.
Als internationales Unternehmen mit hoher Exportquote vertreibt STAEDTLER seine Produkte weltweit in über 150 Ländern mit 24 Niederlassungen sowie sechs Produktionsstandorten und beschäftigt weltweit ca. 2.200 Mitarbeiter, davon mehr als 1.500 in Deutschland.

Folienstifte im Detail
Im Jahr 1967 präsentierten wir als erster Hersteller einen Faserschreiber für die Tageslichtprojektion mit wasserlöslicher Spezialtinte in acht leuchtenden Farben. Damit haben wir eine völlig neue Produktkategorie geschaffen.
Wasserfest oder wasserlöslich?
Bei Folienstiften haben Sie die Wahl zwischen der wasserfesten (permanent) und der wasserlöslichen (non-permanent) Variante. Die wasserlösliche, schnelltrocknende Tinte ist feucht abwischbar von glatten Flächen und ist beispielsweise für Folien zu empfehlen, die Sie anschließend erneut benutzen möchten.

Soll dagegen die Beschriftung/Markierung wisch- und wasserfest sein, kommt die permanente Variante zum Einsatz. Die schnell trocknende, geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis verhindert ein Verwischen. Beide Varianten beschriften zuverlässig fast jede Oberfläche.
Passende Zubehörartikel
Kleinere Korrekturen von permanenten Folienstiften z.B. auf Overheadfolien lassen sich mit einem Kunststoffradierer ganz einfach vornehmen. Einfach und umweltfreundlich nachfüllen können Sie mit praktischen Tankstellen. Sie schonen damit Ihren Geldbeutel und die Umwelt.
Filigrane Beschriftungen oder großflächige Kennzeichnungen
Universell einsetzbare Folienstifte gibt es nicht nur in unterschiedlichen Varianten, sondern auch in verschiedenen Farben und Stärken. Egal, welche Strichbreiten Sie benötigen: Die verschiedenen Spitzen erlauben großflächige Kennzeichnungen genauso wie filigrane Beschriftungen. Wählen Sie daher die für Sie passende Spitzenstärke. Keilspitzen bieten die Möglichkeit, entweder mit der Spitze des Keils feine Striche oder mit der flächigen Aufsetzung einen breiten Strich zu ziehen. Mit der Keilspitze können Sie also zwischen dick und dünn variieren. Wenn Sie ausschließlich eine Strichstärke bevorzugen, sollten Sie zur Rundspitze greifen.
Bereiten Sie der unendlichen Suche nach dem geeigneten Folienstift ein Ende
Der STAEDTLER Lumocolor als permanent oder non-permanent Universalstift ist ein wahrer Oberflächenexperte und für jedes Material die richtige Wahl – egal, ob CD, Kunststoff, Papier, Holz usw. Als Folienstift in der „Overhead-ära“ etabliert wird er auch in unserer digitalisierten Welt häufig genutzt. Im gewerblichen Bereich bewährt er sich nach wie vor durch seine vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Im privaten Bereich ist er mittlerweile ein Lifestyleprodukt für jede Gelegenheit; mit ihm werden sämtliche Dinge beschriftet oder Autogramme gegeben.
Mit den STAEDTLER Lumocolor non-permanent oder permanent Universalstiften können Sie folgende Oberflächen beschriften: Papier, Pappe, Karton, Film, (Overhead-)Folie, Kunststoff, Metall, Styropor, Glas, Porzellan, Holz, Leder und Stein.
Schluss mit Eintrocknen: Die einzigartige DRY-SAFE-Eigenschaft der Tinte des Lumocolor permanent erlaubt es, die Stifte tagelang offen liegen zu lassen, ohne dass sie eintrocknen. Auch nach längeren Schreibpausen, in denen die Kappe nicht aufgesetzt war, sind sie sofort wieder schreibbereit.
Die Farben Schwarz, Gelb, Orange und Braun der STAEDTLER Lumocolor permanent Universalstifte zeichnen sich durch hohe Lichtbeständigkeit aus: Geschriebenes ist noch nach Jahren gut lesbar! Die Farbe Schwarz ist außerdem wetterfest - ideal für alle Outdoor-Anwendungen!
Unsere STAEDTLER Box ist eine außergewöhnliche Verpackung für außergewöhnliche Produkte: So praktisch ist die einzigartige STAEDTLER Box: Mit einem Handgriff ist sie als praktischer Stiftständer am Schreibtisch aufstellbar. Die STAEDTLER Box ist mit dem Deutschen Verpackungspreis 2006 für anspruchsvolle Designqualität prämiert.
Der Umwelt zuliebe ist zu den Stiften auch die passende Nachfüll-Tankstelle zum einfachen und sauberen Nachfüllen erhältlich: Stellen Sie Ihren Stift in die Tankstelle und nach wenigen Minuten ist er wieder schreibbereit, nach drei bis vier Stunden wieder komplett gefüllt. Ein überfüllen ist unmöglich, da der Stift nur die maximal mögliche Tintenmenge aus der Lumocolor Nachfüllstation benötigt.
Airplane-safe-Eigenschaft: Ein automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug.
STAEDTLER® handelt ökologisch und effizient zugleich!
Effizient und umweltverträglich - das ist die Idee!
Die fortschrittliche Tintentechnologie DRY SAFE macht es möglich, dass unser permanenter Lumocolor Universalstift tagelang offen liegen bleiben kann, ohne einzutrocknen: Somit verlängert sich die Lebensdauer um ein Vielfaches. Für die lange Nutzbarkeit der xylol- und toluolfreien Tinte im Stift sorgt z. B. auch das Stiftmaterial Polypropylen. Der Stift lässt sich außerdem ganz einfach mit unseren Tankstellen nachfüllen und sogar die Stiftverpackung - unsere aufstellbare STAEDTLER Box - sorgt als praktischer Stiftständer für Zusatznutzen.
Das gesamte Sortiment von STAEDTLER finden Sie in der STAEDTLER-Markenwelt.