Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Doppel-Klebeband

  Doppel-Klebeband  (1.849 Angebote unter 29.253.249 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Doppel-Klebeband“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Doppel-Klebeband"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   124   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Doppel-Klebeband
^

Doppelseitiges Klebeband für Oberflächen

Ob in freien Berufen, im Büro, im Handel, in der Industrie oder aber im Handwerk - doppelseitiges Klebeband, welches individuell zuschneidbar ist und auf beiden Seiten über starke Klebeflächen verfügt, gilt als eine der einfachsten und schnellsten Lösungen zur Oberflächenverbindung.

Anwendungsmöglichkeiten

Das Klebemittel verfügt im Gegensatz zu einfachen Klebebändern über eine auf beiden Seiten angebrachte starke Klebefläche. Damit kann es zum Fixieren von Holz oder Metallen im Rahmen von Bastel- oder Handwerksarbeiten besonders gut zum Einsatz kommen und beispielsweise Klebstoffe ersetzen. Darüber hinaus ist es möglich, zwei Glasflächen mit transparentem Klebeband miteinander zu fixieren, oder aber einen Spiegel an der Wand auch in Feuchträumen zu montieren. Ebenfalls ist es in der Verpackungsindustrie unerlässlich, da Pappe und Papier, wie auch Folien damit verklebt werden können.
Müssen Teppiche verklebt werden, dann erfüllt Teppichklebeband einen guten Zweck.

Hinweise zum Gebrauch

Die Oberflächen sollten frei von Staub, Feuchtigkeit und Fett sein, wenn das Klebemittel zum Einsatz kommt. Bei Unebenheiten muss der Untergrund nötigenfalls auch mit einem Schleifgerät bearbeitet werden. Je nach Verwendungszweck ist allerdings auch doppelseitiges Klebeband für raue Oberflächen im Sortiment zu finden. Diverse Arten von doppelseitigem Klebeband können auch ganz einfach wieder gelöst und neu positioniert werden, andere lassen sich nicht komplett rückstandsfrei ablösen. Daher ist der Einsatzzweck unbedingt zu beachten.

Längen, Breiten und Materialien

Für unterschiedlich große Flächen sind diverse Längen und Breiten von doppelseitigem Klebeband erhältlich, wobei die Träger aus Vlies, Schaumstoff, Cellulose oder anderen Materialien gefertigt sein können. Einige Klebebänder sind als Universalklebebänder gekennzeichnet, was bedeutet, dass sie auf fast allen Materialien haften. Einige sind für besonders für spezielle Einsätze gekennzeichnet, beispielsweise für Glas und Spiegelflächen. Einige Varianten weisen eine hohe Wetterbeständigkeit auf, weshalb sie auch in Außenbereichen angewendet werden können.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.