Auf die richtige Warensicherung kommt es beim Transport an
Der Versand von Briefen, Waren und Paketen gehört zu wichtigen Aufgaben im innerbetrieblichen Ablauf. Damit Kunden, Lieferanten und andere Adressaten die richtigen Lieferungen auch unbeschädigt erhalten, bedarf es der Warensicherung. Dabei kommt es auf die
Verpackung an, die das beförderte Gut schützen soll. Mit den richtigen Mitteln lassen sich die zu befördernden Waren nicht nur geschützt verpacken, man kann auch noch Zeit und Geld sparen, wenn man die richtigen Hilfsmittel verwendet.
Die passende Verpackung ist wichtig
Ein wichtiger Bestandteil der Warensicherung ist die Verpackung. Nur gut geschützte und richtig verpackte Waren können problem- und gefahrlos an den Zielort befördert werden. Damit das Verpacken keine unnötige Zeit in Anspruch nimmt und auch keine vermeidbaren Fehler passieren, gibt es Hilfsmittel, derer man sich bedienen kann. Dazu zählen zum Beispiel Abroller, Verpackungsbänder und -folien, Umreifungssysteme und Seile.
Abroller
Abroller gibt es in verschiedenen Ausführungen und zum Befestigen von verschiedenen Materialien. Diese können einerseits mit Etiketten, aber andererseits auch mit Packband oder Folie bestückt sein. Der
Abroller erleichtert die Warensicherung in dem Sinne, dass das Packband, die Folie oder auch Aufkleber schnell, einfach und unproblematisch dort befestigt werden können, wo sie benötigt werden. Nur optimal verpackte Waren ermöglichen einen Transport ohne Schäden und zählen somit zu den wichtigen Bestandteilen der Warensicherung.
Verpackungsbänder und Verpackungsfolien
Zum Verpacken können aber auch Verpackungsbänder verwendet werden. Ob es sich dabei um Kordel, X-Bänder oder Umreifungsbänder handelt, bleibt dem jeweiligen Versender überlassen. Manche Waren benötigen eine besondere Verpackung, um einen sicheren Transport zu ermöglichen. Mit Verpackungsfolien kann einerseits die Ware geschützt werden, andererseits kann diese auch in eine versandtechnisch optimale Form gebracht werden. Spezielle Folien wie zum Beispiel die
Schrumpffolie oder die
Stretchfolie ermöglichen es, die Waren gut zu verpacken, ohne dabei zusätzliches Klebeband zu benötigen.
Pack- und Klebeband
Klebebänder in den unterschiedlichsten Ausführungen ermöglichen ein sicheres Verschließen von Paketen. Hierfür wird auch das
Packband verwendet. Verschiedene Materialien und Eigenschaften von Pack- und Klebebändern ermöglichen mit Hilfe eines Abrollers einen effizienten und optimalen Einsatz. Um die Sicherheit von Pack- und
Klebebändern zu gewährleisten, muss auf eine trockene Lagerung geachtet werden. Andernfalls kann es sein, dass die Reißfestigkeit und die Klebekraft beeinträchtigt werden.
Paketschnur
Die Packschnur gibt es in verschiedenen Stärken und Längen. Sie stellt eine umweltfreundliche Lösung für das sichere Verpacken von Waren für den Versand dar. Das
X-Band ist eine optimale Verpackungshilfe für CDs, Disketten oder Zeitschriften. Die dehnfähigen Bänder werden daher hauptsächlich für die Warensicherung in diesen Bereichen verwendet.
Seile
In der Warensicherung kommen auch Seile zum Einsatz. Seile aus den unterschiedlichsten Materialien ermöglichen eine sichere Verpackung auch von großen Packstücken.
Umreifungssysteme
Umreifungssysteme ermöglichen eine Warensicherung der besonderen Art. Damit können große Packstücke sicher verschlossen werden. Hierbei wird das Umreifungsband direkt in einem Arbeitsschritt um das Packstück gelegt und somit ein fester Halt erreicht.