Teichklärer für eine erfolgreiche Bekämpfung von Bakterien und Algen
Teichklärer sind Geräte, die neben den herkömmlichen
Teichpumpen für eine gute Wasserqualität im Teich sorgen. Je nach Verwendungszweck werden sie vor oder hinter die Teichfilteranlagen geschaltet. Ihre Aufgabe besteht im Abtöten von unerwünschten Keimen und in der Regulierung des Algenwachstums. Sie sind im
Teichbau daher nahezu unverzichtbar.
Funktionsweise eines Teichklärers
Die meisten Teichklärer arbeiten als
Speziallampen mit einem Bypasssystem, welches einen Teil des Wassers mit einer wasserdicht abgeschotteten UV-Lampe bestrahlt und dann die abgestorbenen Teile weiter in die Filteranlage transportiert. Hier findet nun die Reinigung des Teichwassers mit Hilfe von im Filter befindlichen Bakterienstämmen statt. Nachdem das Wasser alle Filterelemente passiert hat, strömt es wieder zurück in das Teichecken. In der Regel sind alle Filter eines Teichklärers mit einer Anzeige versehen, die den Verschmutzungsgrad des jeweiligen Elementes anzeigt. Wenn das Anzeigenlämpchen rot aufleuchtet, sollte der Filter gereinigt bzw. ausgetauscht werden.
Platzierung des Gerätes
Bei stark eingetrübtem Wasser, welches von Algen verursacht wurde, ist das Installieren des Teichklärers vor die Pumpe zu empfehlen. Eine Montage in oder hinter den Klarwasserlauf erfolgt, wenn das Teichwasser komplett desinfiziert oder Fischkrankheiten bekämpft werden sollen.
Teichklärer-Modelle
Die meisten Teichklärer haben eine Leistung zwischen 5 bis zu 85 W. Generell lassen sie sich in Niederdruck- und Hochdruckstrahler unterscheiden. Während Niederdruckstrahler im unteren Wattleistungsbereich liegen, weisen Hochdruckstrahler eine höhere Wattzahl auf. Große Gartenteiche oder Teichanlagen mit Fischbesatz benötigen Hochdruckstrahler. Aquarien und kleine Teichbecken können mit Niederdruckstrahlern aufbereitet werden. Die Lebenserwartung eines herkömmlichen Teichklärers liegt zwischen drei bis vier Einsatzjahren.
Wartungshinweise
Durch den ständigen Kontakt mit verschmutztem Teichwasser bildet sich schnell ein hartnäckiger Belag auf der UV-Lampe. Dies kann schnell zur Beeinträchtigung der Strahlleistung führen. Daher sollte die Lampe regelmäßig von jeglichen Verschmutzungen befreit werden. Zur fachgerechten Wartung gehört auch der Austausch der Filterelemente. Wann die Reinigung erfolgen sollte wird durch ein Wartungslämpchen angezeigt. Entweder muss dann der Filter gewechselt oder bei neueren Modellen, der Selbstreinigungsmechanismus angeschaltet werden.