Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

  Speziallampen  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Speziallampen
^

Speziallampen - Leuchtmittel für unterschiedlichste Einsatzbereiche

Um in allen Bereichen und bei allen Anlässen eine optimale Aus- oder Beleuchtung zu erzielen, lassen sich Speziallampen für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete wählen. Grundsätzlich sollte vor der Installation der richtigen Lampe oder Beleuchtung fachspezifisch abgeklärt werden, welche Speziallampen und Lampentypen sowie Leuchtmittel in Betracht kommen. Die Kombination von ökologischen Alternativen mit langer Brenndauer kombiniert mit maximaler und praktischer Funktionalität gewährleistet konkret in allen Bereichen eine hohe Energieeffizienz. Im Rahmen der Haustechnik können beispielsweise durch die Speziallampen ökologische Faktoren mit dekorativen Zielsetzungen realisiert werden.

Einsatzbereiche von Speziallampen

Einen höchst möglichen Grad an Desinfektion des Wassers in Verbindung mit der Abtötung und Beseitigung von Algen und Bakterienstämmen gewährleistet die Bestrahlung des Teichwassers mit einer Desinfektionslampe für den Teichbau. Abhängig vom Modell kann die Lampe vor allem im Rahmen der professionellen Fisch- und beispielsweise Koizucht verwendet werden.

Die Pflanzenbeleuchtung erlaubt es, in Gewächshäusern, Gartencentern, Gärtnereien sowie im Bereich Bau, Handwerk, Agrar ganzjährig hohe Erträge von beispielsweise Nutzpflanzen zu erzielen und eine optimale Pflanzenentwicklung auch von Zierpflanzen zu garantieren. Durch die Verwendung einer Energiesparlampe, von Reflektoren zur punktuellen Akzentuierung oder einer Leuchtstoffröhre - repräsentative Pflanzen in Empfangs- und Aufenthaltsbereichen und Außenanlagen können stilecht und trotzdem professionell versorgt werden.

Für gewerblichen und industriellen Bereich wie Bürobedarf, Betriebsausstattung, Lagerausstattung eignen sich Tageslichtlampen, die Frequenzen des Tageslichts simulieren und somit für ein harmonisches Betriebsklima sorgen und Motivation sowie Leistungsbereitschaft der Belegschaft erhöhen können.

Unter dem Blickwinkel der Ausstattung von Verkaufsräumen, Büros, Hotels oder gastronomische Einrichtungen können Speziallampen verwendet werden, die mitunter als Insektenfallen fungieren. Auf diese Weise lassen sich hygienische Aspekte beispielsweise bei offenen Ladenauslagen und Lebensmitteln in  der Bäckerei realisieren, sodass Insekten wie Fliegen, Bienen die Nahrungsmittel nicht verunreinigen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die zusätzliche effektive Entkeimung von verwendeten Klimaanlagen in Räumlichkeiten und Betriebsstätten durch eine UV-Lampe.

Speziallampen Geräte der Betriebsausstattung

Auch erfordern bestimmte Küchengeräte wie ein Backofen und Kühlschrank und anderweitige Geräte der Betriebsausstattung ebenfalls das jeweils passende Leuchtmittel.

Zu diesem Zweck sind Backofen-Lampen und Kühlschrank-Lampen wählbar. Es ist darauf zu achten, dass das Leuchtmittel auf das konkrete Modell abgestimmt wird, um die Funktionstauglichkeit umfassend zu gewährleisten. Das Textilgewerbe, die Näherei sowie Änderungsschneiderei und die Textilverarbeitung profitieren von erschütterungsbeständigen Nähmaschinenlampen.

Auf Basis der gesetzlichen Regelungen setzt der Bereich Medizinbedarf, Therapie, Labor häufig die Ausstattung mit Speziallampen voraus. Medizinische Lampen minimieren beispielsweise die negative Beeinflussung der Mikroskopie, Analysegeräte und laborspezifische Tätigkeiten, wo anderweitige Leuchtmittel ungeeignet wären.

In der Kosmetik spezielle Leuchtmittel einsetzen

Im Kosmetik-Studios, Massagepraxen oder Sanitätshäusern eignen sich Infrarotstrahler mit Tiefenwirkung zur Behandlung von Hautproblemen sowie zur orthopädischen Praxis in der Rehabilitation an.

Lampen für den kreativen Film- und Fotobereich

Um in Film- und Fotostudios Szenen und Sequenzen ins rechte Licht zu setzen, um somit mehr Tiefenwirkung zu entfalten und kreativen Spielraum in jede Richtung zu eröffnen, bieten sich professionelle Studiolampen an.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Speziallampen, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.