Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: deckenfluter dimmbar
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Deckenfluter

  Deckenfluter  (234 Angebote unter 29.324.732 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Deckenfluter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Deckenfluter"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Deckenfluter
^

Stehlampen schaffen Wohlbefinden und angenehme Atmosphäre


In einem gut ausgeleuchteten Raum lässt es sich einfach besser arbeiten – die Augen werden entlastet, man ist leistungsfähiger und ermüdet nicht so schnell. Schreibtischlampen sind nur eine Möglichkeit, kleine Bereiche wie z. B. einen Arbeitsplatz auszuleuchten. Doch vielen ist der Lichtstrahl solch einer Lampe einfach zu grell, da er direkt auf das Auge trifft. Gut beraten ist man dann mit einer Stehlampe.

Stehlampen - modern, klassisch oder individuell

Viele denken dabei an die gute alte Stehlampe von Oma mit Lampenschirm. Doch das muss nicht sein, denn Stehlampen gibt es in den unterschiedlichsten Varianten, Designs und Materialien wie z. B. Glas, Holz, Metall oder Stoff. Ob modern, klassisch oder individuell – eine Stehlampe, die auch als Stehleuchte bezeichnet wird, leuchtet den Raum voll aus und verleiht ihm dadurch ein angenehmes Licht. Dies fördert unser Wohlbefinden und schafft eine angenehme Atmosphäre.

Lichtintensität mit Dimmer einstellen

Je nach dem, welche Arbeiten man gerade zu erledigen hat, kann man die Lichtintensität mit einem Dimmer regeln. Dadurch sind Stehlampen nicht nur in Büros oder Werkstätten, sondern auch in Verkaufsräumen ideal. Im Wohnzimmer kann man ebenfalls gedämpftes Licht erzeugen oder aber den Regler voll auf drehen, wenn dies von Nöten ist und man z. B. ein Buch lesen möchte.
Möchte man indirektes Licht, ist man mit einem Deckenfluter gut beraten. Dieser spendet angenehmes Licht, da es an die Decke des Raumes gerichtet ist. Deckenfluter besitzen ebenfalls einen Dimmer, so dass man die Helligkeitsstufen je nach Wunsch anpassen kann.

Im Raum leicht zu transportieren

Stehlampen können als einzige Lichtquelle im Raum oder als ideale Ergänzung zu Deckenlampen genutzt werden. Schließlich kann man sie ohne größeren Aufwand an eine andere Stelle des Raumes transportieren. Dadurch ist es nicht notwendig, Löcher in Wand oder Decke zu bohren. Sie benötigen nur eine Steckdose.

Umwelt und Geldbeutel schonen mit Energiesparlampen

Eine Stehlampe als lichtspendendes Möbelstück ist nicht nur dekorativ. Nutzt man Energiesparlampen, hilft man der Umwelt und spart auch noch Geld. Zwar kostet sie mehr als eine normale Glühlampe, doch durch die gesparte Energie holen Sie diese Kosten wieder rein.
Damit sich diese Anschaffung lohnt, müssen die energiesparenden Lampen auch zweckentsprechend eingesetzt werden. Das bedeutet, überall dort, wo Sie Licht über einen langen Zeitraum und permanent benötigen, sind Sie mit einer Sparlampe gut beraten. Schließlich sind sie auf eine durchgängige Beleuchtung ausgerichtet und entfalten erst dadurch ihre energiesparenden Eigenschaften. Die Lebensdauer einer Sparlampe ist gut acht bis zehn Mal höher im Vergleich zu einer gewöhnlichen Glühbirne.
Mittlerweile sind sogar Energiesparlampen in den unterschiedlichen Farben, Formen und mit Dimmer erhältlich.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.