Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Steckdose  bei Mercateo online kaufen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Steckdose finden Sie am Ende der Seite
„Steckdose“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Steckdose
^

So finden Sie die passende Steckdose

Stecker rein und Strom raus - das ist die Grundfunktion, die Steckdosen bieten müssen. Dabei kommt es auf die Art und Bauform der Steckdose an, die nicht nur länderspezifisch ist, sondern auch von den verschiedenen Verwendungsarten und den Einsatzbereichen abhängt. Neben der einfachen Funktion kommen Sicherheit, Design und verschiedenste Zusatzfunktionen zum Einsatz, die die perfekte Steckdose abrunden.

Berücksichtigen Sie die nationalen Standards bei Steckdosen

Grundlegend muss die Dose zum Stecker passen. Hierbei gibt es enorme Unterschiede. Je nachdem, in welchem Land die Steckdose installiert wird, sind die besonderen Anforderungen an die nationalen Standards zu berücksichtigen. In Deutschland werden Eurosteckdosen und Stecker des Typs C und Schukosysteme des Bautyps F genutzt. Platzsparende Steckdosen, die nur den Eurostecker ohne Kontur aufnehmen, lassen keinen Platz für andere Steckerformen. Besonders bei der Anschaffung von Steckdosenleisten ist Vorsicht geboten. Schukosteckdosen hingegen nehmen auch die schmalen Eurostecker problemlos auf. Wer wählen muss, sollte immer auf den Standard Schuko zurückgreifen.
Wird mit Drehstrom gearbeitet, kommen Sie mit herkömmlichen Steckdosen nicht weiter. Hierbei werden Perilexsteckdosen eingesetzt. Da die Stecker abgewandelte Steckkontakte besitzen, ist eine angepasste Steckdose zur Zuleitung unbedingt erforderlich.

Auf- oder Unterputzsteckdose

In allen Wohnräumen, Büros und öffentlichen Einrichtungen kommen allein auf Grund der Ästhetik fast ausschließlich Unterputzsteckdosen zum Einsatz. Diese sind raumsparend in die Wand eingelassen. Werkstätten und Produktionsbereiche verfügen meist über Aufputzsteckdosen. Diese lassen sich auch ohne Stemmarbeiten schnell und einfach installieren, erweitern und auch wieder deinstallieren. Buchsen zur direkten Erweiterung erleichtern ein Anschließen von weiteren Steckdosen zusätzlich.
Wer einen Kabelkanal verbaut, kann den gewonnen Hohlraum mit Kanalsteckdosen optimal für Elektroinstallationen nutzen.
Vor allem in Bereichen, in denen viel Staub und Schmutz vorkommen, aber auch bei Steckdosen, die im Freien installiert werden, sind Steckdosenabdeckungen und Klappdeckel sinnvolle Zubehörteile.

Sicherheit durch umfangreiche Versorgung

Schnell kann es zum Stromausfall kommen, technische Defekte oder Abschaltungen des Energieflusses und Spannungsänderungen können großen Schaden anrichten. In Krankenhäusern, Produktionsanlagen, der EDV und anderen Bereichen ist es daher sehr wichtig, auf Sicherheitsversorgungen zu setzen. Das beginnt beim direkten Anschluss von Lampen und Maschinen an im Netz integrierte Notstromaggregate und setzt sich bei der Versorgung über die Steckdose mit „sicherem Strom“ im Notfall fort. An diesen Steckdosen sollten immer nur die Geräte angeschlossen werden, auf die nicht verzichtet werden kann oder die bei einem plötzlichem Spannungsverlust Schaden nehmen könnten. Farben dienen als Richtlinien und allgemein gut sichtbare Kennzeichnung.
  • Orange steht für ZSV, eine zusätzliche Sicherheitsversorgung, die es ermöglicht, den Betrieb aufrecht zu erhalten.Sie werden überall dort eingesetzt, wo es besonders gefährlich wird, wenn der Strom ausfällt beispielsweise in Operationssälen.
  • Rot markierte Steckdosen bieten Platz für Ihre EDV. Durch eine zusätzliche Absicherung legt der Defekt eines Gerätes nicht gleich ein ganzes Netzwerk lahm. Die Steckdosen verfügen über einen integrierten Überspannungsschutz.
  • Grüne Steckdosen beinhalten meist eine weiterführende Sicherheitsversorgung (WSV) über Notstromquellen und sichern Ihre Geräte gesondert ab.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Steckdose, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2012 Mercateo AG