Übersicht | „Chemikalienschutzhandschuhe“Überbegriffe |
|
 |
Weitere Informationen |
|
Handschutz bei chemischen AngriffenDie Hände werden in jedem Produktionsprozess eingesetzt. Ein Schutz ist daher unbedingt nötig. Ein direkter Kontakt mit Bedienelementen, Produkten und Materialien ist für unsere Hände kaum zu vermeiden. Daher ist es besonders wichtig, die persönliche Sicherheitsausrüstung mit individuell angepassten Schutzhandschuhen zu ergänzen.
Gefahrenstoffe stellen nicht von vornherein eine Gefährdung dar. Oftmals kommt es zu Hand- oder Handgelenksverletzungen, weil die Schutzkleidung unangemessen war oder ganz vernachlässigt wurde. So spielt der Faktor des richtigen Chemikalien-Schutzhandschuhs eine wichtige Rolle dabei, Unfälle und Verletzungen beim Gebrauch von chemischen Elementen zu vermeiden.
Chemische Angriffe auf Ihre Gesundheit lauern in vielen Bereichen. Bei Reinigungsarbeiten, Malerarbeiten, in der chemischen Produktion, bei Wartungsarbeiten oder auch an Tankstellen kommt es schnell zu einem Kontakt der Haut mit Chemikalien. Grundlegendes zu NormungenIn der DIN EN 420 sind die Allgemeinen Anforderungen zu Handschuhen niedergeschrieben. Wer Schutzhandschuhe gemäß DIN EN 420 erwirbt kann sicher sein, dass die Handschuhe eine höchstmögliche Fingerfertigkeit zulassen und für den Träger vollkommen gesundheitlich unbedenklich sind. Um den geeigneten Chemikalienschutzhandschuh zu finden ist es erforderlich, die DIN EN 374 zu beachten. Wichtige EigenschaftenChemikalienschutzhandschuhe müssen bestimmte Eigenschaften aufweisen, um zugelassen zu werden. So sollen Sie eine anatomische Form aufweisen, um gut zu passen. Die Größe muss auf den Mitarbeiter abgestimmt werden. Die Beweglichkeit der Hände darf nur in geringem Maße eingeschränkt sein. Dies bedeutet, eine hohe Elastizität ist nötig. Die Handschuhe müssen beständig und undurchlässig gegenüber den verwendeten Arbeitsstoffen sein, zusätzlich müssen sie reißfest sein. Vor der AuswahlBevor Sie einen Chemikalienschutzhandschuh auswählen ist es nötig, ein Anforderungsprofil zu erstellen. Sonst treffen Sie die falsche Auswahl, und Sie geben entweder zu viel Geld aus oder schützen Ihre Mitarbeiter unzureichend. Checkliste- Art der Chemikalien
- bei Gemischen qualitative und quantitative Zusammensetzung
- Aggregatzustand
- Temperatur
- Art des Kontaktes
- Dauer des Kontaktes
Die Art der Gefährdungen und die Eigenschaften der Chemikalien müssen unbedingt den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern entnommen werden. Die Materialauswahl definieren Sie bitte nach Beständigkeitstabellen, hier wird vor allem auf die Durchdringungszeit geachtet. Beachten Sie dabei bitte, dass die Angaben für die Handschuhe meist auf Raumtemperaturen bezogen sind. Weichen die bei Ihnen herrschenden Temperaturen stark ab, fragen Sie sicherheitshalber vor dem Kauf nach. Kategorisierung und SchutzlevelEs gibt drei Kategorien, die den Schutz, der durch einen Schutzhandschuh erzielt wird, kennzeichnen. Je höher die Kategorie ist, desto umfangreicher sind die Bedingungen, die der Handschuh erfüllen muss. Chemikalienschutzhandschuhe müssen der Kategorie drei entsprechen, da sie vor irreversiblen bis hin zu tödlichen Schädigungen schützen müssen. PermeationslevelDie Zeit, die eine Chemikalie zum durchdringen des Chemikalienschutzhandschuhs benötigt, ergibt den Schutzlevel bzw. das Permeationslevel. Eine vereinheitlichte Normung legt fest, welcher Level welcher Zeit entspricht. So wissen Sie immer genau, wie lange Sie ein paar Handschuhe tragen dürfen, ohne dass Gefahr entsteht. - Klasse 1 > 10 Minuten
- Klasse 2 > 30 Minuten
- Klasse 3 > 60 Minuten
- Klasse 4 > 120 Minuten
- Klasse 5 > 240 Minuten
- Klasse 6 > 480 Minuten
Das HandschuhmaterialAcht verschiedene Basismaterialien werden in unterschiedlichen Mischungen zu Chemikalienschutzhandschuhen verarbeitet. Da jedes Material auf die verschiedenen Gefahrenstoffe unterschiedlich reagiert, kann es durchaus möglich sein, das bei einer Chemikalie ein besonders guter Schutz über mehrere Stunden gewährleistet ist, bei einer anderen jedoch die Beständigkeit des Handschuhs schon nach kurzer Einwirkzeit nachlässt und die Schutzwirkung nicht mehr ausreicht. Säuren- Gegen Säuren schützen Neopren-, Butyl-, Viton- und Laminat-Chemikalienschutzhandschuhe hervorragend.
- Guten Schutz erzielen Sie mit Latex- und PVC-Chemikalienschutzhandschuhen.
- Bei der Verwendung von Säuren ist von Chemikalienschutzhandschuhen aus Nitril und PVA abzuraten!
Laugen- Hervorragend geschützt sind Sie gegen Laugen, wenn Sie Chemikalienschutzhandschuhe aus Neopren, Butyl, Viton oder Laminat benutzen.
- Ein guter Schutz wird bei Handschuhen aus PVC, Latex und Nitril erreicht.
- Abzuraten ist von Chemikalienschutzhandschuhen aus PVA.
Öle und Fette- Zum Schutz gegen Öle und Fette sind Handschuhe aus Nitril, Viton und Laminat besonders geeignet.
- Um einen guten Schutz zu erzielen, reichen Chemikalienschutzhandschuhe aus Neopren und PVC aus.
- Unzureichend schützen Handschuhe aus Latex, Butyl und PVA.
Kohlenwasserstoffe- Bei der Arbeit mit Kohlenwasserstoffen empfehlen wir Handschuhe aus den Materialien Viton, PVA oder Laminat.
- Gute Eigenschaften weisen auch Neopren, Nitril und PVC auf.
- Ungünstig sind in diesem Bereich Chemikalienschutzhandschuhe aus Latex und Butyl.
Wasch- und Reinigungsmittel- Empfehlenswerte Materialien bei der Arbeit mit Wasch- und Reinigungsmitteln sind Neopren, Butyl, Viton und Laminat.
- Um gute Schutzeigenschaften zu erhalten, können Sie auch auf Chemikalienschutzhandschuhe aus Latex, Nitril oder PVC zurückgreifen.
- Ungeeignet sind Schutzhandschuhe aus PVA.
Ketonhaltige Lösemittel- Hier bieten lediglich Chemikalienschutzhandschuhe aus Laminat den optimalen Schutz.
- Eine gute Eignung weisen auch die Materialien Latex und Butyl auf.
- Alle anderen Materialen erreichen die durchschnittlichen Schutzeigenschaften nicht.
Aromatische Lösemittel- Besonders geeignet sind hier Handschuhe aus Laminat, PVA und Viton.
- Gute Beständigkeiten erreicht auch das Material Nitril.
- Latex, Neopren, Butyl und PVC bieten kaum Schutz.
Chlorhaltige Lösemittel- Einen hervorragenden Schutz bieten Viton, PVA und Laminat. Alle anderen Materialien sind ungeeignet.
Ester- Bei Estern bieten Laminat und PVA den besten Schutz.
- Gute Schutzergebnisse werden mit Chemikalienschutzhandschuhen aus Neopren und Nitril erreicht.
- Keine besondere Eignung zum Schutz gegen Ester sind Handschuhen aus Latex, Butyl, Viton und PVC zuzusprechen.
Glycolether- Bevorzugt sollten Chemikalienschutzhandschuhe aus Neopren und Laminat genutzt werden. Andere Materialien erzielen keine ausreichende Wirkung.
Die richtige AnwendungUm den optimalen Schutz durch den ausgewählten Handschuh zu erhalten, sollten einige wichtige Regeln bei der Verwendung beachtet werden. - Die Hände sollen stets vor dem Anziehen der Handschuhe gereinigt und ordentlich abgetrocknet werden.
- Benutzen Sie ein paar Schutzhandschuhe maximal 2 Stunden. Wechseln Sie gegebenenfalls zwischen mehreren Paaren und beachten Sie die Leistungsdaten des Herstellers.
- Durch das Umschlagen des Stulpenrandes schützen Sie Ihre Hände und Handgelenke gegen versehentlich einlaufende Flüssigkeit.
- Reinigen Sie die Handschuhe vor dem Ausziehen, um einen eventuellen Kontakt mit der Chemikalie zu vermeiden.
- Vermeiden Sie das Berühren der Handschuhaußenseite auch beim Ausziehen.
- Waschen Sie nach dem Tragen Ihre Hände und pflegen Sie diese mit einem Hautschutzmittel.
- Lassen Sie die Handschuhe gut austrocknen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Handschuhe.
Wenn Sie diese Regeln befolgen und den passenden Handschuh benutzen, sind Ihre Hände optimal vor chemischen Angriffen geschützt. Rundum sicherIm Bereich Arbeitsschutz finden Sie eine Reihe wichtiger Produkte zur Gefahrenvermeidung und Bekämpfung. Neben der persönlichen Schutzausrüstung helfen Ihnen Brandschutzprodukte wie Feuerlöscher oder Kennzeichnungen für Gefahrenstellen Unfälle zu vermeiden.
|
Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge,
dann informieren Sie uns bitte per Formular.
|