Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: caran d'ache bleistift-spitzmaschine
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Bleistift-Spitzmaschine

  Bleistift-Spitzmaschine  (74 Angebote unter 27.603.996 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bleistift-Spitzmaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bleistift-Spitzmaschine"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bleistift-Spitzmaschine
^

Die Spitzmaschine sorgt für den spitzen Bleistift

Die Spitzmaschine hat zusammen mit dem Bleistift seit der fast flächendeckenden Verbreitung des Computers an Bedeutung verloren. Im Büro und selbst im Zeichenbüro kommt der Bleistift nur noch selten zum Einsatz, ist teilweise sogar ganz von der Bildfläche verschwunden. Dennoch gibt es Bereiche, in denen Bleistifte und Buntstifte nach wie vor regelmäßig verwendet werden. Für eine klare Schrift und exakte Zeichnungen ist der spitze Bleistift eine unbedingte Voraussetzung. Mit Hilfe der Spitzmaschine werden Blei- und Buntstifte einfach und gleichmäßig angespitzt.

Die Spitzmaschine löst den Anspitzer ab

Fast überall, wo Bleistifte und Buntstifte noch regelmäßig verwendet werden, hat die Spitzmaschine den kleinen Einfachspitzer abgelöst. Sie erleichtert das Anspitzen und geht mit einer geringeren Verschmutzung einher. Aufgrund ihrer besonderen Technik spitzt eine Spitzmaschine Stifte gleichmäßig und ohne Minenbruch an. Beim Anspitzen empfindlicher Stifte mit dem kleinen Hand-Anspitzer ist nicht immer sichergestellt, dass der Stift gerade in die Öffnung eingeführt wird. Beginnt man trotzdem, den Stift kräftig in dem Anspitzer zu drehen, so besteht die Gefahr, dass die Mine innerhalb des Stiftes bricht. Die Folge ist eine instabile Mine, die sich nicht zum Zeichnen und zum Schreiben eignet. Die Spitzmaschine gibt aufgrund ihrer automatischen Halterung des Stiftes die gerade Einführung vor und spitzt den Stift daher schonend und ohne Bruch.

Die Beschaffenheit der Spitzmaschine

Nachdem Bleistifte ursprünglich mit einem Messer angespitzt und erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts erste Anspitzer entwickelt wurden, erleichterte die Einführung der Spitzmaschine mit Handkurbel um 1920 die Arbeit erheblich. Aus dieser Spitzmaschine entwickelten sich moderne Geräte mit einer herausziehbaren Zwinge zur Befestigung des Bleistiftes und einer kleinen Schublade, in der sich der Abfall sammelt. Schnell und gleichmäßig spitzen diese mechanischen Geräte jeden Stift bis zu einer idealen Spitze an.

Elektrische Spitzmaschine erleichtert das Anspitzen

In modernen Spitzmaschinen ersetzt ein kleiner Elektromotor die Handkurbel. Der Stift wird einfach in die Öffnung des Elektrospitzers gesteckt und automatisch beginnt die Spitzmaschine ihre Arbeit. Hochwertige Geräte sind mit einer LED-Leuchte ausgestattet, die anzeigt, wann der Stift fertig angespitzt ist. Sobald man die Schublade aus der Spitzmaschine herauszieht, schaltet sie sich automatisch ab.

Anwendungsbereiche für die Spitzmaschine

Anwendungsgebiete für manuelle und elektrische Spitzmaschinen sind alle Bereiche, in denen Farbstifte und Bleistifte häufig verwendet werden. Die Anschaffung einer Spitzmaschine bietet sich daher für Kindergärten, Schulen und Kindertagesstätten an. Im künstlerischen Bereich ist die Verwendung von Stiften noch unerlässlich. In Kunstateliers und Kunstschulen ist die Spitzmaschine daher eine nützliche Anschaffung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.