Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Arbeitsplatzorganisation

  Arbeitsplatzorganisation  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Arbeitsplatzorganisation“
Überbegriffe
Anfeuchter
Zum sauberen Befeuchten gummierter Briefmarken und Umschläge.
Anspitzer
Für ein schnelles und sauberes Anspitzen Ihrer Minenstifte.
Blattwender
Die idealen Helfer zum Sortieren, Blättern und Zählen von Papieren bzw. Geldnoten.
Büroklammer
Klammern, wie z.B Briefklemmer und Eckklammern, mit denen Sie wichtige Dokumente wieder lösbar zusammenheften können.
Dokumentenring
Aufklappbare Ringe aus Metall zum Zusammenheften von Blätter oder losen Dokumenten.
Gummiband
Ob zum Zusammenhalten, Bündeln, flexiblen Fixieren oder für den Transport, diese Helfer sind universell einsetzbar.
Lesezeichen
Helfen Ihnen, die Abschnitte bzw. Textstellen in Ihren Printmedien schnell wieder zu finden.
Korrekturmittel
Können Sie in unterschiedlichen Formen für die Korrektur von Dokumenten und Papieren einsetzen.
Radierer
Entfernen entsprechend ihres Materials Bleistift- bzw. Tintenstriche von Papierträgern.
Weitere Informationen zum Thema Arbeitsplatzorganisation
^

Schreibtischutensilien - die kleinen Alltagshelfer für das Büro

Um den Büroalltag zu meistern, benötigen Sie viele verschiedene Arbeitsmittel und Utensilien. Angefangen von der normalen Büroausstattung bis hin zur EDV. Ohne diese Hilfsmittel wäre ein Büroalltag undenkbar. Die meisten Utensilien kommen sowohl nicht nur in Büros, sondern auch im privaten Bereich zum Einsatz.

Diese Bürohilfsmittel dürfen in keinem Büro fehlen

Radiergummi entfernt das Geschriebene

Der Radiergummi oder auch kurz Radierer ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Mit seiner Hilfe können Schreibarbeiten aus Bleistift oder Tinte wieder entfernt werden. Ausschlaggebend hierfür ist die Wahl des richtigen Modells. Dieser kann zum Beispiel aus Kautschuk oder aus Speckgummi bestehen. Diese Radierer eignen sich besonders gut für Radierungen von Kreidezeichnungen. Produkte aus Knetgummi sind sehr weich und eignen sich nur bedingt für das Entfernen von Kohle- und Bleistiftarbeiten. Diese werden lediglich etwas aufgehellt. Ein Radierer aus Kunststoff empfiehlt sich vor allem für dünne Papierarten, denn diese belasten beim Radieren das Papier am wenigsten.
Radiergummis kommen bei verschiedenen Materialien zum Einsatz. Sie eignen sich für das Entfernen von Schreibarbeiten auf Pappe, Papier oder auch auf Folien. Hauptsächlich werden sie allerdings für das Radieren von Bleistiftarbeiten verwendet. Für Kreide, Tinte, Tusche und Kohle gibt es spezielle Modelle.

Büroklammern für Ordnung

Sie sorgen nicht nur für Ordnung in Ihren Dokumenten, sondern sie sind auch ideal als Hinweismittel. Dokumente können übersichtlich und fest zusammengehalten werden und dank der farblichen Unterschiede der Büroklammern wissen Sie immer, welches Blatt für Sie Priorität hat. Sie lassen sich im Gegensatz zu Heftklammern unsichtbar und schnell entfernen als auch weiterverwenden. Die Modellvielfalt ist groß in Bezug auf Größe, Material, Farben und Formen sehr vielschichtig. So unterscheidet man beispielsweise Briefklemmer oder Eckenklemmer.

Anspitzer

Anspitzer sind für alle Arbeiten mit einem Bleistift oder Buntstift unerlässlich und in diversen Ausführungen lieferbar. Die Modelle können aus Plastik oder aus Metall bestehen und verschiedene Formen wie z. B. Einfachspitzer, Dosenspitzer oder Spitzmaschine aufweisen. Einige Bleistiftanspitzer verfügen über einen Abfallbehälter, andere wiederum können sogar elektrisch betrieben werden. Diese sind besonders bei einem hohen Gebrauch von Holzstiften empfehlenswert. Verwenden Sie häufig unterschiedliche große Stifte, empfiehlt sich beispielsweise ein Doppelspitzer.

Korrekturmittel

Zu Schreibfehlern kann es im Büroalltag immer mal kommen, daher sollten Korrekturmittel für die schnelle Korrektur nicht fehlen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für eine Korrektur.

Korrekturflüssigkeit

Diese kommt am häufigsten zum Einsatz, denn sie kann genau aufgetragen werden. Möglich ist das durch die angebotene Stiftform oder durch Produkte in Flaschenform, die mit einem Pinsel arbeiten. Kleinere Verbesserungen fallen fast nicht auf, wenn Sie dafür einen Korrekturstift verwenden. Der Stift passt in jede Aktentasche und kommt somit auch unterwegs schnell zum Einsatz.

Korrekturroller

Das Korrekturmittel befindet sich auf einer Art Rolle und kann individuell verwendet werden. Bereits korrigierte Stellen können mit dieser Korrekturart mehrfach durchgeführt werden. Allerdings ist bei dem Korrekturband die Bandbreite vorgegeben, wobei die Korrektur nicht ganz so flexibel durchführbar ist wie bei einem flüssigen Korrekturmittel. Vorteil des Korrekturbandes: Die Korrektur kann mit einem Kugelschreiber wieder überschrieben werden.

Die kleinen Helfer für bestimmte Arbeitsschritte

Gummiringe

Gummiringe kommen nicht zwingend in Büros zum Einsatz. Jedoch sind sie in manchen Situationen notwendig. Sie gibt es in verschiedenen Größen, Farben und Stärken und sorgen für einen festen Zusammenhalt von Gegenständen. Gummiringe können ein- oder mehrfach um die zusammenzuhaltenden Gegenstände gebunden werden. Sie lassen sich aber auch genau so schnell wieder entfernen.

Blattwender

Blattwender eignen sich für Zähl- und Blätterarbeiten von Papieren, Dokumenten oder Geldscheine. Sie bestehen aus Latex oder Kautschuk und werden einfach auf die Fingerkuppe aufgesetzt. Sie ersparen sich mit diesem auch als Gummizählfinger bezeichneten Utensil das Anfeuchten der Finger, was sehr viel hautfreundlicher und zeitsparend ist.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.