Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Abisolierzange

  Abisolierzange  (949 Angebote unter 27.603.723 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Abisolierzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Abisolierzange"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   64   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Abisolierzange
^

Werkzeug für Profis - die Abisolierzange


Die Abisolierzange ist bei Elektrikern das Werkzeug schlechthin. Nach dem Schneiden mit einem Seitenschneider beginnt mit diesem Werkzeug bereits die Vorbereitung für den nächsten Arbeitsschritt, dem Crimpen. Vorher jedoch muss die Leiterisolation entfernt werden, ohne dabei den empfindlichen Leiter zu beschädigen. Dies erfolgt mit professionellen Abisolierwerkzeugen wie der Abisolierzange. Je nach Art der Ummantelung stehen Ihnen eine Vielzahl an unterschiedlichen Zangen zur Verfügung. Von Kabel- und Taschenmessern oder gar Feuerzeugen, die des Öfteren zum Abisolieren von Kabeln auf Baustellen  verwendet werden, ist jedoch zwingend abzuraten, da diese Geräte meist die dünnen Drähte beschädigen. 

Abisolierzangen von einfach bis komfortabel

Herkömmliche Abisolierzange

Die einfachste und kostengünstigste Art, um Kabel abzuisolieren, bieten Universal-Abisolierzangen. Sie besitzen je nach Hersteller einen handgerechten Mehrkomponenten-Griff, der im Idealfall auch über Weichzonen verfügt, die das Abrutschen verhindern und ein Gelenkschneideloch, mit dem auch größere Querschnitte abgetrennt werden können. Die Einstellung auf den gewünschten Litzen- oder Kabelquerschnitt erfolgt dabei manuell mittels Rändelschraube und Kontermutter. Einen besonderen Mehrwert und damit auch eine Arbeitserleichterung stellen hierbei Abisolierzangen dar, die mit einer Öffnungsfeder ausgestattet sind. 

Elektronik-Abisolierzange

Die Elektronik-Abisolierzange ist vom Aufbau und in ihrer Wirkungsweise nahezu identisch mit der normalen Abisolierzange. Auch hierbei wird der Querschnitt über eine Schraube und Mutter geregelt. Wie der Name der Zange allerdings schon erahnen lässt, ist dieses Werkzeug speziell für den Elektronikbereich konzipiert worden, weshalb lediglich kleine Kabeldurchmesser abisoliert werden können. Zum Abisolieren von Telefonkabeln oder Cross Over-Kabeln ist diese Art von Abisolierzange genau das richtige Werkzeug.

Selbstjustierende Abisolierzange

Automatik-Abisolierzangen stellen unter den verschiedenen Zangenarten das absolute Nonplusultra dar. Sie werden fast ausschließlich aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, weshalb diese Zangen besonders leicht und robust zugleich sind. Der entscheidende Vorteil gegenüber herkömmlichen Abisolierzangen besteht darin, dass sie sich automatisch an die verschiedenen Leiterquerschnitte anpasst und somit eine Beschädigung ausgeschlossen werden kann. Weiterhin ist es mit dieser Zange möglich, die Schneidtiefe, also die Länge, die abisoliert werden soll, mithilfe von Kunststoff-Klemmbacken einzustellen. Dies ist besonders hilfreich, wenn zum Beispiel beim Verdrahten eines Schaltschrankes mehrere Kabel abisoliert und aufgeklemmt werden müssen. Ausgestattet mit Drahtschneider, sind diese Abisolierzangen ein Muss in jedem Werkzeugkasten.

Tipps und Tricks

Besondere Kabelisolationen erfordern besonderes Werkzeug. Für  Ummantelungen aus Silikon, Kapton oder gar Teflon werden deshalb spezielle Abisolierzangen angeboten, die im Gegensatz zu herkömmlichen Zangen, die Isolation mit Formmessern durchtrennen, ohne dabei die Litze zu beschädigen.

Sie benötigen weiteres Werkzeug für die Elektromontage?

Wir bieten Ihnen nicht nur Flachkabelschuh, Parallelverbinder oder Aderendhülsen, sondern auch die dafür benötigten Crimpwerkzeuge.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.